-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servoamplificador de la serie MELSERVO-J5
Capacidad de mantenimiento
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Mantenimiento predictivo

Maisart es un acrónimo de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" (la inteligencia artificial de Mitsubishi Electric crea la vanguardia en la tecnología). Mitsubishi Electric aprovecha la tecnología de IA original para hacer dispositivos más inteligentes.
Diagnóstico de la máquina (tornillos de bola/guías lineales)
Esta función respalda el mantenimiento predictivo, ya que estima las fricciones y vibraciones de los componentes de accionamiento mecánico, como los tornillos de bola y las guías lineales.
- Predicción de fallas de fricción con la función de estimación de la fricción
- Predicción de fallas de vibración con la función de estimación de la vibración


Diagnóstico de la máquina (correas)
Esta función detecta de antemano el deterioro por envejecimiento de las correas mediante la predicción de fallas por la fricción estática y del deterioro de la tensión mediante la estimación de la tensión de la correa.
- Predicción de fallas de fricción estática
- Predicción del deterioro de la tensión de las correas

Diagnóstico de la máquina (engranajes) *1
Con esta función, el servoamplificador genera comandos automáticamente y ejecuta una operación de posicionamiento de un lado a otro para estimar la cantidad de holgura del engranaje. La falla del engranaje se predice en función de los valores nominales establecidos para la holgura.
- Función de estimación de la holgura
- Predicción de fallas del engranaje
- *1.The machine diagnosis (gears) does not work during normal operation.

Mantenimiento preventivo
Diagnóstico de la máquina (componentes de accionamiento mecánico)
This function estimates when a machine failure will occur based on the total travel distance of the servo motor and notifies when it is time for replacement if the rated service life of the mechanical drive components is set.
- Predicción de las fallas de distancia de recorrido total de la máquina

Diagnóstico de duración del servoamplificador
Esta función muestra el tiempo de energización acumulativa y la cantidad de veces que se enciende y apaga el relé de inserción. Los datos se pueden usar como una guía aproximada para verificar la vida útil de las piezas.
- Tiempo de energización acumulativa (vida útil del condensador de aplanamiento/
ventilador de enfriamiento) - Cantidad de veces de encendido/apagado del relé de inserción (duración del relé de inserción)

Mantenimiento correctivo
Grabación de accionamiento
Esta función monitorea continuamente el estado del servo y registra la transición de estado, como la condición del disparador antes y después de una alarma por un período fijo de tiempo. Leer los datos del servo en MR Configurator2 lo ayuda a analizar la causa de la alarma. Además de los valores del monitor y la forma de onda de las últimas 16 alarmas en el historial, se muestran la configuración del sistema y los parámetros del servo. El tiempo de activación de la alarma también se muestra cuando el servoamplificador y el controlador tienen comunicación normal en CC-Link IE TSN.
Los datos se pueden enviar a un archivo de formato GX LogViewer.

Diagnóstico de conexión/comunicación
Detección de circuito abierto
Los servoamplificadores están equipados con detección de fase abierta de entrada y detección de fase abierta de salida. La detección de fase abierta de entrada detecta una fase abierta de la fuente de alimentación del circuito principal del servoamplificador, y la detección de fase abierta de salida detecta una fase abierta de la fuente de alimentación del servomotor. La alarma se puede distinguir de otras, como la alarma de sobrecarga, lo que reduce el tiempo requerido para restaurar el sistema.
Los variadores MR-J5D-G4 solo admiten la detección de fase abierta de salida.

Detección del cableado incorrecto del servomotor
Los servoamplificadores multieje MR-J5W2-G/MRJ5W3-G detectan a los servomotores con capacidad diferente que están conectados de forma incorrecta al eje A/eje B/eje C, lo que contribuye a la protección del servomotor. Los servoamplificadores obtienen la información de la capacidad de los servomotores conectados de los codificadores y comprueban si los servomotores conectados a los conectores de potencia coinciden con la información de la capacidad. Si la información no coincide, se activa una alarma.*1
- *1.The incorrect wiring detection does not work for servo motors with the same capacity.

Diagnóstico de comunicación del codificador
El diagnóstico de comunicación del codificador verifica el circuito de comunicación del codificador en el servoamplificador. Esta función es útil para clasificar la causa de los errores (como cables del codificador desconectados) cuando se produce la alarma de comunicación del codificador.