fa_logo

Módulo Motion

Características (modo de movimiento simple)

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued
Modo de movimiento simple
Características del modo de movimiento simple
  • Positioning control can be easily performed with motion profile tables. Synchronous control can be executed only with parameter settings.
  • Remote devices are connected via CC-Link IE TSN and programmed from PLC CPUs.
  • Data that is synchronized with the motion operation cycle can be collected with the digital oscilloscope. The collected data is displayed in waveforms for operation verification.
[An example of programming by a PLC CPU]
An example of programming by a PLC CPU

Utilización de programas existentes

Los dispositivos y programas de la serie MELSEC iQ-R/MELSEC-Q existentes son reutilizables en un nuevo sistema de módulo de movimiento RD78G que admite el modo de movimiento simple.

Utilización de programas existentes

Línea

Movimiento simple
RD78G4/RD78G8/RD78G16
MELSEC serie iQ-R

RD78G4
RD78G8
RD78G16

  • Número máximo de ejes de control: 16 ejes/módulo (RD78G16)
  • Minimum operation cycle *1: 250 [μs]
  • *1.The operation cycle varies by the number of control axes and the models.

Rendimiento mejorado

El ciclo de operación mínimo del RD78G en modo de movimiento simple es aproximadamente 1,7 a 3,5 veces más rápido que el de los modelos anteriores. Los datos de los servoamplificadores y las señales de entrada/salida pueden recibirse a altas velocidades, lo que reduce el tiempo del ciclo.

Ciclo de operación mínimo

Reutilización de proyectos existentes

Los proyectos existentes de un módulo de movimiento simple pueden reutilizarse. Esto permite la reducción del tiempo de desarrollo del programa.

RD77MS→RD78G

Seleccione [Cambiar módulo] en el menú de navegación del GX Works3 para convertir el proyecto de módulo de movimiento simple en un proyecto de módulo de movimiento.
Después de la conversión, establezca los parámetros de red, los parámetros del servoamplificador y otros parámetros.

Reutilización de proyectos existentes

QD77MS→RD78G

Seleccione [Importar datos del módulo de movimiento simple] en el menú de navegación del GX Works3 para importar los parámetros del QD77MS.
Después de la importación, establezca los parámetros de red, los parámetros del servoamplificador y otros parámetros.

Reutilización de proyectos existentes

Firmware del módulo de movimiento RD78G

El RD78G admite el modo de movimiento simple con versión de firmware 16 o posterior.
Para obtener los archivos de actualización de firmware, comuníquese con su oficina de ventas local.

Firmware del módulo de movimiento RD78G

Control de posicionamiento

Movimiento simple

El control de posicionamiento se ejecuta fácilmente usando una tabla de perfil de movimiento.

  • To meet various application needs, the Motion module offers various types of positioning control, such as linear interpolation, 2-axis circular interpolation, fixedpitch feed, and continuous path control.
  • Positioning control can be executed easily by setting the positioning address, the speed, and other setting items in a sequence program.
  • Se encuentran disponibles poderosas subfunciones, como las funciones de salida de código M, salto, cambio de velocidad y cambio de posición de destino.
Control de posicionamiento

Programación

El módulo Motion ejecuta fácilmente la operación de posicionamiento con la instrucción en un programa de secuencia que inicia los datos de posicionamiento de la tabla de perfil de movimiento.

Programación

Control sincrónico avanzado

Movimiento simple

El control sincrónico puede lograrse mediante software en lugar de controlarlo mecánicamente con un engranaje, un eje, un embrague, un engranaje de cambio de velocidad o una leva, etc.

  • El control sincrónico de cada eje puede iniciarse/finalizarse de manera flexible, lo que permite utilizar el eje de control sincrónico y el eje de control de posicionamiento dentro del mismo programa.
  • El eje de generación de comandos, el eje de servoentrada o el eje del codificador sincrónico *1 pueden establecerse como ejes de entrada.
  • El eje de salida se opera con una leva. Las tres operaciones siguientes pueden realizarse con las funciones de leva: operación lineal, operación bidireccional y operación de alimentación.
  • An incremental synchronous encoder *2 can be connected via servo amplifier.
Control sincrónico
  • *1.Supported by MELSERVO-J5 series.
  • *2.When connecting an absolute position synchronous encoder, use an encoder of HK series servo motors.
[Eje de generación de comandos]

El eje de generación de comandos es el eje que realiza solo la generación de comandos.
Se controla independientemente de otros ejes conectados a servoamplificadores (no se cuenta como eje de control).

Configuraciones de parámetros

Configuraciones de parámetros

El control sincrónico se ejecuta ajustando los parámetros del eje de entrada, el eje de salida, el engranaje y el embrague para el control sincrónico y activando la señal de inicio del control sincrónico.

Cam Data (Operation Profile Data)

Cam Data (Operation Profile Data)

El gráfico de levas se puede crear de manera flexible y sencilla mediante la función de arrastrar y soltar. La forma de onda cambia según el movimiento del puntero.

Funcionamiento continuo para el control de par

Movimiento simple

The axes are controlled to run at the constant torque by following the torque command while the current position is being trucked.
Switching from position control to torque control continuously can be performed without stopping the servo motor.

Funcionamiento continuo para el control de par

Funciones auxiliares

Movimiento simple

Sincronización entre módulos

La función de sincronización entre módulos puede sincronizar los tiempos de control entre varios módulos de movimiento en la misma unidad base.
Machines can be synchronized through this function when each machine uses Motion modules.

Un ejemplo de operación sincronizada entre máquinas usando sincronización entre módulos

Servoamplificador virtual

La función de servoamplificador virtual permite el funcionamiento de un servoamplificador virtual como si se conectara una unidad real. Cuando el servoamplificador virtual se establece como un eje de servoentrada del control sincrónico, el módulo Motion ejecuta el control sincrónico con comandos de entrada generados virtualmente. Además, esta función se utiliza para simular un eje sin una conexión real.

Servoamplificador virtual

Retorno automático

When device stations are back to normal status after disconnected due to a data link error, this function automatically returns the disconnected stations to the network and restarts data link.
Parts can be replaced by turning off only the machine where an error occurred. Powering off the whole system is not required.

Retorno automático

Operación de lectura/escritura de estaciones estándar

  • The PLC CPU sends/receives link devices to/from standard stations (device stations other than the motion control stations) through a Motion module.
  • One-to-one communication is possible between the master and device stations.
  • The PLC CPU can be programmed using the signals of the device stations.
Operación de lectura/escritura de estaciones estándar

Detección de marcas

Esta función bloquea los datos que responden a una entrada de señal activadora para un servoamplicador.
La cantidad de compensación se calcula en función de los datos bloqueados, y el error se compensa mediante un eje de compensación.
A high-accuracy mark detection at 1 μs is possible.

Detección de marcas

Función de comunicación de seguridad mediante CC-Link IE TSN

Movimiento simple

CC-Link IE TSN permite el control de las comunicaciones de seguridad y las que no se relacionan con seguridad, lo que permite alcanzar un sistema flexible mediante el cual las comunicaciones de seguridad se pueden incorporar fácilmente a la red de control principal.
En el siguiente sistema que integra comunicaciones de seguridad y de otro tipo, la CPU de seguridad verifica las señales de seguridad recibidas a través del módulo E/S remoto de seguridad y envía las señales de seguridad (STO, etc.) a los servoamplificadores. La salida de señales de seguridad a través de la red elimina la necesidad de cablear las señales de seguridad a un controlador de seguridad y a un servoamplificador.

Función de comunicación de seguridad mediante CC-Link IE TSN
  • *1.Supported by MELSERVO-J5 series.
    For servo amplifiers that support the safety communication function, refer to "Safety Sub-Functions".

Monitor de datos opcional

Movimiento simple

La operación de los servos se monitorea con datos exhaustivos adquiridos a través de CC-Link IE TSN. Los datos adquiridos pueden transferirse al sistema de TI o transferirse y mostrarse en cualquier pantalla GOT creada por el usuario en la red. Los datos objetivo para el monitoreo se pueden cambiar de manera flexible durante el funcionamiento.

Monitor de datos opcional

Driver Communication*1

Movimiento simple

By using the driver communication function of the servo amplifier, the master axis is controlled with the Motion module, while the following axes are controlled by data communication between servo amplifiers (driver communication) without using the Motion module.
The Motion module can drive multiple axes by controlling only the master axis.

Comunicación con variador
  • *1.Supported by MELSERVO-J5 series.
Comunicación con variador

Ingeniería ambiental

Movimiento simple

MELSOFT GX Works3 covers various aspects of development processes - parameter settings, servo adjustments, and debugging of Motion modules as well as sequence program creation. This software offers an engineering environment that provides comfortable design environment.

MELSOFT GX Works3

Various features are integrated into GX Works3, which allows users not only to easily create projects but also maintain consistency through the entire development processes.

MELSOFT GX Works3

Diseño de sistemas

Diseño de sistemas
Diseño de sistemas
  • Configuración de los módulos
  • Configuración de la red
  • Configuración de datos para servoamplificadores
  • Ajustes para E/S remotas
  • Parameter conversion function

Programación (posicionamiento)

Programación
Programación (posicionamiento)
  • Programación con escalera, SFC, FBD/LD
  • Configuración de datos de posición
  • Simulación fuera de línea, cálculo automático de la velocidad del comando

Programación (control sincrónico avanzado)

Programación
Programación (control sincrónico)
  • Parámetro de control sincrónico
  • Creación de datos de leva, lista de datos de leva

Depuración/mantenimiento

Depuración
Mantenimiento
Depuración/mantenimiento
  • Historial de eventos
  • Historial de valores actuales, historial de inicio, monitor de eje
  • Servomonitor
  • Osciloscopio digital

Lista de funciones

Movimiento simple
  Módulo Motion
RD78G16 RD78G8 RD78G4
Número máximo de ejes de control 16 8 4
Minimum operation cycle [μs]*1 250
Método de conexión de servoamplificador CC-Link IE TSN (velocidad de las comunicaciones: 1 Gbps/100 Mbps)
Servoamplificador conectable MR-J5-G, MR-J5W-G, MR-J5D-G4
MR-JET-G
Distancia máxima entre estaciones [m (ft)] 100 (328,08)
Modos de control Control de posición, control de velocidad, control de par, control sincrónico, control de leva
Control de posición Control de posición, interpolación lineal (hasta 4 ejes),
Interpolación circular (2 ejes), interpolación helicoidal
Proceso de aceleración/desaceleración Aceleración/desaceleración trapezoidal, aceleración/desaceleración de curva en S
Método de control de posición Tabla de perfil de movimiento
Retorno a la posición inicial Retorno a la posición inicial del variador*2
Control manual Operación JOG, operación manual del generador de impulsos, operación de avance por pulsación
Funciones auxiliares Parada forzada, límite de carrera de hardware, límite de carrera de software, sistema de posición absoluta,
función de osciloscopio digital, cambio de tiempo de aceleración/desaceleración,
Inter-Module Synchronization, Target position change, Torque limit value change,
cambio de velocidad, anulación, función de comunicación de seguridad CC-Link IE TSN*3
Funciones comunes Driver Communication, Mark detection, Virtual servo amplifier, Event history, Optional data monitor
Ingeniería ambiental MELSOFT GX Works3
Número de E/S que ocupan puntos 32
Consumo de corriente interna de 5 V CC [A] 1,93
Masa [kg] 0,26
  • *1.The minimum operation cycle varies depending on the number of control axes and the model.
  • *2.The home position return method set in a driver (a servo amplifier) is used.
  • *3.Supported by MELSERVO-J5 series.

Related Link

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software