fa_logo

Programas de certificación

Certificación de Ingeniero de Automatización Industrial

mini_hero_banner
¿Listo para convertirse en Ingeniero de Automatización Industrial certificado por Mitsubishi Electric Automation?

El programa de Certificación de Ingeniero de Automatización Industrial está diseñado para capacitar a personal nuevo y experimentado para que sea competente en múltiples disciplinas encontradas comúnmente en las aplicaciones de Automatización Industrial. Los estudiantes tienen la opción de obtener la certificación en determinadas disciplinas. Y también pueden seleccionar tres de las cinco disciplinas para convertirse en Ingeniero de Automatización Industrial certificado por Mitsubishi Electric Automation.

Certificación de Ingeniero de Automatización Industrial

A continuación se identifican las rutas del plan de estudios que pueden seleccionarse para obtener la certificación.

Diagrama de flujo del Ingeniero de Automatización Industrial
Diagrama de flujo del Ingeniero de Automatización Industrial2
 

Plan de estudios para la Certificación de Ingeniero de Robots

El uso de robots y de sistemas robóticos está aumentando a un ritmo exponencial debido a su facilidad de uso, capacidad y flexibilidad. Los empleados con experiencia y certificación en robots son activos valiosos para los empleadores que utilizan estos sistemas. Se requieren las siguientes clases básicas para obtener la Certificación de Ingeniero de Robots de Mitsubishi Electric Automation. Revise la información siguiente para familiarizarse con el contenido del curso y la duración de una clase determinada.

Certificación de Ingeniero de Robots

Programación básica de robots con RT Toolbox3 (TRROB103P)

Este curso presenta a los asistentes los productos robóticos de Mitsubishi Electric y el software necesario para configurarlos. El estudiante aprenderá a programar, configurar, poner en marcha, crear puntos de aprendizaje, cambiar los parámetros del sistema y mantener un sistema robótico.

Programación avanzada de robots con RT Toolbox3 (TRROB201A)

Este curso presenta al asistente las funciones avanzadas asociadas a los productos robóticos de Mitsubishi Electric. El estudiante aprenderá a implementar herramientas de extremo del brazo, a incorporar ejes adicionales y a implementar HMI en el sistema.

 

Plan de estudios para la Certificación de Ingeniero de Movimiento

El control de movimiento y los servosistemas son comunes en el sector de la automatización industrial. Los empleados que cuentan con el conjunto de habilidades para programar y resolver los problemas de estos sistemas son activos valiosos para los empleadores.
Los requisitos del curso para obtener la Certificación de Ingeniero de Movimiento de Mitsubishi implican cursar la clase y tomar el examen de programación en MT Works2 y una asignatura adicional con examen. Por favor revise las siguientes descripciones de cursos para familiarizarse con el contenido y la duración de una determinada clase.

Certificación de Ingeniero de Movimiento

Movimiento simple GXW3 (TRMOT202P): Clase básica

Este curso se centra en el control de posicionamiento. El material de la clase es aplicable a todos los módulos de posicionamiento RD77MS, RD77GF y FX-40SSC-S comunes a la plataforma iQ-R/iQ-F. Se cubren principios como el de posicionamiento, parámetros, búsqueda de referencia, diagnóstico, y características síncronas y levas. El estudiante tendrá la oportunidad de programar en toda una serie de lenguajes de programación.

Programación MT Works2 (TRSFT105P): Clase opcional

El objetivo de este curso es familiarizar al asistente con los controladores de movimiento y con el software MT Works2. El curso se centra en la CPU de control de movimiento y su programación. El curso no aborda el direccionamiento básico de los PLC, los tipos de dirección, el funcionamiento básico de GX Works2 ni la configuración del hardware. Esta clase se aplica a las CPU de movimiento QDS, QD, QH y Q170M, y los controladores de movimiento independientes MR-MQ100.

Control de movimiento MR-J5 (TRMOT203P): Clase opcional

Este curso se centra en el control de posicionamiento. El material de la clase se aplica al controlador de movimiento RD78G/GH y al servosistema MR-J5. Se cubren principios como el de posicionamiento, parámetros, búsqueda de referencia, diagnóstico, y características síncronas y levas. Los ejercicios del estudiante se programarán usando el lenguaje de bloques de funciones (FB).

Módulos de posicionamiento D75/D77 (TRMOT112P): Clase opcional

El objetivo de este curso es familiarizar al asistente con las familias de módulos de control de movimiento QD75, QD77, LD75 y LD77, y con el software necesario para configurar, hacer cambios y mantener un sistema de movimiento. Esta clase se centra en el control de posicionamiento, y no contiene una discusión sobre el direccionamiento de los PLC, los tipos de dirección, el funcionamiento básico del software ni la configuración del hardware. El material de esta clase se aplica a las familias de módulos de posicionamiento QD75, QD77, LD75 y LD77.

Posicionamiento avanzado QD77/LD77 (TRMOT201A): Clase opcional

El objetivo de este curso es familiarizar al asistente con las funciones de control sincrónico de los módulos de control de movimiento de las familias QD77 y LD77. Esta clase se centra en las capacidades de control avanzadas de QD77 y LD77. Esta clase no cubre la programación básica, el funcionamiento ni la resolución de problemas en los módulos.

 

Plan de estudios para la Certificación de Programador de PLC

Los PLC son el corazón y el cerebro de todo sistema de automatización industrial. Los empleados con habilidades de programación y resolución de problemas son esenciales para los empleadores. El estudiante que asista a la clase podrá entender la programación en varios idiomas de uso común.
Revise la siguiente descripción del curso para familiarizarse con el contenido y la duración de la clase.

Plan de estudios para la Certificación de Programador de PLC

Programación básica en GX Works3 (TSFT108P)

Este curso está diseñado para profundizar en las funciones y los lenguajes de programación del software GX Works3. El curso cubre la descripción completa y la implementación de los lenguajes Ladder, ST, SFC y FBD/LD que utilizan la programación basada en etiquetas. Este curso también utiliza la última tecnología de PLC de Mitsubishi en controles de las series iQ-R e iQ-F.

 

Plan de estudios para la Certificación de Programador de HMI

Mitsubishi Electric Automation fabrica algunos de los dispositivos de interfaz hombre-máquina (HMI) más sofisticados que se utilizan en el sector de automatización industrial. La HMI desempeña un papel clave en el sistema de automatización moderno de hoy en día, ya que transmite el rendimiento del sistema y proporciona datos del sistema en tiempo real que son críticos para el funcionamiento. Revise la siguiente información para familiarizarse con el contenido del curso y la duración de la clase.

Plan de estudios para la Certificación de Programador de HMI

Capacitación sobre la interfaz del operador de GT Works3 y GOT2000 (TRHMI102P)

El objetivo de este curso es familiarizar al asistente con la familia de productos de interfaz de operador GOT2000. Los asistentes aprenderán a usar el software necesario para crear, configurar y modificar las pantallas utilizadas con los sistemas de automatización. Esta clase se impartirá con las interfaces de operador GT27 y el software GT Works3.

 

Plan de estudios para la certificación como Ingeniero de VFD

Mitsubishi Electric Automation fabrica algunos de los dispositivos de interfaz hombre-máquina (HMI) más sofisticados que se utilizan en el sector de automatización industrial. La HMI desempeña un papel clave en el sistema de automatización moderno de hoy en día, ya que transmite el rendimiento del sistema y proporciona datos del sistema en tiempo real que son críticos para el funcionamiento. Revise la siguiente información para familiarizarse con el contenido del curso y la duración de la clase.

Plan de estudios para la certificación como Ingeniero de VFD

Fundamentos de los inversores de Mitsubishi Electric (TRVFD001B): Clase básica

Este curso está diseñado para presentar los fundamentos de la serie VFD de Mitsubishi Electric. Está diseñado para que el asistente profundice en las operaciones básicas, los parámetros comunes, las características y las funciones de los modelos estándar FR-D700, FR-E800, FR-A800 y FR-F800 de VFD.

VFD avanzado FR-F800 (TRVFD106P): Clase opcional

El objetivo de este curso es presentar el variador de frecuencia (VFD) FR-F800. Está diseñado para que el asistente entienda a fondo las funciones avanzadas, los parámetros y la resolución de problemas del FR-F800. Esta clase se impartirá usando los variadores FR-F820 y el software FR Configurator2.

VFD avanzado FR-A800 (TRVFD105P): Clase opcional

El objetivo de este curso es presentar el variador de frecuencia (VFD) FR-A800. Está diseñado para que el asistente entienda a fondo las funciones avanzadas, los parámetros y la resolución de problemas del FR-A800. Esta clase se impartirá usando los variadores FR-A820 y el software FR Configurator2.

Capacitación sobre el VFD FR-E800 (TRVFD110P): Clase opcional

Este curso está diseñado para presentar los fundamentos de la serie FR-E800 de VFD de Mitsubishi. El asistente podrá entender a fondo las operaciones básicas, los parámetros comunes, las características y las funciones del modelo estándar FR-E800 de VFD. Este curso utiliza el VFD de la serie FR-800 y el software FR-Configurator2.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software