fa_logo

Estudio de casos

Haley Manufacturing ofrece soluciones automatizadas y robóticas a la industria del empaquetado agrícola

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
haley-banner

Publicado por primera vez en diciembre de 2022

En una industria que está lista para aprovechar los beneficios de la automatización, un nuevo sistema robotizado ayudará a los empacadores de productos agrícolas a reducir los costos y aumentar los volúmenes, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de mano de obra difícil de encontrar.

Una industria madura para los beneficios de la robótica

La necesidad de una mayor automatización en el empacado de productos agrícolas ha crecido, ya que el personal es cada vez más escaso y los tipos y materiales de empaque cambian constantemente. Haley Manufacturing está a la vanguardia de la innovación con máquinas de empacado automatizado de alta tecnología para todo tipo de productos, desde embolsar hasta poner en cajas los productos agrícolas. Sus sistemas automatizados de empacado ayudarán a los empacadores de productos agrícolas a reducir costos y a aumentar volúmenes, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de mano de obra difícil de encontrar.

Conocida predominantemente por su equipo de embolsado automático, Haley presentó recientemente el primer insertador robótico de almohadillas del sector. El robot de 6 ejes coloca almohadillas superiores de cartón en cajas de productos agrícolas de diferentes tamaños. A medida que las cajas se desplazan por una cinta transportadora, el sistema robótico determina el tamaño de la caja y selecciona la almohadilla adecuada para cada caja. La última innovación en automatización de empacado de Haley Manufacturing es un insertador de almohadillas robótico.

robot-pad-inserter

La última innovación en automatización de empacado de Haley Manufacturing es un insertador de almohadillas robótico.

Añadir la robótica a la automatización

En colaboración con el fabricante de almohadillas y Mitsubishi Electric Automation, Haley diseñó el insertador robótico de almohadillas. Cuando se le preguntó por qué la robótica y por qué ahora, Brandon Haley, copropietario y presidente de Haley Manufacturing, dijo: “Este fue nuestro primer uso de un brazo robótico. Definitivamente había cierta preocupación, pero simplemente tenía sentido para la aplicación y para nuestro futuro. No queríamos hacer lo que otros en la industria habían hecho. Queríamos entrar por cuentra propia en el mercado.”

Según Jeremy Briskey, director de servicios de Haley: “Una buena parte del mercado aún realiza manualmente la inserción de las almohadillas. Algunos OEM ofrecen sistemas automatizados de inserción mecánica de almohadillas para almohadillas de espuma y otros materiales. Estos sistemas requieren mayor espacio, tienen problemas de confiabilidad y precisión, y se limitan a un solo tamaño de almohadilla. Además, la industria en general se está alejando de las almohadillas de espuma porque no se pueden reciclar.”

Gil Ansart, ingeniero sénior de ventas de Mitsubishi Electric Automation, añadió que el objetivo principal de Haley al diseñar el insertador robótico de almohadillas fue mantener baja la tasa de mano de obra. Eso significaba que el dispensador de almohadillas debía tener capacidad para un gran volumen de almohadillas, de modo que los operadores pudieran cargarlas y olvidarse de él. Haley también quería que el insertador robótico de almohadillas pudiera adaptarse a diferentes tamaños y tipos de almohadillas.

robot-arm

El robot de seis ejes y articulación vertical coloca almohadillas superiores de cartón en cajas de productos agrícolas de diferentes tamaños. A medida que las cajas se desplazan por una cinta transportadora, el sistema robótico determina el tamaño de la caja y selecciona la almohadilla adecuada para cada caja. Esto aumenta el tiempo de actividad y hace posible el mantenimiento predictivo con software integrado.

Creado para la agilidad empresarial

Una de las más grandes ventajas del insertador robótico de almohadillas de Haley es la flexibilidad de utilizar diferentes tamaños y tipos de almohadillas. Según Brandon: “La robótica realmente cambia el status quo. En lugar de tener dos máquinas y cintas transportadoras para distintos tamaños y tipos de almohadillas, nuestro insertador robótico de almohadillas trabaja con dos almohadillas de diferentes tamaños en la misma máquina a lo largo de la misma línea.” Esto significa:

  • menos CAPEX de entrada
  • Mejor rendimiento y retorno de la inversión
  • Mayor confiabilidad y exactitud
  • Agilidad empresarial incorporada
diamond-partner-triangle250

Como socio OEM Diamond, Haley Manufacturing recibe de Mitsubishi Electric Automation valiosa asistencia en ingeniería, fabricación y marketing.

Brandon añade: “No solo es flexible hoy. También será adaptable mañana. El sistema admite actualmente dos almohadillas diferentes. Si y cuando sea necesario utilizar aún más tamaños de almohadillas, lo único que tendrá que hacer es agregar otro cargador de almohadillas.”

Murpack proporciona el insertador robótico de almohadillas a los clientes finales que compran sus almohadillas. Dicen que es mucho más confiable que los insertadores mecánicos porque la robótica dirige el sistema. Como socio OEM Diamond, Haley Manufacturing recibe de Mitsubishi Electric Automation valiosa asistencia en ingeniería, fabricación y marketing.

brandon-haley-quote

"La robótica realmente cambia el status quo... No solo es flexible en el presente. Si no que también se adapta al futuro”.

- Brandon Haley, copropietario y presidente de Haley Manufacturing

Muchas ventajas al trabajar con Mitsubishi Electric Automation

Haley es una empresa centrada en la automatización, por lo que no es de extrañar que hayan trabajado con Mitsubishi Electric Automation desde que introdujeron su primer sistema automatizado. A la pregunta sobre los seis años de relación, Jeremy asegura: “Nuestra relación siempre ha sido excelente. El personal técnico y la capacitación definitivamente nos han ayudado en muchos aspectos, y no solo con la robótica, también con la programación de PLC y HMI. Y Gil es un excelente representante.”

Haley Manufacturing es un socio OEM Diamond, por lo que pudo probar el robot antes de comprarlo. También recibieron asistencia de software y marketing, todo por ser miembros del programa. Haley se propone aprovechar la capacitación en el salón de clase. Jeremy dice: “Definitivamente hay muchas ventajas. Nunca se nos pasó una fecha de envío durante la COVID. Mitsubishi Electric Automation siempre nos ha suministrado los componentes a tiempo o casi a tiempo. También son una muy buena fuente de conocimiento para nosotros.”

Cuando se le pregunta sobre planes futuros, Brandon afirma: “Planeamos seguir creciendo, por lo que cuanto más equipos automatizados podamos llevar al mercado, mejor. Realmente creemos que el futuro es la robótica.”

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

rv-8crl-vertical-robot-arm

RV-8CRLD, robot de seis ejes de 8 kg

Ideales para un amplio rango de aplicaciones, los robots RV (tipo vertical) ofrecen la flexibilidad y el rendimiento requerido incluso para las aplicaciones más complejas.

haleylogodarker

Haley Manufacturing

  • Fundado: 2016
  • Negocio: Haley Manufacturing ofrece productos y servicios confiables, uniformes y de calidad a los mercados agrícola y de envasado. 

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software