fa_logo

Capacitación virtual

Movimiento simple con GX Works3

mini_hero_banner

Capacitación sobre movimiento simple con GX Works3

Capacitación virtual sobre movimiento simple con GX Works3

Este curso tiene como objetivo presentar los módulos de movimiento simple y su programación usando GX Works3. El curso analizará la configuración de los módulos, los parámetros del servo y los ajustes de control de movimiento, así como la programación de tareas básicas de movimiento y la resolución de problemas básicos. Este material es relevante para los módulos de movimiento simple RD77MS, RD77GF, RD78G (en modo de movimiento simple), así como para FX5-SSC-S y FX5-SSC-G.

Requisitos del curso: Experiencia en el uso de GX Works3. Es altamente recomendable que el asistente ya esté familiarizado con la programación y la resolución de problemas del controlador, y que ya haya asistido al curso de programación de GX Works3, ya sea en persona o virtualmente.

Opcional

Materiales del curso:

  • No se necesita hardware.
  • Software GX Works3 (si no dispone del software, podemos ofrecerle una versión de prueba gratuita de 30 días para su curso).

Duración del curso: Este curso se impartirá en 4 sesiones consecutivas de medio día.

¿Le interesa inscribirse en esta capacitación virtual?

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software