Capacitación virtual
Interfaces de operador de GOT2000 y GT Works3
Capacitación sobre las interfaces de operador GOT2000 y GT Works3
Este curso tiene por objetivo familiarizar al asistente con la familia de interfaces de operador GOT2000 y el software GT Works3 necesario para crear, configurar y modificar las pantallas. Este curso virtual se impartirá utilizando las funciones de simulación de GT Works3 y abarcará los diversos modelos de GOT2000 para crear un proyecto, configurar objetos de pantalla básicos y transferir el proyecto a la terminal de la interfaz del operador.
Requisitos del curso: Para este curso es requisito tener experiencia básica en el uso de GX Works3. Es muy recomendable que el asistente esté familiarizado con la programación y la resolución de problemas de controladores.
Opcional
- Se recomienda realizar el curso Programación de GX Works3, en persona o de manera virtual.
- Los cursos en línea que deben completarse antes de este curso incluyen la Introducción a las HMI y los Fundamentos de GOT2000 (Introducción a GOT).
Materiales del curso:
- No se necesita hardware.
- El software GX Works3 y GT Works3 (si no dispone del software, podemos ofrecerle una versión de prueba gratuita de 30 días para su curso).
Duración del curso: Este curso se impartirá en 3 sesiones consecutivas de medio día.