Actualización del amplificador de spindle
Actualizarse con la tecnología digital actual significa que tendrá más facilidad para conseguir repuestos en los próximos años, aumentando los tiempos de actividad de su sistema. En el mercado competitivo de hoy en día, es imperativo maximizar la productividad a la vez que se minimizan los costos. Tanto si tiene sistemas digitales como analógicos, la actualización del amplificador spindle de Mitsubishi Electric puede ser una excelente solución para ambas necesidades.
Algunos de los beneficios más importantes de reemplazar su mecanismo actual por los mecanismos MDS son:
- Mejor disponibilidad de piezas de repuesto
- Mejor capacidad de reparación
- Capacidad de comprar repuestos (mecanismo MDS, unidad CV, etc.) y tenerlos disponibles para reducir el tiempo de inactividad
Al actualizarse con el mecanismo spindle MDS-SPA también se beneficiará con la capacidad de resolver problemas de funcionamiento con más facilidad, mejorar la información de la alarma, y también cargar y descargar parámetros para el mecanismo con una computadora portátil equipada con el software SPAMON.
La actualización de spindle le brinda una opción económica de tener su máquina en funcionamiento y extender su vida útil. Comuníquese con nosotros hoy mismo al 847-478-2500 ext. 2 o envíe un correo electrónico a service@meau.com para obtener más información sobre la actualización de spindle.