Catálogo de piezas
Nuestro catálogo de piezas en línea es una guía fácil de usar que le ayuda a encontrar la pieza correcta que necesita. Ingrese palabras clave en el campo de búsqueda o consulte los menús desplegables por producto y tipo de pieza. Utilice las imágenes para que le ayuden a verificar que tiene la pieza adecuada. Aproveche las alternativas de la nueva sección de compra, que le muestra las opciones disponibles para reparación y restauración.
Para poder ofrecerle la mayor cantidad de información posible sobre cada pieza, hemos desarrollado cinco secciones de información diferentes para brindarle gran cantidad de datos sobre cada una.
Piezas relacionadas: estas piezas pueden combinarse con la pieza que está buscando. Por ejemplo, un encoder que se combina con un motor, o un cable con un amplificador.
Documentación: estos son manuales u otros documentos técnicos relacionados con la pieza.
Agregados de las piezas: esta sección contiene piezas que se incluyen con la pieza. Por ejemplo, un ventilador dentro de un amplificador.
Incorporaciones: esta sección le muestra las piezas que se incluyen en esta pieza. Por ejemplo, los motores en los que va un ventilador en particular.
Capacitación: estas son clases de capacitación relacionadas para nuestras piezas, de modo que pueda aprender a operar o solucionar problemas de nuestros productos.
Para obtener información acerca del precio y la disponibilidad de una pieza o para realizar un pedido, llámenos al 847-478-2500 x1 o envíe un correo electrónico a tssparts@meau.com