Controladores programables
Serie FX
Información de los controladores programables de la serie FX heredada
Antecedentes: Lanzada en 1990, la serie FX representó un cambio de diseño significativo respecto a los PLC existentes. Se redujo drásticamente el espacio que ocupa el hardware, y esto permite que los PLC FX se puedan usar en nuevas aplicaciones e industrias. Además, también se presentaron puertos de comunicación con conectores estándar, y esto facilitaba un incremento en las capacidades de conexión. La serie FX incluye los PLC FX, FX2, FX2C y FX1.
Ciclo de vida: Presentado (1990); discontinuado (2002)
Vida útil: Finalización del período de reparación (2009)
Información sobre migración
La serie FX evolucionó a la serie FX5U. No es un reemplazo idéntico en cuanto a cableado o dimensiones, pero es muy similar. Pueden importarse programas a la plataforma de software GXWorks3 más reciente, pero se requieren revisiones para asegurar que todas las funciones del programa migren con éxito. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con su representante local de Mitsubishi.