Servo/Spindle (MDS-D)
Antecedentes: Los amplificadores de la serie MDS-D se introdujeron en 2008 y sucedieron al amplificador de la serie MDS-C1 cuando se trasladaron a la plataforma de control de la serie M7.
Ciclo de vida: Presentado (2008); discontinuado (2019)
Vida útil: Mitsubishi se compromete a ayudarlo a extender la vida útil de sus productos CNC, tanto como sea razonablemente posible, ofreciendo el servicio de reparación hasta que no haya más piezas/componentes. Para obtener más información haga clic aquí.
Información sobre migración: La serie MDS-D se reemplazó por el amplificador de la serie MDS-D2. Tienen la misma forma y ajuste, además de la función STO incorporada en los mecanismos.