fa_logo

Estudio de caso

Reinvención del rebobinador de etiquetas fuera de línea con equipo y tecnología de Mitsubishi Electric

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
web-techniques-banner

Publicado por primera vez en octubre de 2022

Web Techniques implementó recientemente un sistema revolucionario que asegura un recuento preciso de las existencias de etiquetas. Vea cómo su revolucionario sistema ha ayudado a sus clientes a acelerar el ROI.

Reinventando el rebobinador de etiquetas fuera de línea

Cuando Todd y Susan Hickman compraron Web Techniques en 2014, tenían grandes planes para la pequeña empresa. Web Techniques ya era el fabricante líder de máquinas de inspección de etiquetas de mesa, que desembobinan, cuentan y luego rebobinan etiquetas. Todd y Susan querían incorporar una nueva tecnología de automatización a estas máquinas para poder servir a un espectro más amplio de industrias, como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas y la de productos químicos.

Los desafíos

Uno de los desafíos era mantener el esquema de control del sistema, el estándar de la industria, y a la vez rediseñar por completo los controles del sistema. Trabajando con HTE, usaron soluciones de Mitsubishi Electric Automation para diseñar la nueva máquina base de alta calidad y bajo costo a la que Todd se refiere como “a prueba de balas”. Todd tiene tanta confianza en la calidad y el desempeño del sistema que ofrece una garantía de devolución del 100% de su dinero.

La solución

Con un puñado de competidores que usaban tecnología de hace treinta años, los Hickman sabían que podían dar un salto significativo en el desempeño. Los antiguos tableros de circuitos impresos y las lecturas de LCD se han retirado. El nuevo sistema incorpora control de PLC, entrada de pantalla táctil, ajuste de velocidad de unidad de frecuencia variable y un codificador de alta precisión que asegura la precisión de velocidad y longitud en todo momento.

presquoteblue

“La compatibilidad lo es todo, si se puede aprovechar la programación que ya se ha pagado y usarla para avanzar, eso lo es todo”.

Todd Hickman
– Presidente
Web Techniques

Los beneficios

Esta solución de Electric Automation de Mitsubishi brindó un aumento de desempeño del 25% con respecto al sistema anterior. Esto ha permitido que Web Techniques acelere el ROI de sus clientes. El sistema también permite ahorros significativos en los costos, ya que puede programarse con poca o ninguna modificación al hardware del sistema.

El rebobinador reinventado también ofrece nuevas capacidades, como rebobinado bidireccional, que permite identificar, reparar y reposicionar fácilmente los rollos en la mitad del tiempo. El control de velocidad constante ajusta automáticamente las velocidades a medida que los diámetros cambian, para mantener la calidad. Sin esto las empresas tienen que monitorear manualmente, lo que aumenta sus costos.

Los resultados

Con cadencia regular, la empresa ha introducido mejoras innovadoras que se basan en la nueva pantalla de interfaz digital, incluido el rebobinado de serialización integrado, que permite el cumplimiento gubernamental y mejora la seguridad del consumidor y a la vez mejora la comprensión y el control del inventario. Otra nueva opción, el rebobinado con capacidad de visión, cuenta, serializa, valida y rebobina con rapidez y precisión los rollos de etiquetas, lo que ahorra tiempo y dinero.

Con plazos de serialización que se aproximan rápidamente, el sistema de serialización WT-35VS asegura el cumplimiento en todos los mercados globales. Web Techniques implementó recientemente un sistema revolucionario que asegura un recuento preciso de las existencias de etiquetas. Ayuda a las compañías farmacéuticas de Fortune 100 a eliminar las confusiones y los errores en las etiquetas.

Web Techniques no solo es más ágil, sino que han triplicado los ingresos anuales. De hecho, Web Techniques fue seleccionada como una de las Small Business Monthly’s Future 50 Companies en su búsqueda anual de las 50 empresas de más rápido crecimiento en St. Louis. Han recorrido un largo camino en muy poco tiempo.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

MELSEC-F-FX-Series-FX5U-Starter-Kit

FX3S PLC serie MELSEC-F con unidad de comunicación FX3G-485-BD-RJ

El PLC de la serie MELSEC-F ofrece una solución de control compacta con opciones flexibles para la configuración del sistema.

fr-d700-variable-frequency-drives

Variador de frecuencia de la serie FR-D700

FR-D700 es la variedad de mecanismos pequeños líder en su clase de Mitsubishi Electric. Adecuada para una gran variedad de aplicaciones de control de velocidad del motor de uso general, la serie FR-D700 fue diseñada desde un principio con componentes personalizados y ha obtenido una reputación envidiable debido a su durabilidad y confiabilidad en entornos adversos.

GOT-2000-Series-GS2107-WTBD-HMI-display-unit

Unidad de visualización GOT 2000 Series GS2107-WTBD HMI

La HMI serie GOT2000 ofrece un rango de modelos que se adaptan a una variedad de requisitos de tamaño de pantalla y rendimiento. Todos los modelos ofrecen características de avanzada que mejoran el rendimiento y la eficacia del operador.

iq-f-series-programmable-logic-controller

iQ-F Series FX5U PLC

La serie MELSEC-F de Mitsubishi Electric ha logrado muchos avances, dando paso a la próxima generación de la serie MELSEC iQ-F, con bus de alta velocidad mejorado, amplias funciones integradas, compatibilidad SSCNET III/H avanzada y un entorno de ingeniería mejorada con configuraciones de parámetros en el software de ingeniería GX Works3.

presquote0logo

Web Techniques


Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software