fa_logo

Estudio de casos

TL Aerotek impulsa el crecimiento con componentes de precisión

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
tlaerotekbanner

Publicado por primera vez en enero de 2024

Ante el volumen de pedidos que superaba su capacidad de gestión, TL Aerotek se dirigió a Mitsubishi Electric Automation en busca de una solución de manejo automatizado de máquinas. LoadMate Plus proporcionó fácil programación y precisión para alcanzar nuevos niveles de productividad.

La entrega de componentes de precisión impulsa el crecimiento.

TL Aerotek goza de una excelente reputación por ofrecer componentes de precisión a las grandes empresas aeroespaciales. Este taller de pequeños trabajos lleva cinco años activo y sigue creciendo, por lo que ha obligado a la empresa a trasladarse de su espacio original de 600 pies cuadrados a un nuevo taller con siete máquinas herramienta de más de 2.000 pies cuadrados.

Sin duda el negocio ha sido próspero, recibiendo pedidos a un ritmo más acelerado de lo que Tai Le, el dueño, podía procesar. Él quería mantenerse al ritmo de la creciente demanda y seguir desarrollando su negocio, pero no quería lidiar con la incertidumbre laboral.

En busca de una solución, Tai consultó a Expand Machinery, su proveedor de muchos años, una empresa familiar que no solo se dedica a desarrollar sistemas de máquinas herramienta de vanguardia, sino a forjar relaciones.

Expansión con Expand Machinery

Tai había trabajado con Expand Machinery durante varios años y utilizaba una amplia gama de máquinas fresadoras Expand, la mayoría con controles fabricados por Mitsubishi Electric.

A lo largo de los años, Tai ha ido reemplazando poco a poco todas las demás marcas de máquinas con productos Expand y Mitsubishi Electric, y afirma: “Ambas compañías me dan lo que necesito: excelente soporte, rendimiento y confiabilidad.”

LoadMate Plus con CNC
Máquina CNC
Robot cargando una pieza

LoadMate Plus™

Después de trabajar estrechamente con Tai, Ravjeet Singh, gerente general de Expand, sugirió automatizar el proceso de carga y descarga de las máquinas utilizando el sistema LoadMate Plus de Mitsubishi Electric Automation.

LoadMate PlusTM es una solución robótica diseñada para usarse para manejo automatizado de máquinas. Expand desarrolló e integró una LoadMate Plus de 4' x 4' con un brazo robótico RV20 de seis ejes. Se conectó fácilmente a una de las máquinas herramienta de Tai, la GenMill 5X-12. Como este sistema de fresado de cinco ejes ya estaba equipado con un CNC de Mitsubishi Electric, fue fácil lograr que todo se comunicara.

Según David Contreras, gerente de cuentas de Mitsubishi Electric, “La LoadMate Plus fue creada específicamente para facilitar su configuración y uso.”

FloorMate80E

LoadMate Plus ofrece conectividad flexible para el manejo automatizado plug and play de máquinas.

No se requiere experiencia con robots.

Manejo plug and play de máquinas

En pocas palabras, LoadMate Plus ofrece conectividad flexible para el manejo automatizado de máquinas. Para establecer comunicación e integrar la LoadMate Plus al CNC de la serie M8 de Mitsubishi Electric. solo se requiere una sencilla conexión por Ethernet.

Además, el sistema facilita la programación de los movimientos del robot gracias al control directo del robot con software CNC. Lo que significa que Tai podría programar y hacer ajustes sobre la marcha usando menús y código G desde la misma pantalla utilizada para la máquina herramienta. No se requiere experiencia con robots.

Para asegurar la colocación precisa de la pieza que se va a fresar, el brazo robótico trabaja con un sistema flexible de palés de cambio rápido Schunk. Ravjeet Singh dijo: “Trabajando con Tai elegimos enfocarnos en un sistema de palés que le permitiera al robot recoger las piezas en la misma ubicación cada vez, para que no tuviera que reprogramar el robot para cada pieza. Elegimos usar Schunk para las necesidades de nuestro sistema de palés por su reconocida rigidez, precisión y durabilidad.”

Cita de Tai

“Me gusta ser autosuficiente. “Pero, debido a que mis máquinas reciben asistencia de Expand y Mitsubishi Electric, sé que si necesito ayuda, la tendré. Sin embargo, debido a que las máquinas y los controles son tan buenos, no creo que necesite esa ayuda muy a menudo”.

– Tai Le, propietario
TL Aerotek

Salida triple de carga/descarga automática

Solo toma quince minutos colocar diez piezas en los estantes de carga. A partir de ahí el sistema carga y descarga automáticamente la máquina. Esto significa que Tai ya no tiene que estar cerca para retirar una pieza terminada y cargar material nuevo. LoadMate Plus lo hace todo y lo seguirá haciendo hasta que el estante de carga esté vacío. De hecho, después de la implementación en TL Aerotek, el sistema se ejecutó sin supervisión durante 24 horas, triplicando la producción normal. Tai Le puede ahora completar la cuota de un mes en solo una semana.

Por lo que quedó sumamente satisfecho con su nuevo nivel de productividad. Y por lo que ordenó dos nuevas máquinas de cinco ejes para reemplazar dos de sus unidades de cuatro ejes. Estas dos máquinas se colocarán una frente a la otra. Entre ellas habrá una nueva LoadMate Plus. El brazo robótico tendrá mayor alcance, lo que permitirá cargar las dos nuevas fresadoras con una LoadMate Plus.

“Tai Le es un gran ejemplo para otros negocios pequeños”, dijo Ravjeet Singh. “Él sabe que si no invierte, no puede hacer crecer el negocio.”

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

m80cnc

CNC serie M8

Mitsubishi Electric ofrece un sistema de control de CNC avanzado para llevar sus necesidades de mecanizado a un nivel superior de rendimiento.

LoadMatePlus290FNew

LoadMate Plus™

Células robóticas independientes y configurables o combinaciones prediseñadas de robot y base para adaptarse a aplicaciones más grandes.

tlaerotekbanner690

TL Aerotek

  • Fundado: 1999
  • Negocio: TL Aerotek goza de una excelente reputación por ofrecer componentes de precisión a las grandes empresas aeroespaciales. 


Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software