fa_logo

Estudio de casos

Los requisitos de los clientes indican el camino

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
strong-case-study-banner

Publicado por primera vez en octubre de 2023

El fabricante de equipos para mezclar y bombear concreto y yeso, Strong Manufacturing, desarrolló un complemento de máquina totalmente eléctrico para cumplir con las regulaciones específicas de construcción con la ayuda de los sistemas hidráulicos de Womack Machine Supply y los componentes de automatización de Mitsubishi Electric Automation.

Los requisitos de los clientes indican el camino

Strong Manufacturing, ubicado en Pine Bluff, Arkansas, es uno de los principales fabricantes de equipos del país para mezclar y bombear concreto y yeso de todo tipo para cada propósito. Su excelente reputación es el resultado de su enfoque en las necesidades de los clientes y la oferta de equipos de alta calidad que satisfacen esas necesidades.

De acuerdo con Dewar Gleissner, ingeniero mecánico de Strong Manufacturing: “Tenemos máquinas estándar, pero si el cliente quiere algo específico, trabajaremos con él para crear una configuración completamente personalizada para hacer el trabajo”.

Este tipo de enfoque en el cliente llevó al desarrollo de FloorMate80E (E de “eléctrico”). La pequeña máquina de arrastre mezcla y bombea diversos materiales para trabajos que incluyen contrapisos, cubiertas decorativas de pisos, impresión 3D, protección contra incendios, sellado y más.

Varias razones concretas para pasar a los modelos eléctricos

Los nuevos requisitos de salud y seguridad en los lugares de trabajo prohíben cualquier tipo de salida de gases en el edificio. Con una máquina de combustión, los trabajadores tienen que sacar los gases del edificio mediante un tubo o encontrar una manera de colocar la máquina afuera.

Entonces, cuando un cliente expresó interés en una máquina totalmente eléctrica para su uso en edificios residenciales y comerciales, los ingenieros de Strong pusieron manos a la obra. Crearon FloorMate80E, una máquina ecológica que:

  • Elimina los insumos como el aceite hidráulico y la gasolina
  • Elimina la posibilidad de pérdidas de fluidos en el sitio
  • Es silenciosa, en comparación con las máquinas a gasolina
  • No requiere que los trabajadores detengan la producción para recargar el tanque de gasolina o hidráulico
  • Permite a la empresa ahorrar el dinero que se gastaría en combustible, filtros y fluidos
Cita de JT

“Creo que la clave del éxito en este proyecto fue la capacidad de aprovechar las relaciones entre clientes, distribuidores y proveedores. Si siempre utilizáramos este enfoque como hoja de ruta, podríamos ayudar a todos a innovar en todas las industrias”.

– JT Koncaba, Asistencia Técnica Externa
Womack Machine Supply Co.

Es interesante tener en cuenta que la predecesora de esta máquina totalmente eléctrica, Floormate80, ofrecía operación tanto a combustión como eléctrica de 3 fases. Pero ambas unidades alimentaban un sistema hidráulico. La FloorMate80E reemplaza el sistema hidráulico por un motor eléctrico y utiliza el motor monofásico de 240 V más fácilmente disponible.

Un integrador de confianza facilita el proceso de desarrollo

Para satisfacer la solicitud de su cliente de una máquina totalmente eléctrica, Strong Manufacturing recurrió a Womack Machine Supply, un socio y proveedor de sistemas hidráulicos desde hace mucho tiempo. Cuando se puso en marcha el proceso de desarrollo, Womack sugirió usar Mitsubishi Electric Automation para sus componentes de automatización altamente confiables.

A lo largo del proceso de creación de una máquina totalmente eléctrica, el equipo de Womack estuvo constantemente presente y se ocupó de la programación del sistema, mientras que el equipo de Mitsubishi Electric diseñó los componentes eléctricos. El proyecto se completó en varias etapas, y cada etapa introdujo mejoras con respecto a la anterior.

FloorMate80E

La FloorMate80E portátil es un caballo de batalla que admite una amplia gama de materiales y bombea cada uno de ellos a la velocidad preprogramada perfecta

Grandes capacidades en un tamaño compacto

Al desarrollar esta máquina completamente nueva y eléctrica, uno de los objetivos era darle un perfil delgado. Después de todo, si la unidad se necesitaba en el piso superior de un nuevo edificio, tenía que caber en un elevador y pasar por una puerta estándar.

Para cumplir con el requisito de tamaño, las soluciones de ingeniería de Mitsubishi Electric integraron su VFD FR-A800 en el panel de control. Este VFD permitió el uso de un tomacorriente monofásico estándar de 240 V, al tiempo que proporciona una salida trifásica. Para facilitar el funcionamiento, el panel de control eléctrico se montó en el exterior de la máquina, donde las bombas eléctricas arrancan fácilmente con solo girar un interruptor.

Cita de Dewar

“Hemos realizado varios proyectos con Womack que involucraron a Mitsubishi Electric Automation. Así que nos sentíamos muy cómodos y conocíamos los productos excelentes que ofrece Mitsubishi Electric. Fue una decisión fácil y su VFD fue perfecto para lo que estábamos tratando de hacer”.

– Dewar Gleissner, ingeniera mecánica
Strong Manufacturing

La clave del éxito: colaboración con clientes, distribuidores y proveedores

Según JT Koncaba, de Womack, soporte técnico externo de Arkansas: “Creo que la clave del éxito en este proyecto fue la capacidad de aprovechar las relaciones entre clientes, distribuidores y proveedores. Si siempre utilizáramos este enfoque como mapa de ruta, podríamos ayudar a todos a innovar en cada industria”.

El resultado final de esta colaboración fue la FloorMate80E altamente confiable. Este caballo de batalla admite una amplia gama de materiales y bombea cada uno de ellos a la velocidad preprogramada perfecta. Si se requiere una salida adicional, un mezclador secundario puede duplicar la salida duplicando la capacidad de mezcla. Además, cuando sea necesario, la FM80E también puede utilizarse como una bomba de refuerzo secundaria para suministrar materiales a los pisos superiores.

“Gracias al enorme apoyo de Womack y Mitsubishi Electric”, concluyó Gleissner, “pude entregar una máquina que hace más de lo que inicialmente nos propusimos hacer. Hace lo que el cliente quiere y más”.

¿Conclusión? Esta respuesta ecológica a la solicitud de un cliente permitirá a los contratistas eliminar el mantenimiento y los gastos asociados con una solución no eléctrica. Se necesitó un equipo para hacerlo realidad, y hoy ese equipo está listo para lo que viene.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

fr-series-variable-frequency-drives

FREQROL FR-A800 VFD

El variador de frecuencia de la serie FR-A800 es la solución de VFD más avanzada y competente de Mitsubishi Electric. Ya sea que necesite una solución de estilo de componente simple o centros de control del motor de gran capacidad, FR-A800 está diseñada para ser flexible y ofrecer una gran variedad de funciones integradas que simplifican su aplicación e implementación.

engineered-solutions-custom-vfd-panel

Panel de VFD personalizado de soluciones de ingeniería

El programa de soluciones de ingeniería toma los productos de control de alto rendimiento de Mitsubishi Electric y los presenta en soluciones listas para usar que varían de un simple "drive in a box" a un complejo CNC multieje o sistema de servocontrol.

strong-manufacturing-logo

Strong Manufacturing

  • Fundado: 1959
  • Negocio: Strong Manufacturing ha establecido la norma como fabricante líder del país de equipos para mezclar y bombear concreto liviano, concreto celular, concreto aislante y contrapisos para suelos.

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software