fa_logo

Estudio de casos

Las máquinas de moldeo por soplado de Rocheleau Tool “solo tienen que funcionar para siempre”

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
rocheleau-banner

Publicado por primera vez en diciembre de 2020

Rocheleau, un fabricante de máquinas de moldeo por soplado de Massachusetts, tiene un lema de empresa: “no temer a ninguna tarea”. Se remonta a cuatro generaciones de la familia Rocheleau, y no es una simple declaración. Es un desafío: innovar y fabricar mejores productos que aporten nuevos beneficios a los clientes. Y desde los años 80, Mitsubishi Electric ha sido su socio de confianza.

No temerle a ninguna tarea

El lema de la compañía, No temerle a ninguna tarea, se remonta a cuatro generaciones de la familia Rocheleau. Para ellos, no es solo una declaración. Es un desafío: innovar y fabricar mejores productos que aporten nuevos beneficios a los clientes. Como uno de los principales fabricantes de máquinas de moldeo por soplado para la industria de plástico y embalaje, este lema les ha sido útil.

¿Otra cosa que les ha sido útil? Cuando encuentran a un proveedor que consistentemente ofrece productos de la más alta calidad, tienden a quedarse con él.

Rocheleau ha estado usando exclusivamente controles de Mitsubishi Electric desde que pasaron de sistemas lógicos de relés a controladores lógicos programables (PLC) a fines de la década de los 80. Los controles de Mitsubishi Electric se encuentran en todos los equipos que producen. Y controlan confiablemente cada aspecto del funcionamiento:

  • Motores
  • Entrada
  • Neumática
  • Hidráulica
  • Y más

Kevin Hastings, gerente de ingeniería eléctrica, copropietario de tercera generación y nieto del fundador de Rocheleau, dice que los controles son como los neumáticos de un automóvil. “No importa qué tan bien se construya un automóvil, si tiene un neumático desinflado, no circulará por las calles”. Kevin dice: “Los controles son aún más importantes para las máquinas que los neumáticos para los automóviles. Si se descomponen, nada va a funcionar”.

Cita

“Los productos de Mitsubishi Electric han demostrado ser sumamente confiables y nos ayudan a garantizar que nuestros equipos sigan funcionando según lo previsto, y que nuestros clientes sigan obteniendo un funcionamiento sin problemas”.

- Kevin Hastings, gerente de Ingeniería Eléctrica
Rocheleau

Si bebe jugo o leche, le pone azúcar al café, usa productos de limpieza para el hogar o de cuidado personal, probablemente haya usado uno de los envases creados en las máquinas Rocheleau. Estos envases se crean con una rapidez increíble, especialmente cuando se crean en la máquina insignia de Rocheleau: la máquina de moldeo por extrusión-soplado RS-90.

La nueva generación de eficiencia, potencia y velocidad

Rocheleau presentó su máquina de moldeo por extrusión-soplado de última generación al mismo tiempo que celebraba su aniversario 80 en el negocio. Esta primera máquina de moldeo por soplado de 6 cabezales y 1 galón satisface una necesidad en las aplicaciones de empaque de alto volumen. Se encarga de las tinas y las botellas más grandes en tiempos de ciclo que son significativamente más rápidos. ¿Qué tan rápido? Trabaja un galón de polietileno de alta densidad de seis cavidades en un rango promedio de seis segundos.

Estudio de caso de ROCHELEAU

Los PLC de la serie iQ-R de Mitsubishi Electric aseguran una alta productividad y una calidad uniforme del producto.

Calidad en la que puede confiar

En más de una ocasión, un cliente le pidió a Rocheleau por alguna razón que construyera una máquina con una marca diferente de controles. Afortunadamente, en todos los casos Kevin pudo convencerlos de que no lo hicieran. Y los clientes estuvieron encantados con las máquinas y pidieron más. La cuestión de usar diferentes controles nunca volvió a surgir.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

iq-r-series-programmable-logic-controllers

PLC de la serie iQ-R

Serie iQ-R de MELSEC: Como centro de los entornos de automatización de la próxima generación, Mitsubishi Electric ha creado un controlador de automatización con valor agregado mientras reduce el costo total de propiedad.

got2000-series-human-machine-interfaces

HMI

La HMI serie GOT2000 ofrece un rango de modelos que se adaptan a una variedad de requisitos de tamaño de pantalla y rendimiento. Todos los modelos ofrecen características de avanzada que mejoran el rendimiento y la eficacia del operador.

fr-d700-variable-frequency-drives

VFD de la serie FR-D700

FR-D700 es la variedad de mecanismos pequeños líder en su clase de Mitsubishi Electric. Adecuada para una gran variedad de aplicaciones de control de velocidad del motor de uso general, la serie FR-D700 fue diseñada desde un principio con componentes personalizados y ha obtenido una reputación envidiable debido a su durabilidad y confiabilidad en entornos adversos.

logoquote291x489

Rocheleau Tool

  • Fundado: 1938
  • Negocio: ROCHELEAU diseña, construye, repara y opera maquinaria de moldeado por soplado altamente productiva y eficiente, que es simple en diseño y excepcionalmente versátil.

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software