Estudio de casos
El sistema alimentador flexible de RR Floody se combina con el robot de Mitsubishi Electric y el sistema de visión Cognex para obtener una solución completamente integrada que tiene lo “mejor de los dos mundos”.
Publicado por primera vez en abril de 2016
Está completamente integrado internamente y “85 % listo para salir de la caja”, y promete ofrecer beneficios significativos para las operaciones de fabricación que se relacionen con el impacto del acortamiento de los ciclos de productos.
ANTECEDENTES
RR Floody Company Inc. crea soluciones de automatización de fábrica a través de numerosas marcas para robótica, sistemas de visión, lector de códigos de barras, HMI, sensores, dispositivos de seguridad y otros equipos, respaldado con una gama de interfaz interna, diseño, programación y otros dispositivos de asistencia técnica. Con más de 80 años de experiencia, la empresa se enorgullece en contar con “más ingenieros en aplicaciones que ingenieros en ventas”, evidencia de su fuerte enfoque en servicio y en crear soluciones personalizadas, prácticas e in-situ para cada cliente. En realidad, para cada proyecto, la compañía con base en Rockford, Illinois, trabaja para definir y perfeccionar los cuatro valores críticos y específicos de cada cliente: “Reducir mi riesgo”, “Simplificar mi vida”, “Aumentar mi rentabilidad” y “Mejorar mi ventaja competitiva”, con el fin de optimizar el éxito de cada aplicación.
DESAFÍO
Los sistemas de recipientes de alimentación con vibración (soluciones diseñadas para contener y orientar los componentes de forma adecuada a medida que se introducen uno a uno en una línea de montaje o proceso similar de la máquina siguiente) son un pilar de la automatización industrial y han representado una gran herramienta en las instalaciones de fabricación en diversas décadas. Con frecuencia diseñados meticulosamente para controlar la geometría de una pieza específica, esta precisión integrada está convirtiéndose cada vez más en una desventaja costosa para un número cada vez mayor de aplicaciones. Los fabricantes están cada vez más preocupados acerca de la posibilidad de cambiar un producto o mezcla de componentes en el momento y por esta razón exigen una solución de recipiente de alimentación más flexible que permita cambiar el reconocimiento del componente sin la necesidad de reorganizar el sistema cada vez, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo. Debido a la creciente demanda de los clientes, RR Floody buscó desarrollar una solución de alimentación flexible, fácil de utilizar, rentable, de rápida adaptación y muy eficiente, al seleccionar e integrar con habilidad los productos de automatización óptimos de su variada cartera de marcas de clase mundial.
“Cuando se trata de calidad y confiabilidad, los robots de Mitsubishi superan cualquier cosa que haya visto en 20 años en el negocio. Son los únicos que poseen tres años de garantía estándar, mientras que los demás solo ofrecen un año. Esto es realmente importante”.
Nick Parnello, ingeniero de Aplicaciones
RR Floody Company Inc.
SOLUCIÓN
Según Nick Parnello, ingeniero en aplicaciones de RR Floody, la clave para cumplir con las necesidades de este cliente fue agregar una capacidad de visión programable a la configuración tradicional del alimentador, lo cual ayudaría a dar a los clientes una capacidad casi ilimitada de cambiar los componentes deseados en el proceso de alimentación. RR Floody reunió los productos de equipo que le darían los mejores resultados, y que, según Parnello, serían un robot de Mitsubishi Electric y una cámara Cognex, “sin ninguna duda”.
“Los sistemas de visión Cognex han sido líderes desde siempre y notamos que su línea es muy superior a la de otros. Sus algoritmos son extremadamente robustos y brindan capacidad en mayor medida”, dijo Parnello. “Y cuando se trata de calidad y confiabilidad, los robots de Mitsubishi Electric superan cualquier cosa que haya visto en 20 años en el negocio. Son los únicos que poseen tres años de garantía estándar, mientras que los demás solo ofrecen un año. Esto es realmente importante”.
Sin embargo, Parnello destaca que tal vez un mejor aspecto de combinar ambos productos sea su integrabilidad. Debido a la colaboración exclusiva entre Cognex y Mitsubishi Electric, el sistema de visión Cognex y el robot de Mitsubishi Electric trabajan en conjunto de forma impecable desde el primer momento, sin la necesidad de una programación personalizada extensiva, casi como si estuviesen hechos por el mismo fabricante.
Al analizar algunas de las alternativas, Parnello explica los beneficios que esto ofrece a RR Floody y sus clientes.
“Si un distribuidor especifica una solución de robot o visión de la ‘misma marca’ con otra marca, no obtienen las capacidades de visión especializada y líder en la industria de Cognex o la calidad y confiabilidad de los robots de Mitsubishi Electric, y ello puede brindar una solución mucho más débil para el cliente”, agregó. “Y si detalla un sistema de visión Cognex con un robot de una marca diferente o un robot de Mitsubishi Electric con un sistema de visión de marca diferente, no solo desaprovechan los beneficios de uno de los dos, sino que resulta ser una factura de programación costosa para que ambos funcionen.
“La combinación del robot de Mitsubishi Electric/sistema de visión Cognex ofrece indudablemente lo mejor de ambos mundos”.
RESULTADOS
Según Parnello, el sistema alimentador flexible completamente integrado de RR Floody (un paquete completo con el robot de Mitsubishi Electric y un sistema de visión Cognex acompañado por un alimentador Graco G-Flex 1500, todo completamente integrado internamente y en un “85 % listo para ser utilizado”) promete ofrecer importantes beneficios para operaciones de fabricación relacionadas con el impacto de reducir los ciclos de productos.
“El alimentador por recipiente tradicional probablemente nunca desaparezca, pero para aquellas instalaciones que buscan una solución para el costoso tiempo de inactividad causado por la necesidad de reorganizar los alimentadores tradicionales con frecuencia, los alimentadores flexibles ofrecen grandes ventajas”, comentó. “Y gracias a la calidad de la combinación de Cognex y Mitsubishi Electric, y la habilidad de RR Floody de unirlos de manera óptima e integrar el alimentador flexible a la aplicación específica del cliente, es que creemos que esto puede resultar una solución extremadamente eficiente y para el ahorro de costos de muchas instalaciones”.
Además, Parnello destaca que no se trata solo de robots, sino también de otros productos de Mitsubishi Electric diseñados para trabajar en estrecha colaboración con los sistemas de visión Cognex. Eso significa que es rápido y sencillo para los fabricantes seleccionar de la amplia gama de productos de automatización de Mitsubishi Electric con el fin de agregar otras capacidades al sistema alimentador flexible de RR Floody. HMI por ejemplo.
“Los clientes pueden agregar un HMI al sistema y ver de inmediato la visualización de imagen de la cámara en la pantalla, sin una PC”, explicó. “Esa es una de las maneras en que los clientes pueden elegir personalizar, expandir y agregar eficacia a esta poderosa solución”.
Beneficios para los productos de RR Floody
- Alto nivel de adaptabilidad vs. sistemas alimentadores estándar
- Combinación óptima de visión y robótica
- Solución en un “85 % fácil de utilizar”
Ventajas de los valores agregados de Mitsubishi Electric
- Completamente integrado con un sistema de visión Cognex líder en la industria
- Garantía estándar de tres años
- Personalizable con facilidad para integrar HMI y más
Conviértase en nuestra próxima historia de éxito
Producto y soluciones
RR Floody Company Inc.
- Fundado: 1956
- Negocio: Ayudamos a las empresas a aumentar sus ingresos, mejorar la rentabilidad, reducir el riesgo y aumentar su ventaja competitiva a través de la aplicación experta de soluciones de alta tecnología para la automatización de fábricas.