fa_logo

Estudio de casos

Soluciones asequibles de Mitsubishi Electric Automation proporcionan a los sistemas de manipulación de materiales mayor rendimiento y seguridad con grúas aéreas

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
mhs-case-study-banner-text

Publicado por primera vez en mayo de 2023

Cuando HPE Automation se enfrentó al desafío de encontrar una solución asequible que proporcionara seguridad y eficiencia a las grúas aéreas, recurrieron a Mitsubishi Electric Automation. Una tecnología antibalanceo asequible que utiliza VFD provocó un excedente de negocios para el cliente.

Rendimiento y seguridad de elevación con grúas aéreas

Mover objetos pesados nunca ha sido tan seguro y eficiente como lo es hoy gracias a la excelencia en ingeniería de Material Handling Systems (MHS). MHS de Florida ha diseñado, fabricado e instalado grúas aéreas durante más de 45 años, y su objetivo ha sido ofrecer a sus clientes las capacidades más avanzadas de la industria al mejor precio.

Encontramos una manera asequible de detener el balanceo

Cuando una carga pesada se mueve horizontalmente, tarde o temprano tiene que detenerse. Así que imagine una parada repentina con un cubo de acero fundido caliente al rojo vivo. Aunque la grúa puede detenerse, el impulso del cubo hará que se balancee hacia adelante y hacia atrás como un péndulo.

Eso no es bueno. No es seguro. No es eficiente.

Mientras se espera que el péndulo se detenga, la productividad también se detiene. Y hacer que un trabajador intente detener manualmente el péndulo es un accidente grave que está a punto de ocurrir.

Los clientes de MHS buscaban una solución antibalanceo asequible, pero el costo muchas veces había sido una barrera importante. La única tecnología antibalanceo disponible era un sistema tremendamente costoso que empleaba sensores láser. Estos sistemas requerían conocimientos especializados y tardaban demasiado tiempo en instalarse. Pero durante varios años fue lo único disponible.

Eso cambió cuando MHS habló con su proveedor de VFD, HPE Automation, un socio Diamond Elite de Mitsubishi Electric Automation. HPE se hizo asesorar por Mitsubishi Electric y juntos pudieron ofrecer a MHS una tecnología asequible para detener el balanceo a un 10 % del costo de un sistema láser.

ron-fontes-quotelg

“Con esta capacidad antibalanceo, ahora podemos buscar nuevas aplicaciones para nuestras grúas, nuevas oportunidades que nunca antes estuvieron disponibles. Estamos haciendo más negocios ahora de los que podemos manejar y haciendo crecer nuestra fuerza laboral para mantener el crecimiento en marcha”.

Ron Fontes, presidente y director ejecutivo
Sistemas de manipulación de materiales

Más rapidez. Detención más rápida. Menos balanceo.

La respuesta fue el VFD de la serie FR-E800 de Mitsubishi Electric. Este variador de frecuencia altamente asequible ofrece tecnología antibalanceo incorporada, así como control de supresión de vibración, rápida acumulación de torque y control de velocidad basado en la carga.

Con el FR-E800, el operador puede mantener presionado un botón, el cual continúa aumentando considerablemente la velocidad variable hasta que el operador indique lo contrario. Este dispositivo de velocidad infinita de dos pasos le da al operador más control sobre la velocidad.

Gracias a esta nueva capacidad, el balanceo de un objeto se suprime al momento de detenerse, incluso sin una indicación o ajuste del operador. El control reduce el ritmo de producción y facilita una operación eficiente porque no hay necesidad de esperar a que la carga se asiente. Y se evita que un trabajador se sienta tentado a tratar de detener el balanceo como hubiera sido en el pasado. Todo esto se suma a un aumento importante en la productividad, con una mejora de hasta un 5 % en una operación ajetreada.

ron-fontes-quotelg-2

El uso de un VFD en aplicaciones de grúas mejora el rendimiento de producción y prolonga la vida útil del equipo. Con el FR-E800, los usuarios mejoran el control de la carga y ahorran en costos de mantenimiento.

Servicio y soporte superiores marcan la diferencia

Antes de que Mitsubishi Electric fuera la norma, MHS había estado usando VFD de otro proveedor. Inicialmente, el proveedor respondió a las solicitudes de servicio. Pero cuando los problemas del producto comenzaron a escalar, el soporte comenzó a evaporarse.

Según el presidente y director ejecutivo de MHS, Ron Fontes: “Los llamábamos y no sabíamos de ellos en una semana. Y cuando lográbamos comunicarnos con ellos y les decíamos que el producto estaba fallando, el proveedor decía: “El producto está bien. Ustedes deben de estar haciendo algo mal”. Ni siquiera vinieron a echarle vistazo”.

e800300px

Con el FR-E800, el operador puede mantener presionado un botón, lo que continúa aumentando significativamente la velocidad variable hasta que el operador indique lo contrario. Este dispositivo de velocidad infinita de dos pasos le da al operador más control sobre la velocidad”.

Chris Rhodes, ingeniero de Marketing de Productos
Mitsubishi Electric

Nuevas capacidades, nuevas aplicaciones, nuevas oportunidades

Henry Manson, vicepresidente de Ventas y Crecimiento de MHS agregó: “Cuando recurrimos a HPE Automation y Mitsubishi Electric Automation, pasamos de no tener soporte a disponer de un ejército de expertos. Fue un cambio radical. No solo respaldaron los productos, que eran superiores, sino que trabajaron con nosotros para desarrollar e instalar la tecnología antibalanceo”.

En resumen, el nuevo equipo de proveedores diseñó un sistema mejor, agregó nuevas características y, como resultado, permitió a MHS ampliar su oferta de productos.

Un equipo sólido significa un futuro sólido

MHS ahora está preparado para tener un año maravilloso, gracias a sus nuevas capacidades. Y pueden avanzar con plena confianza en que tendrán lo mejor en servicio, soporte e innovaciones de Mitsubishi Electric y HPE.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

fr-e800-variable-frequency-drives

Variadores de frecuencia FR-F800

El variador de frecuencia de la serie FR-E800 toma como base la tecnología comprobada de control de velocidad variable de Mitsubishi Electric con una larga trayectoria de funcionamiento confiable en diversas aplicaciones de torque constante y variable.

material-handling-systems-logo

MHS

  • Fundado: 1975
  • Negocio: Nuestro equipo especializado de ingenieros y técnicos diseña a medida, instala y repara equipos de manipulación de materiales para satisfacer las diversas necesidades de la industria de nuestros clientes.

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software