fa_logo

Estudio de casos

DICISA

case_study_mini_hero
Descargar PDFPDF
desarrollar una solución integral que aborde los desafíos de carga pesada y corrosión que enfrenta la minería.

Publicado por primera vez en abril de 2025

Puntos clave:

  • 1. El desafío: abordar los desafíos de carga pesada y corrosión que enfrenta la minería
  • 2. La solución: VFD de alta eficiencia para resistir los materiales de bombeo agresivos y para la tecnología antibalanceo de grúas
  • 3. Los resultados: Beneficios significativos de seguridad, ahorro de costos y ahorro de tiempo

El desafío: desarrollar una solución integral que aborde los desafíos de carga pesada y corrosión que enfrenta la minería

En la industria minera, los procesos de electrólisis y bombeo de lodo son vitales para asegurar operaciones eficientes y seguras. Sin embargo, estos procesos presentan desafíos únicos, como entornos altamente corrosivos y cargas pesadas. Este caso estudiado explora cómo DICISA, en colaboración con Mitsubishi Electric Automation, Inc. (Mitsubishi Electric), ofrece soluciones integrales avanzadas para abordar estos desafíos a través de la línea de VFD FR-A800 de Mitsubishi Electric.

DICISA es una compañía con más de 40 años de experiencia en el mercado. Se especializa en satisfacer las necesidades de la industria nacional relacionadas con control, distribución, automatización y equipos eléctricos. La compañía se dedica al diseño, desarrollo e implementación de soluciones integrales para el sector minero, brindando atención y asesoría altamente especializada.

Grúa

Qué es el proceso de extracción y purificación de metales

Se utiliza un proceso basado en la hidrometalurgia o la pirometalurgia para refinar un mineral metálico, como el cobre. Ambos procesos incorporan líquidos al mineral triturado. Ya sea manejando solventes derivados de la lixiviación o movimiento de lodos, el bombeo en este entorno presenta desafíos únicos.

El paso final es bastante similar en ambos métodos y se completa con un proceso de electroobtención o de electrólisis. La electroobtención y la electrólisis logran el mismo resultado utilizando métodos similares. En ambos procesos se utiliza una corriente eléctrica para enchapar un cátodo con metal refinado. Los dos métodos necesitan mover ánodos y cátodos grandes de manera segura dentro y fuera de una solución de electrolitos, generalmente usando una grúa. Levantar y bajar placas de cobre grandes de manera eficiente y segura en este entorno presenta un gran desafío debido al balanceo causado por el gran peso de las placas.

Cita de Daniel

“A través de su línea de productos y servicios, la marca Mitsubishi Electric puede ofrecer soluciones integrales para abordar las necesidades específicas del cliente.”

- Daniel Gómez
DICISA

La solución de bombeo: una solución agresiva para un material agresivo

El bombeo de fluidos en minas subterráneas presenta retos como altas temperaturas y humedad, así como de torque de arranque, secuencia de limpieza y la necesidad de mantener un flujo de salida continuo y estable. El VFD FR-A800 de Mitsubishi Electric ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de alto torque y corriente de arranque, y es resistente en entornos hostiles. Las soluciones pueden prolongar la vida útil del equipo, resultando en menos tiempo de inactividad y un retorno de la inversión.

La solución para las grúas: control del balanceo y alta resistencia en condiciones extremas

Para abordar el problema del balanceo, Mitsubishi Electric ofrece el VFD FR-A800, equipado con tecnología antibalanceo para mejorar la seguridad en los movimientos laterales, reducir las fallas por sobrecarga y aumentar las velocidades de operación. Además, el VFD FR-A800 se distingue por su resistencia y excelencia en condiciones ambientales de humedad elevada y corrosión, comunes en el sector minero. La huella general del VFD también reduce el espacio requerido para su instalación en su gabinete.

VFD de la serie FR-A800

“Ya hemos migrado 5 de las 11 grúas, con buenos resultados, entre los que destacan la reducción de fallas y las mejoras en la seguridad operativa.”

- Representante de DICISA

El resultado: Rendimiento de accionamiento confiable y duradero

Los VFD, como el VDF de la serie FR-A800 de Mitsubishi Electric, que se utilizan en colaboración con la integración de paneles de control de DICISA, ofrecen soluciones robustas y eficientes para los desafíos de la minería moderna. Con menos balanceo en las operaciones de las grúas y un movimiento más confiable del material en el bombeo de lodos, una empresa puede lograr tasas de producción más altas, reducir el tiempo de inactividad y un sistema más confiable a nivel de componentes.

Beneficios de sostenibilidad

  • Los VFD de Mitsubishi Electric están diseñados para prolongar la vida útil de las máquinas, resultando en menos desechos electrónicos en vertederos y un mejor retorno sobre la inversión.
  • Los VFD de Mitsubishi Electric reducen el consumo de energía al utilizar solo la energía necesaria para lograr la velocidad de salida deseada.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

fr-series-variable-frequency-drives

Variadores de frecuencia de la serie FR-F820

El variador de frecuencia de la serie FR-A800 es la solución de VFD más avanzada y competente de Mitsubishi Electric. Ya sea que necesite una solución de estilo de componente simple o centros de control del motor de gran capacidad, FR-A800 está diseñada para ser flexible y ofrecer una gran variedad de funciones integradas que simplifican su aplicación e implementación.

logotipo-de-dicisa

DICISA

  • Negocio: Una empresa con más de 41 años de experiencia atendiendo las necesidades del sector eléctrico en múltiples segmentos industriales.

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software