fa_logo

Estudio de casos

ARL Service pasa de mecánico a digital y logra flexibilidad y oportunidades

mini_hero_banner
Descargar PDFPDF
arl-service-banner

Publicado por primera vez en marzo de 2024

ARL Service quería reemplazar las levas metálicas en una esmeriladora con levas digitales para atenuar el tiempo de inactividad y ahorrar en costos. Mitsubishi Electric Automation y Shaltz Automation proporcionaron un sistema flexible con capacidades de programación intuitivas que usa PLC, servos, VFD y HMI.

Mejoramos tecnología comprobada

Durante décadas, ARL Service ha estado construyendo maquinaria personalizada para casi todas las industrias. Son conocidos por su capacidad para equipar máquinas con controles flexibles y fáciles de usar. Cuando ARL adquirió Wit-O-Matic Company, otro fabricante de máquinas, heredaron una máquina utilizada para esmerilar insertos de carburo.

Los insertos de carburo son herramientas de corte que se usan para fresar piezas para diversas aplicaciones, que incluyen desde automóviles hasta aviación y electrodomésticos. Wit-O-Matic es muy respetado en todo el mundo. Pero el propietario de ARL, Al Lewellen, sabía que podía mejorarse.

Al igual que muchas esmeriladoras más antiguas, utilizaba una serie de levas metálicas para controlar la forma en que la máquina corta y afila los insertos de carburo. Estas levas debían ser diseñadas, cortadas y moldeadas por un especialista externo que a menudo tardaba hasta dos semanas en producirlas a un costo significativo.

Una idea alocada

Al Lewellen hizo una pregunta. “¿Podemos deshacernos de las levas físicas y reemplazarlas por levas digitales?”

Uno de sus programadores le respondió: “Eso es una locura”. A lo cual Al dijo: “Excelente. Hágamoslo”.

Primero, descartaron los controles existentes y retiraron todas las líneas de presión de líquidos para dejar solo la máquina de corte básica. Las dimensiones ya se habían reducido a la mitad. Luego comenzaron a explorar sus opciones. Para hacerlo, llamaron a Mitsubishi Electric Automation y al distribuidor local, Shaltz Automation, un equipo que había proporcionado a ARL controles para muchos proyectos anteriores.

Juntos trabajaron en varios enfoques diseñados para incorporar controles digitales, software y componentes de automatización. Esta combinación reemplazaría las levas físicas.

Según Koreen Stratton de Shaltz Automation: “Al intentaba hacer algo alocado, el tipo de cosa que generalmente hace CNC. Así que hacerlo con servos y un módulo de movimiento simple iba a ser un logro de verdad”.

Una de las cosas en las que Al insistió fue en que todo el sistema debía ser sumamente flexible y que todos los aspectos de la programación debían incluir variables.

witomatic

Hora de hacerlo realidad

Esta idea alocada resultó ser más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado y requirió una enorme cantidad de aportes de los integrantes del equipo. Según Al: “A la hora de ahondar en detalles, la asistencia de Mitsubishi Electric fue fantástica”.

La idea alocada rindió frutos. Las levas mecánicas se reemplazaron por levas virtuales, que podían diseñarse y programarse allí mismo en el nuevo sistema de control de Wit-O-Matic, utilizando un generador digital de levas.

Según Al Lewellen: “Podemos generar rápidamente una nueva leva virtual con la HMI y el software del sistema. Podemos hacer casi cualquier forma. Y lo más importante es que todo es programable y variable”.

hmiscreen

Si el cliente desea aprender a crear nuevas levas por sí mismo, es fácil usar la pantalla táctil de la HMI.

Adiós a las levas, bienvenida la productividad

Una vez programada la leva virtual, se puede guardar como una receta y recuperar cuando el operador desee ejecutar un inserto de carburo específico. Y, por supuesto, la cantidad de recetas que se puede almacenar es prácticamente ilimitada. Con esta recuperación sencilla, los operadores pueden preparar una pieza nueva en tan solo dos minutos, en lugar de dos horas o más usando levas metálicas.

oldcams2

Como resultado, el operador puede realizar ejecuciones por lotes más pequeños y cambiarlas rápidamente. En el pasado, se sentían obligados a ejecutar varios miles de piezas antes de un cambio, porque la configuración era muy laboriosa. Ahora, las tandas pequeñas de 15 o 20 piezas no son un problema.

alquotebox2

“La increíble flexibilidad de la programación digital simplifica todo hasta el punto en el que podemos ofrecer esta máquina a aproximadamente un tercio del costo de algo comparable. Y no hace falta decir que a nuestros clientes les encanta la asistencia que reciben en los diagnósticos y las reparaciones remotas. Solo veo cosas buenas por delante”.

- Al Lewellen, propietario
ARL Service LLC y ARL Operations LLC

La mejora sigue dando frutos

Y con cada nueva Wit-O-Matic vendida por ARL Operations, el cliente pedía algo especial, que siempre llevaba a una mejora. “Nos quedamos asombrados”, dijo Al. “Que, con cada máquina, seguíamos descubriendo cuánto más se podía hacer con estos controles digitales. Así que cada máquina nueva es mejor que la anterior”.

Los clientes que recibieron esas primeras máquinas estaban encantados, no solo con el sistema, sino también con la asistencia. Debido a que el sistema de control es digital, gran parte del servicio puede prestarse a través de Internet. Esto puede incluir diagnóstico remoto, reparaciones y actualizaciones.

Nuevos niveles de servicio

Además de toda esta asistencia, ARL proporciona un servicio remoto que ayuda al cliente a crear y programar una nueva leva digital, que luego puede descargarse directamente en la máquina del cliente. Si el cliente desea aprender a crear nuevas levas por sí mismo, es fácil usar la pantalla táctil de la HMI.

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

fx5-programmable-logic-controller

FX5 PLC

La serie MELSEC-F de Mitsubishi Electric ha logrado muchos avances, dando paso a la próxima generación de la serie MELSEC iQ-F, con bus de alta velocidad mejorado, amplias funciones integradas, compatibilidad SSCNET III/H avanzada y un entorno de ingeniería mejorada con configuraciones de parámetros en el software de ingeniería GX Works3.

melservo-j4-servo-amplifiers

Servomotores y amplificadores MR-J4

La familia de productos MR-J4 hace uso de tecnología de vanguardia para brindar gran funcionalidad, solución de alto rendimiento con el amplificador más flexible de la línea de Mitsubishi Electric. Esta familia de productos ha sido diseñada teniendo en cuenta la experiencia del usuario, el rendimiento de la máquina y el entorno para brindar una solución de movimiento de servo superior.

simple-motion-module

Módulo de movimiento simple (SMM)

Control de movimiento superior con ajustes fáciles. El rendimiento de movimiento de última generación se incluye en un módulo compacto.

got2000-series-human-machine-interfaces

HMI serie GOT2000

La HMI serie GOT2000 ofrece un rango de modelos que se adaptan a una variedad de requisitos de tamaño de pantalla y rendimiento. Todos los modelos ofrecen características de avanzada que mejoran el rendimiento y la eficacia del operador.

fr-e800-variable-frequency-drives

VFD de la serieFR-E800

La serie FR-E800, con funcionalidad de seguridad que cumple con las normas IEC 61508, admite diversas redes como CC-Link IE TSN, una red industrial abierta de próxima generación, y hace que la fabricación sea más inteligente en diversos campos al integrar el primer circuito de detección de entornos con gas corrosivo del mundo y las primeras funciones de diagnóstico basadas en inteligencia artificial de la industria.

arllogo280-large

Constructores de máquinas de ARL Service

  • Fundado: 2002
  • Negocio: ARL Service es un constructor de máquinas a medida que ofrece soluciones completas de máquinas especializadas para todas las necesidades específicas de la industria.

shaltz270

Shaltz Automation

  • Fundado: 1975
  • Negocio: Shaltz Automation es la principal fuente de automatización y energía fluida de Michigan y un proveedor comprometido con la innovación.

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software