fa_logo

Blogs

Cuando esté en apuros y necesite mano de obra adicional, alquile un robot

case_study_mini_hero

La mayoría de las empresas experimenta picos de producción y esto puede provocar escasez de mano de obra crítica a corto plazo. Lea más sobre cómo puede arrendar un robot para que le ayude durante los picos de producción en cada faceta, desde las líneas de ensamblaje hasta el almacén.

Cuando esté en apuros y necesite mano de obra adicional, alquile un robot

Al igual que la mayoría de las empresas, es probable que la suya pase por picos de producción. Estos quizás sean saltos predecibles, como aumentos por temporada en la demanda de sus productos. Quizás un lanzamiento reciente superó las expectativas y necesita ayuda para mantener el ritmo de los pedidos. O quizás, debido a problemas en la cadena de suministro, finalmente se entregaron las piezas que se retrasaron durante meses. Ahora tiene una lista de pedidos pendientes para cumplir lo antes posible.

En tales circunstancias, es posible que experimente una escasez de mano de obra crítica a corto plazo. Estas fluctuaciones pueden afectar cada faceta de la producción, desde las líneas de ensamblaje hasta el almacén. Para afrontar estas situaciones de manera efectiva, necesita una solución temporal que sea adaptable pero que no necesite configuración.

Aumente la mano de obra con automatización a pedido

Robots como servicio (RaaS) es un modelo de suscripción ofrecido por proveedores expertos que mantienen una flota de robots configurables y de alta tecnología que pueden adaptarse a sus necesidades específicas. Sí, ¡puede alquilar robots! Esta solución flexible y escalable le permite implementar robots en sus instalaciones, pero solo mientras los necesite. RaaS le permite integrar robots más rápido y a un menor costo inicial que la adquisición de robots a través del gasto de capital.

Un proveedor que se especializa en RaaS puede comprender sus desafíos. Tendrán la experiencia para suministrar el robot adecuadamente equipado para mejorar sus flujos de trabajo manuales y ayudar a impulsar la producción. Con RaaS, la selección e implementación de robots a menudo puede ocurrir en un plazo mucho más corto que la adquisición. En lugar de semanas o meses, al contratar RaaS, podría tener robots en cuestión de días.

Tampoco es necesario contratar expertos adicionales en automatización. Los proveedores de RaaS suministran técnicos expertos para realizar la instalación y programar el robot para realizar la tarea requerida según sus especificaciones. También pueden proporcionar capacitación para que sus ingenieros y operadores puedan mantener el robot en óptimas condiciones durante el plazo del arrendamiento.

Solución de bajo riesgo y sin preocupaciones

La idea detrás de RaaS es muy similar a cómo alquila un automóvil. Las compañías de alquiler de vehículos son propietarias y mantienen sus vehículos, que luego alquilan a los clientes según sea necesario. Los proveedores de alquiler de vehículos supervisan su flota y realizan mantenimiento preventivo y reparaciones para garantizar un rendimiento óptimo. RaaS funciona de manera muy similar. Los proveedores mantienen y reparan sus robots. También almacenan los robots cuando no están en uso. Los proveedores de RaaS actualizan continuamente su inventario y mantienen los modelos existentes en óptimas condiciones de funcionamiento. Dado que los proveedores de RaaS mantienen su flota actualizada con las ofertas de robots más recientes, los usuarios finales obtienen acceso a las últimas actualizaciones tecnológicas.

Además, al igual que las tarifas de alquiler de vehículos se basan en la duración o el consumo de combustible, los robots pueden alquilarse en contratos de arrendamiento basados en tareas o en el tiempo. Luego, cuando finaliza el plazo de arrendamiento, el proveedor recoge los robots y usted reanuda la producción manual normal. Luego, los robots recibirán servicio y estarán listos para su próxima tarea.

Atención de máquinas sin configuración

Obviamente, hay grandes diferencias entre los automóviles y los robots. Todos comprendemos el proceso de alquiler de un vehículo, pero cómo funciona el concepto de RaaS puede ser difícil de visualizar. La celda robótica LoadMate Plus™ de Mitsubishi Electric es un gran ejemplo de un tipo de equipo que puede implementarse como RaaS. Es una manera efectiva de impulsar la producción interna y aumentar la utilización de las máquinas existentes.

LoadMate Plus es una celda robotizada independiente, flexible y portátil diseñada para la atención de máquinas. Puede programarse para cargar y extraer piezas y materiales para máquinas herramienta CNC, como fresadoras, tornos o taladros/perforadoras. Esto puede eliminar la necesidad de mano de obra adicional para alimentar y descargar sus máquinas. Así, se garantiza que la producción continúe sin interrupciones durante los picos de fabricación o los periodos de escasez de mano de obra. Ayuda a maximizar el tiempo de actividad disponible de la máquina porque no hay necesidad de que se detenga durante la carga y descarga. Además, es como ganar varios trabajadores de fabricación porque el robot puede funcionar durante turnos consecutivos.

Dado que son portátiles y configurables, LoadMate Plus puede moverse por una instalación para atender varias máquinas y manejar varios tipos de piezas. Son fáciles de programar y ajustar sin experiencia en robots. Las celdas del robot son autónomas y están disponibles con diversas características de seguridad. LoadMate Plus es ideal para proporcionar soluciones flexibles para instalaciones de producción diversa y bajo volumen.

Una solución práctica para flujos de trabajo complejos

Mitsubishi Electric es un proveedor confiable de soluciones automatizadas. Si bien no ofrecemos directamente un programa de RaaS, nuestros robots están presentes en los inventarios de innumerables proveedores de RaaS a los que apoyamos para proporcionar el servicio. Sea nuevo en la automatización o haya confiado en robots durante años, RaaS es una excelente manera de flexibilizar las capacidades de producción de su organización. Tampoco se limita a la fabricación. RaaS también es útil para organizaciones de logística, cumplimiento, atención médica, hospitalidad, seguridad, almacenamiento y entrega.

RaaS ofrece escalabilidad rápida y fácil que le permite responder a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades del cliente. Proporciona costos a corto plazo más predecibles, lo que requiere menos capital inicial para comenzar. También es una excelente manera de “probar antes de comprar”, lo que puede respaldar su prueba de concepto para invertir en robots como un activo permanente.

Descubra lo que los robots industriales de hoy en día pueden hacer para mejorar la producción, maximizar el rendimiento, aumentar la precisión y reducir los tiempos de ciclo… incluso si solo son temporales.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Colaboradores

Patrick Varley

Patrick Varley

Gerente de Marketing de Productos (Robot)
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software