fa_logo

Blogs

Tres eficiencias a considerar en aplicaciones VFD de agua y aguas residuales

case_study_mini_hero

Los VFD no son nuevos en la industria del tratamiento del agua, pero los VFD actuales ofrecen una gama de capacidades que impulsan la eficiencia energética, reducen los daños en los equipos y mantienen a las organizaciones competitivas. Lea el artículo destacado de este mes para obtener tres cosas que pueden ayudarlo a aprovechar al máximo sus VFD para aplicaciones de agua y aguas residuales.

3-things-waterwaste-vfd300x300

Próximos cambios en el cumplimiento de la energía: ¿Está listo para 2023?

Uno de los beneficios más conocidos de los VFD es cómo pueden ayudar a su organización a ahorrar energía. Para cualquier empresa que opere bombas o ventiladores en industrias como el procesamiento de aguas residuales o HVAC comercial, la eficiencia energética es cada vez más importante.

En 2023, las reglamentaciones agresivas del Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) de los Estados Unidos serán obligatorias y tendrán un efecto significativo en las instalaciones de tratamiento de agua. Las regulaciones apuntan a reducir más emisiones de carbono y ahorrar más energía que cualquier otra norma anterior del DOE.

Lo que resulta imperativo para estas instalaciones es que se deberán usar VFD con mayor frecuencia en todas sus operaciones. Muchas organizaciones utilizan VFD para sus motores de bombas más grandes que funcionan a cientos de caballos de fuerza, pero a partir de 2023, incluso los motores pequeños de 5 hp que ayudan a bombear algas o bacterias, por ejemplo, necesitarán control de VFD.

Debido a que los VFD tienen un costo inicial como cualquier otro hardware o equipo, su instalación puede parecer una carga económica.

Pero estas son las buenas noticias: recuperará rápidamente el costo de capital al reducir significativamente su costo de energía, y la Herramienta de ahorro de energía de Mitsubishi Electric puede mostrarle exactamente cuánto ahorrará y con qué rapidez.

El software gratuito, disponible en cualquier navegador en red, sirve como calculadora de costos de energía. Primero, ingrese la información sobre la configuración actual del sistema y los costos operativos. Luego, ingrese información sobre los diversos VFD que necesitaría en todas sus operaciones e incluya sus costos de compra e instalación. La herramienta aplasta todos los números y luego le dice cuánto costará el proyecto y con qué rapidez recuperará ese costo a través de facturas de energía más bajas. También puede mostrarle cuánto ahorrará en energía con el paso del tiempo.

Esos ahorros de energía pueden ser significativos. No solo compensarán rápidamente los costos iniciales de sus VFD, sino que también continuarán ayudándole a ahorrar dinero a largo plazo. Es una física simple que cuando se trata de bombas centrífugas y ventiladores, si se reduce la velocidad del motor en un 25 %, se reduce el consumo de energía en casi un 60 %. Reduzca la velocidad del motor en un 50 % y verá un consumo de energía casi un 90 % más bajo. Así que incluso si hace funcionar sus motores a una velocidad de solo dos a tres por ciento más baja, aún podría ver grandes ahorros de energía.¹

Y la herramienta de ahorro de energía puede darle una buena idea de lo que ahorrará.

doelogo300x300

En 2023, las reglamentaciones agresivas del Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) de los Estados Unidos serán obligatorias y tendrán un efecto significativo en las instalaciones de tratamiento de agua. Las regulaciones apuntan a reducir más emisiones de carbono y ahorrar más energía que cualquier otra norma anterior del DOE.

Eliminar el golpe de ariete para preservar las tuberías

Muchos propietarios de viviendas lo saben muy bien: ese sonido de golpeteo que proviene de las tuberías de las paredes. Se denomina golpe de ariete y, si bien puede causar fugas y ocasionar daños considerables en las tuberías residenciales, con el tiempo puede provocar estragos más graves y costosos en una operación de aguas residuales a gran escala.

El golpe de ariete es causado por aumentos bruscos de presión en las tuberías, que generalmente ocurren con cambios repentinos de flujo, por ejemplo, cuando las bombas arrancan o se detienen o las válvulas están cerradas. Cuando la presión es demasiado alta, puede hacer que una tubería explote. Cuando son demasiado bajas, las tuberías pueden colapsar. Las vibraciones causadas por los cambios de flujo pueden crear áreas de vacío parcial, desgastar los revestimientos internos de las tuberías e incluso causar daños a largo plazo en los accesorios y las válvulas.

Todos los problemas causados por el golpe de ariete pueden convertirse en arreglos costosos y causar un tiempo de inactividad excesivo en toda su operación. Y simplemente reparar fugas y estallar tuberías puede convertirse en un sumidero de dinero interminable si las organizaciones no abordan la causa del golpe de ariete en primer lugar.

Algunas organizaciones mitigan el problema mediante la compra e instalación de soluciones de hardware, como arrancadores suaves dedicados. Lo que muchas organizaciones de aguas residuales podrían no saber es que ya tienen el equipo para eliminar los problemas del golpe de ariete, incorporado directamente en sus VFD existentes.

Los VFD de Mitsubishi Electric, por ejemplo, pueden configurarse para abordar el golpe de ariete. Una vez que una organización ha determinado los parámetros y los ha programado en el variador, el variador puede monitorear las condiciones de la tubería e identificar de manera autónoma los posibles problemas a medida que se producen cambios de presión. El VFD aumentará o disminuirá lentamente las velocidades del motor de la bomba según sea necesario para mantener una presión constante dentro de las tuberías. El uso de un VFD para controlar los motores de las bombas también ayuda a reducir la vibración general en las tuberías, lo que reduce aún más la posibilidad de golpes de ariete.

Con sus VFD monitoreando las presiones de las tuberías y tomando medidas sobre la marcha para mitigar el golpe de ariete, libera al personal del tiempo y esfuerzo de tener que revisar las tuberías manualmente de manera regular para asegurarse de que no estén dañadas. También reducirá significativamente la probabilidad de fugas o roturas de tuberías, evitando así los costos y el estrés del tiempo de inactividad inesperado.

Paneles VFD personalizados y una garantía líder en la industria

Aunque las operaciones diarias pueden ser un poco similares de una organización de aguas residuales a la siguiente, hay muchas diferencias en los tipos y el volumen de los paneles VFD de cada organización.

Es por eso que Mitsubishi Electric ofrece una gama completa de paneles personalizados, listos para usar, para satisfacer incluso el alcance o los requisitos más exclusivos. Ya sea que necesite un solo gabinete para un VFD o un espectro completo de equipos de control con múltiples dispositivos, técnicas de mitigación armónica y estranguladores de enlace de CC o reactores de línea específicos, podemos crearlo para usted.

Construimos nuestros paneles para que duren, con clasificaciones para uso en interiores y exteriores hasta la protección extrema contra la humedad y el polvo.

Lo que distingue a Mitsubishi Electric de los demás son nuestros plazos de entrega rápidos en pedidos grandes. Somos rápidos porque tenemos tres plantas de fabricación y podemos producir cientos de paneles cada mes.

Podemos ayudarle a ahorrar tiempo y dinero, además del esfuerzo de administrar múltiples proveedores para obtener los paneles que necesita. También liberamos a su personal interno de la carga de diseñar y ensamblar paneles, para que puedan enfocarse en mejorar las operaciones y mantener la competitividad de su organización.

Todos nuestros paneles están respaldados por una garantía de dos años, pero esa garantía se extiende a cinco años completos sin cargo adicional si su sistema es instalado por un miembro de nuestro Programa de socios de puesta en marcha de variadores (DSPP). Si usted es revendedor, todo lo que se necesita es un programa de capacitación de dos días para obtener la certificación para el DSPP, y sus clientes serán elegibles para una de las mejores garantías de la industria.

Encuentre mayor valor en sus VFD

Los VFD son cada vez más esenciales para las operaciones exitosas de tratamiento de agua, gracias a las próximas regulaciones y características tecnológicamente más avanzadas. Nunca ha habido un mejor momento para ver lo que los VFD de Mitsubishi Electric pueden hacer por su negocio y sus resultados.
¹https://www.equansmep.com/news/5-reasons-to-install-energy-saving-vfds/



Webcast: Exploración de tres soluciones poco utilizadas en el tratamiento del agua

Webcast: Exploración de tres soluciones poco utilizadas en el tratamiento del agua

La innovación tecnológica ha abierto nuevas oportunidades para superar problemas comunes en la industria del tratamiento del agua. Únase a tres expertos de Mitsubishi Electric Automation mientras llaman la atención a tres soluciones ignoradas para evitar trampas y maximizar el valor.

Ingredientes de las soluciones de automatización

Obtenga más información sobre los VFD de Mitsubishi Electric y los beneficios que pueden aportar a los profesionales en el tratamiento de aguas y aguas residuales.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?


Colaboradores

Sam_McNeal400

Sam McNeal

Ingeniero sénior de aplicación:
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Wesley_Gulik400

Wesley Gulik

Gerente de cuentas de revendedores
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software