Blogs
Revolucione sus operaciones de grúas con Industria 4.0
Si usted no está implementando tecnologías de Industria 4.0 en sus operaciones de grúas o instalaciones de manejo de materiales, se está preparando para quedarse atrás. Al adoptar tecnologías como las de IA, aprendizaje automático, computación en la nube y computación perimetral, la Internet de las Cosas y la analítica de datos, usted puede transformar su organización y su fuerza laboral con una productividad mejorada, costos más bajos y mucho más.
¿Están sus operaciones con grúas ancladas en el pasado?
Mantenga la competitividad en un panorama en evolución adoptando las tecnologías de Industria 4,0
Hace aproximadamente una década el mundo reconoció una nueva Revolución Industrial. Fue la cuarta de su tipo desde la primera Revolución Industrial en el siglo XVIII, que introdujo procesos de fabricación mecanizados. Hoy en día, Industria 4,0 es tan crítica para las empresas como lo fue la energía de las máquinas para los fabricantes de antaño. El nuevo cambio está mejorando drásticamente nuestra capacidad de fabricar productos y ponerlos en manos de los clientes.
Industria 4,0 consiste en la transformación digital de los procesos de fabricación y producción. Aprovecha tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial (IA), la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en Inglés) y la Internet Industrial de las Cosas (IIoT, por sus siglas en Inglés), la computación en la nube y la computación perimetral, y los datos masivos. Con esas tecnologías los fabricantes pueden crear fábricas y almacenes “inteligentes”, donde los equipos y los sistemas están conectados y se comunican. Industria 4,0 está permitiendo niveles de personalización y de automatización, así como eficiencia y productividad, que antes no eran ni siquiera posibles.
Expertos de todo el mundo coinciden en que aquellos que no pueden adoptar las nuevas tecnologías corren el riesgo de quedarse atrás.
La pandemia mundial no ha hecho más que acelerar el impulso de la transformación digital para muchos fabricantes. Un
mostró que la Industria 4,0 ayudó al 94 por ciento de los encuestados a mantener las operaciones en funcionamiento durante la crisis, y el 56 por ciento dijo que estas tecnologías habían sido críticas para su respuesta a la crisis. Desafortunadamente, las “empresas que no habían implementado Industria 4,0 antes de COVID-19 han recibido una llamada de atención. ...No sólo se enfrentaron a dificultades durante COVID-19, sino que también están teniendo dificultades para ponerse al día por la ausencia de experiencia previa, el retraso de los conjuntos de tecnologías de TI/OT subyacentes y las limitaciones de efectivo impulsadas por COVID-19.”Las empresas que adoptan tecnologías de Industria 4,0, como los sistemas en red, IoT, la tecnología en la nube, la analítica de datos, la interacción humano-máquina y la IA, se preparan para obtener grandes recompensas. Un
declaró: “Los beneficios que estas empresas han registrado incluyen reducciones del 30 al 50 por ciento en tiempo de inactividad de las máquinas, mejoras del 15 al 30 por ciento en productividad laboral, aumentos del 10 al 30 por ciento en rendimiento, y reducciones del 10 al 20 por ciento en el costo de la calidad.”Estos beneficios tienen un impacto significativo en toda la cadena de valor y proporcionan ganancias operativas que son difíciles de medir pero igualmente importantes: mayor flexibilidad para satisfacer la demanda de los clientes, menor tiempo de comercialización y mejor integración dentro de la cadena de suministro.
Transforme las operaciones de sus grúas —y sus ganancias netas
Un área en donde las tecnologías de Industria 4,0 pueden tener un uso muy necesario es el de las operaciones de grúas en entornos de manipulación de materiales. Ya sea que esté operando grúas de pórtico, grúas de suspensión, grúas puente o grúas giratorias, las soluciones avanzadas de hoy en día pueden ayudarle a mejorar y optimizar el rendimiento y la eficiencia, agilizar los procesos, reducir los costos operativos, reducir el desgaste del equipo, mantener a los equipos productivos y más.
Al conectar todas sus grúas y otras máquinas y aplicaciones a un sólo sistema inteligente, podrá aumentar su agilidad comercial. Las organizaciones de manipulación de materiales que adoptan plenamente Industria 4,0 y ponen en práctica sus tecnologías en sus operaciones de grúas pueden desarrollar nuevas capacidades. También pueden recoger y analizar datos de diversas fuentes para obtener información valiosa sobre los procesos, lo que les permite tomar decisiones más informadas y mejorar los resultados.
Las grúas se han utilizado por muchas décadas en la manipulación de materiales. Muchos almacenes, fábricas y molinos están trabajando esencialmente de la misma forma que lo han hecho desde el principio. Algunas organizaciones han actualizado sus grúas para usar tecnología digital, como variadores de frecuencia y características de automatización. Las grúas actuales ofrecen una variedad de características avanzadas, entre ellas:
- Control antibalanceo: evite que las cargas se balanceen cuando la velocidad de la grúa cambia durante la manipulación de la carga. Esto ayuda a reducir el Takt time y mantiene el funcionamiento sin problemas.
- Función de arranque de mínimo tiempo: la velocidad de la grúa se adapta automáticamente a los cambios en la masa de carga. Por ejemplo, cuando una carga es ligera, la grúa acelerará.
- Control de tensión: el par de torsión se controla automáticamente para una aceleración y desaceleración suaves, asegurando que la tensión del material se mantenga constante.
- Sistema de secuenciación de frenos dedicado: acorta el tiempo desde el arranque hasta la apertura del freno y mejora la respuesta a baja velocidad.
- Detección de caída de carga: detecta una caída imprevista de la carga. Cuando la dirección indicada difiere de la dirección de rotación real del motor, se produce la señal de detección de caída.
- Detección de sobrecarga: detecta cuando una carga es demasiado pesada para la grúa y detiene el funcionamiento y alerta al operador.
Todas estas características ciertamente pueden ayudar a mejorar las operaciones, pero hay otro paso más transformador que puede ser revolucionario para la organización.
Un beneficio importante en el uso de las tecnologías de Industria 4,0 en sus operaciones de grúas es el mantenimiento predictivo. Cuando las grúas y otras maquinarias están conectadas a sistemas administrativos y aplicaciones de IA, se obtiene una visibilidad completa de cada eslabón de la cadena de valor. Según se van desgastando las grúas, los sistemas inteligentes pueden alertarle sobre problemas antes que se agraven y causen tiempo de inactividad imprevisto, o un incidente de seguridad.
Nuestros variadores de frecuencia FR-A800-CRN (VFD, por sus siglas en Inglés) están diseñados específicamente para un funcionamiento rápido y fluido en aplicaciones de grúas y montacargas. Ofrecen todas las más recientes características y capacidades específicas de grúas mencionadas anteriormente: control antibalanceo, función de arranque en tiempo mínimo, control de tensión, sistema dedicado de secuenciación de frenos, detección de caída de carga y detección de sobrecarga.
Cómo Mitsubishi Electric puede ayudar
Si se trata de operaciones de grúas en entornos de manipulación de materiales, Mitsubishi Electric está en una posición única para facilitarle su adopción de tecnologías de Industria 4,0.
En primer lugar, nuestros variadores de frecuencia FR-A800-CRN (VFD, por sus siglas en Inglés) están diseñados específicamente para un funcionamiento rápido y fluido en aplicaciones de grúas y montacargas. Ofrecen todas las más recientes características y capacidades específicas de grúas mencionadas anteriormente: control antibalanceo, función de arranque en tiempo mínimo, control de tensión, sistema dedicado de secuenciación de frenos, detección de caída de carga y detección de sobrecarga.
Los VFD también vienen con control de supresión de vibración incorporado, control de velocidad basado en la carga, y funcionalidad multimodal, lo que significa que pueden controlar una variedad de motores. Cuentan con controladores lógicos programables (PLC, por sus siglas en Inglés) integrados para facilitar la personalización, y PCB anticorrosivos reforzados para entornos difíciles. Nuestros VFD cumplen con los requisitos de certificación que a menudo exigen las compañías navieras y los puertos.
Sin embargo, el valor que Mitsubishi Electric aporta a Industria 4,0 para las operaciones de grúas va mucho más allá de nuestros VFD especializados, y eso es lo que nos distingue de otros proveedores.
Lograr verdaderas operaciones de Industria 4,0 requiere una serie de componentes para conectar sus equipos y sistemas y lograr que se comuniquen. Ofrecemos una cartera completa de estos componentes, que conectan sus grúas y otras maquinarias a la nube, a nuestras soluciones de red CC-Link que conectan todo.
Con Mitsubishi Electric obtendrá un mantenimiento predictivo avanzado para aumentar la seguridad en el sitio y ayudarle a evitar períodos de inactividad al abordar posibles problemas con los equipos antes de que se agraven. También obtendrá capacidades de monitoreo remoto que le permitirán ver las operaciones de su grúa desde cualquier lugar. Si se producen fallas, a menudo puede diagnosticar e incluso reparar algunos problemas de forma remota.
Avance aún más en su transformación digital obteniendo todos los productos y soluciones que necesita de un sólo proveedor. Al adoptar Industria 4,0 (conectando sus equipos y aplicaciones a un solo sistema de comunicación), está posibilitando un nivel completamente nuevo de agilidad, flexibilidad, productividad y servicio al cliente.
No sólo está manteniendo la competitividad de su organización y preparándose para el éxito hoy. También se está preparando para Industria 5,0, que apenas está comenzando a surgir. Es el siguiente paso emocionante en el viaje de la transformación digital, y se centra en la interacción humana con ese sistema inteligente y conectado de Industria 4,0. Los primeros en adoptarla ya están sobresaliendo. Con Mitsubishi Electric estará en camino de unirse a ellos.
Ingredientes de las soluciones de automatización
Obtenga más información sobre cómo Mitsubishi Electric puede ayudarle a integrar soluciones innovadoras en las operaciones de grúas u otros procesos de manipulación de materiales.