Blogs
Nuevas formas de aprovechar los robots industriales
Una a una, las barreras para la adopción de robots industriales están siendo derribadas gracias a una convergencia de tecnologías avanzadas y a la introducción de nuevas tecnologías y servicios emocionantes. Lea el artículo destacado de este mes para conocer las nuevas industrias, las nuevas capacidades y las nuevas posibilidades para aprovechar los robots industriales.
Robots industriales están surgiendo en lugares inesperados
Un mundo de posibilidades…
Antes el dominio de la fabricación automotriz, el uso de robots industriales se está extendiendo rápidamente por todo el mundo en una amplia gama de otras industrias.
Estos robots utilizan una variedad de tecnologías avanzadas que les permiten:
- Admitir formas no uniformes
- Manejar posiciones de destino variables
- Delinear diferentes colores
- Coordinar acciones con precisión
- E incluso se adaptan sobre la marcha
En otras palabras, imitan cada vez más la inteligencia de los operadores humanos calificados.
El afiche de artesanía de Sony y automatización de vanguardia.
Al otro lado de la bahía de Tokio se encuentra una fábrica inquebrantable en Kisarazu. Dentro del pequeño edificio hay una línea de producción de 31.4 metros que se completó en 2018.
. Dos personas alimentan la línea con placas madre descubiertas. Dos personas más empacan las consolas terminadas. Todo lo demás se maneja de manera eficiente mediante robots articulados.Cada consola PS4 está fabricada con precisión. Cada pieza es necesaria. Las unidades PS4 salen de la línea de ensamblaje a un ritmo de aproximadamente uno cada 30 segundos. Los robots conectan cables, cintas y otras piezas flexibles a las consolas.
Los robots manejan con destreza estos materiales en un baile muy coreografiado que fue posible gracias a la automatización de robots industriales de vanguardia. Por ejemplo, un robot sostiene un cable plano flexible mientras que otro lo retuerce, luego lo conecta en una dirección específica usando la cantidad justa de presión. Es una maniobra extremadamente compleja para un ser humano, pero es mucho menos compleja para un robot. Uno de los ingenieros del sitio dijo: “Probablemente no haya otro sitio que pueda manipular robots de esta manera”. Cada proceso está automatizado. Cada movimiento de un brazo de robot se optimiza minuciosamente para lograr el mejor retorno de la inversión posible.
La línea de montaje casi totalmente automatizada se beneficia de las mejoras continuas que se han realizado durante la exitosa ejecución de la PS4. Durante su vida útil, se produjeron más de 100 millones de consolas PS4 de manera rentable. Estas consolas aportaron $93 mil millones en ventas para Sony.
Un cambio de ritmo para cambiar neumáticos
Los robots industriales se han utilizado en la fabricación automotriz durante años, pero recientemente, también aparecen nuevas aplicaciones en el mantenimiento de vehículos. RoboTire, una empresa de robótica con sede en el Área de la Bahía, decidió incorporar robots a la industria de servicios. ¿Es el primer emprendimiento? Un robot habilitado para IA que puede cambiar las llantas del automóvil en una fracción del tiempo que un mecánico puede hacerlo.
Con este nuevo sistema, desde el momento en que un auto entra en el garaje hasta el momento en que sale, solo se necesitan 15 minutos para un juego de cuatro neumáticos. Por lo general, a una persona le toma alrededor de 60 minutos hacer lo mismo. Algunos pueden ir más rápido, pero hacerlo todos los días, durante ocho horas al día, puede ser estresante y monótono.
La automatización del mantenimiento del vehículo es una nueva frontera. RoboTire se asoció con Mitsubishi Electric para crear un sistema de brazo robótico que pudiera manejar la tarea. Puede instalarse fácilmente en centros de servicio, concesionarios y otros puntos de venta automotrices. El retorno de la inversión (ROI) se espera en un poco más de dos años.
El uso de inteligencia artificial (IA) en el sistema robótico evita el impacto en el vehículo.
Todo el proceso está brillantemente orquestado.
- La visión computarizada y el aprendizaje automático identifican las tuercas de las ruedas para una extracción rápida
- La inteligencia artificial (IA) evita el impacto en el vehículo
- Los sensores avanzados de retroalimentación forzada evitan el roscado cruzado de las tuercas y garantizan que cada rueda se reemplace de manera segura en el vehículo
Los neumáticos son solo el comienzo. RoboTire cree que las posibilidades son infinitas para automatizar el mantenimiento de vehículos. Vea el sistema en acción en este
.Eliminación de los límites de la automatización de robots industriales más grandes
Uno de los desarrollos más emocionantes en la automatización de robots industriales es la tecnología de planificación de movimiento autónoma. Este nuevo software de coordinación multirrobot de
elimina la necesidad de implementar zonas de interferencia que reducen el ciclo. Brinda a los robots la capacidad de reconocer y adaptarse a los otros robots en la celda de trabajo. Básicamente, automatiza la programación de robots. ¿Los resultados? Una reducción de hasta 70 % en el tiempo de programación, prueba e implementación.Los robots equipados con tecnología de percepción espacial de Realtime Robotics funcionan juntos a la perfección en espacios de trabajo colaborativos y no estructurados. Las obstrucciones dinámicas instantáneas pueden percibirse, evalúan millones de rutas de movimiento alternativas y eligen la ruta óptima antes de hacer un movimiento. Todo se hace en milisegundos gracias a la tecnología de percepción de detección avanzada de Realtime.
Los beneficios de esta nueva tecnología son muchos.
- Huellas más pequeñas porque muchos robots pueden trabajar juntos
- Mayor salida gracias a las celdas de trabajo estrechamente orquestadas y altamente coreografiadas
- Aplicación más amplia de robots industriales en entornos de automatización altamente variables
Tecnología de robótica en tiempo real que permite que dos robots trabajen juntos.
Debido a que esta nueva tecnología elimina el riesgo de colisiones y simplifica el ciclo de desarrollo, tiene el potencial de aumentar la productividad mientras reduce el costo y el tiempo de implementación.
Estamos muy entusiasmados por lo que los robots industriales pueden hacer actualmente y por todas las innovaciones que traerán en el futuro.
Las marcas y los nombres comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
Ingredientes de las soluciones de automatización
Obtenga más información sobre las soluciones robóticas adaptables y económicas de Mitsubishi Electric.
- Robots de 6-Axis serie RV-FR
- Robots SCARA serie RH-FRH
- Robot económico RV-8CRL
- Robot colaborativo ASSISTA (Cobot)
¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?
Colaboradores
Ben Sagán
Gerente de desarrollo de negocios
Mitsubishi Electric Automation, Inc.
Patrick Varley
Gerente de desarrollo de negocios
Mitsubishi Electric Automation, Inc.
Estracha de Scott
Gerenta de productos
Mitsubishi Electric Automation, Inc.