Blogs
Cómo las redes sensibles al tiempo pueden impulsar la producción de chips nacionales
EE. UU. produce solo el 12% de la producción mundial de semiconductores. Las nuevas tecnologías, como las redes sensibles al tiempo, pueden aumentar ese número.
Los semiconductores son una de las exportaciones más grandes de los Estados Unidos, y las empresas estadounidenses que diseñan y venden chips representan casi la mitad de los ingresos globales en el sector, la mayor parte de cualquier país. Aunque EE. UU. es líder mundial en I+D de semiconductores, diseño de chips, firmas de fabricación tercerizada y fabricación de dispositivos integrados y microprocesadores, solo representa alrededor del 12 por ciento de la capacidad de producción mundial de semiconductores.
Dado que los legisladores estadounidenses se comprometieron a cambiar esto y destinaron miles de millones de dólares para ampliar las capacidades de fabricación de chips semiconductores, la fabricación nacional de semiconductores está lista para el crecimiento.
La industria de semiconductores de EE. UU. ya está entre las más automatizadas, y el sector incluso supera al automotor como el cliente más grande de robots industriales. Como siguiente paso, aprovechar las TSN (redes sensibles al tiempo) será fundamental para maximizar el rendimiento, la productividad y la precisión en las instalaciones de producción de chips, ya que es la tecnología instrumental para una industria que necesita confiabilidad de datos, integridad y alto rendimiento garantizados.
La transparencia es fundamental
Las fábricas y otras instalaciones de fabricación específicas del sector tienen antecedentes de trascender los límites de rendimiento de la automatización y la fabricación inteligente en lo que respecta a la producción de semiconductores. Los proveedores deben ser capaces de ofrecer tecnología que maximice el rendimiento de fabricación de la industria.
Además, los productores de chips y otros equipos electrónicos deben garantizar la máxima precisión y exactitud, operando en condiciones ambientales rigurosas para ofrecer productos de alta calidad. Los sistemas de seguimiento efectivos, que pueden monitorear el movimiento de recursos y productos en las fábricas y en toda la cadena de suministro, también son una prioridad.
TO y TI convergentes
Para tener éxito en esto, es fundamental establecer una red de comunicaciones que, además de las capacidades de rendimiento determinista, también pueda admitir sistemas de nivel empresarial más altos para un seguimiento y rastreo sólidos de los materiales en toda la línea de producción y más allá. En definitiva, lo que requieren los fabricantes de semiconductores es una tecnología de red para permitir la convergencia altamente efectiva entre los dominios de TO (tecnología operativa) y TI (tecnología de la información).
La tecnología TSN es ideal para abordar estas necesidades, ya que se desarrolló para mejorar la Ethernet industrial para que pueda fusionar diferentes tipos de tráfico de datos. Más aún, gracias a las funciones de TSN, es posible admitir protocolos estándar adicionales, como TCP/IP (protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet). Más precisamente, al proporcionar un transporte de datos garantizado con baja latencia limitada, las redes basadas en TSN pueden transferir el tráfico de mejor esfuerzo, así como los datos fundamentales, de manera oportuna.
Dados estos beneficios clave, es evidente el impacto positivo que la aplicación de TSN a los productos de automatización puede tener en el incremento de la competitividad de la industria de semiconductores y los desarrolladores de productos de automatización. Más precisamente, los proveedores que ofrecen soluciones habilitadas para TSN pueden satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado y, a su vez, mejorar el rendimiento de sus dispositivos.
CC-Link IE está listo para el futuro
Seleccionar la tecnología de red adecuada es fundamental para ayudar a los proveedores a ofrecer dispositivos verdaderamente orientados al futuro. Cuando las compañías optan por usar CC-Link IE TSN para sus productos, pueden ofrecer funciones de TSN y obtener ventajas adicionales. En particular, esta es la primera Ethernet industrial abierta que combina ancho de banda de gigabits y TSN. Como resultado, además de la sincronización y programación del tráfico, la tecnología también admite las velocidades Ethernet actuales, como las velocidades de transmisión de 1 Gbps. Esto es clave para facilitar la transferencia rápida y simultánea de grandes volúmenes de datos de TI y TO de diferentes activos.
CC-Link IE TSN también se diseñó para proporcionar un amplio ecosistema de desarrollo. Los proveedores pueden aprovechar las herramientas más adecuadas para abordar sus necesidades específicas en cuanto al rendimiento del producto final, así como tiempo, recursos e inversión. Gracias a estas características, los especialistas en automatización que usan CC-Link IE TSN pueden maximizar las oportunidades disponibles en el sector de semiconductores y contribuir al avance del sector.
Visite
para obtener más información sobre CC-Link y su protocolo de TSN.