Blogs
Resumen mensual de CLPA: 2024 de enero
Obtenga información sobre los últimos avances en automatización industrial y tecnología de red consultando los artículos más recientes de CC-Link Partner Association (CLPA).
En el panorama en constante evolución de la fabricación digital, mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos es más que una elección: es una necesidad. CLPA ha sido un faro de innovación, que ha aportado constantemente a la industria ideas innovadoras y soluciones de comunicaciones industriales líderes. A medida que profundizamos en los artículos más recientes publicados por CLPA en revistas clave, le invitamos a explorar un mundo donde convergen la conectividad, la eficiencia y las tecnologías transformadoras.
La automatización impulsada por TSN amplifica la cadena de valor de los EV
Recientemente, los fabricantes de equipos originales (OEM) de todo el mundo han intensificado los esfuerzos para implementar importantes desarrollos de vehículos eléctricos (VE) y apoyar los esfuerzos globales de descarbonización. La producción mundial de vehículos eléctricos casi duplicó entre 2021 y 2022, alcanzando una producción récord de 10,3 millones de unidades en 2022. Los datos de 2023 muestran potencial para un mayor crecimiento, con un total de 6 millones nuevos VE híbridos enchufables y de batería entregados durante la primera mitad de 2023.
Con más de 660.000 nuevos vehículos VE en 2022 y una estimación de más de un millón de unidades nuevas en 2023, EE. UU. representa una región en la que sin duda se está cobrando impulso. Las ventas de vehículos eléctricos en el país, el tercer mercado a escala global, aumentaron un 55 % en 2022. Considerando la capacidad de fabricación de baterías, los cálculos indican que las plantas locales han podido producir suficientes baterías para abastecer más de un millón de vehículos de pasajeros entre 2022 y 2023.
Lea el artículo:
.Cómo la servotecnología avanzada puede llevar los sistemas de movimiento al siguiente nivel
En el vertiginoso panorama de las tecnologías de sistemas de movimiento, los servos son componentes indispensables en aplicaciones que necesitan ofrecer precisión, exactitud y dinamismo. Con la creciente adopción de aplicaciones de fabricación inteligente basadas en datos, los sistemas de control de movimiento están experimentando cambios sustanciales. Los talleres están pasando de los antiguos servoproductos y controladores analógicos básicos a soluciones digitales más sensibles, eficientes y avanzadas que utilizan servomotores multieje para lograr un control preciso de la posición, la velocidad y el torque.
Lea el artículo:
.Cómo ayuda TSN a los fabricantes a habilitar las capacidades de computación en el borde
Las aplicaciones y tecnologías inteligentes están generando grandes volúmenes de datos, lo que proporciona una base para conocer a fondo el estado, los procesos y las actividades del equipo. Esto puede traducirse en conocimientos únicos y procesables para mejorar la productividad, el rendimiento y la eficiencia. Los grandes conjuntos de datos son otra materia prima requerida por las empresas competitivas. Sin embargo, contar con una infraestructura sólida y confiable para compartir datos de los procesos, información y conocimientos es igualmente importante para tener éxito. La computación de borde es igualmente crucial para el desarrollo de estructuras que puedan evaluar datos de forma rápida y segura. Esta tecnología efectúa análisis para la toma de decisiones en tiempo real en la periferia de la red, cerca de donde se crean los datos, al tiempo que apoya la generación de conocimientos filtrando lo que debe enviarse a la nube o a otros sistemas de nivel superior. Así, el borde puede reducir la latencia y los costos de red, así como optimizar el uso del ancho de banda y aumentar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad. El borde también puede lograr una mayor transparencia, flexibilidad y disponibilidad.
Lea el artículo:
.Para obtener más información sobre CLPA y sus tecnologías de red, como CC-Link IE TSN, visite:
¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?
Colaboradores
Tom Burke
Director global de normas industriales
Mitsubishi Electric Automation, Inc.
Roy Kok
Especialista sénior en alianzas y asociaciones
Mitsubishi Electric Automation, Inc.