Blogs
No sea reactivo, sea proactivo en el mantenimiento preventivo y predictivo
Reducir el tiempo de inactividad imprevisto es una necesidad para los fabricantes que quieren tener éxito en el actual mercado ultracompetitivo. El mantenimiento reactivo ya no es suficiente: cuesta tiempo y dinero que no puede permitirse. Este artículo destaca los beneficios del mantenimiento preventivo y predictivo, además de formas más proactivas y efectivas de mantener en buen estado el equipo y su negocio.
En un mercado cada vez más competitivo, los actuales fabricantes se esfuerzan por aumentar la producción, optimizar las operaciones y reducir los costos. Un factor importante que puede determinar su éxito o fracaso es la cantidad de tiempo de inactividad imprevisto que experimentan debido a una falla o mal funcionamiento de una máquina.
El tiempo de inactividad cuesta mucho. De hecho,
que les cuesta a los fabricantes industriales alrededor de USD 50 mil millones al año. Además del dinero perdido, el costo del tiempo de inactividad imprevisto incluye el tiempo y la mano de obra necesarios para resolver los problemas de tiempo de inactividad y los impactos negativos para la reputación del fabricante y la satisfacción del cliente.Reducir o incluso eliminar el tiempo de inactividad imprevisto requiere un enfoque proactivo para el mantenimiento de máquinas y equipo. El mantenimiento reactivo, que consiste simplemente en reparar una máquina cuando deja de funcionar bien, ya no es suficiente si los fabricantes quieren cumplir con las cuotas de producción y mantenerse competitivos. Las estadísticas son claras:
- Las organizaciones que dependen en gran medida del mantenimiento reactivo tuvieron 3,3 veces más tiempo de inactividad y 16 veces más defectos. ( )
- Las empresas dedican un promedio del 80 % del tiempo de sus técnicos al mantenimiento reactivo. ( )
- Puede gastarse hasta un 40 % del presupuesto operativo de una organización en programas de mantenimiento mal administrados. ( )
En la actualidad, el mantenimiento preventivo y las estrategias de mantenimiento predictivo ayudan a los fabricantes a mantenerse en funcionamiento.
Mantenimiento preventivo: Programado para el éxito
El mantenimiento preventivo está diseñado para evitar los posibles problemas que pueden ocurrir durante el funcionamiento diario. Durante la operación de las máquinas las correas se desgastan, los engranajes lentamente se degradan, la lubricación falla y otros componentes se deterioran con el tiempo.
Los fabricantes necesitaron agilidad y flexibilidad para adaptarse a los cierres o a las capacidades de producción limitadas: agilidad para ampliar o reducir las operaciones según se necesitara, para alinearse con los mandatos de la ciudad o del estado sobre la pandemia, y la flexibilidad para adaptar los productos a las necesidades de los consumidores.
Con una estrategia de mantenimiento preventivo, los fabricantes revisan regularmente la maquinaria y los equipos en función de la cantidad de uso que reciben durante un período de tiempo. Por ejemplo, un robot industrial en un entorno de fábrica puede tener una vida útil de 24.000 horas. Pero durante esa vida útil se espera que un fabricante realice el mantenimiento del robot según un calendario recomendado, como cada 6000 o 10.000 horas —incluyendo el reemplazo de correas, baterías de CPU, filtros de aire, etc.— para mantener los componentes funcionando correctamente.
Ignorar el mantenimiento preventivo programado pone en riesgo toda la operación. Hacer funcionar una máquina, especialmente una tan compleja como un robot industrial, hasta que se averíe es una forma casi infalible de crear mucho tiempo de inactividad imprevisto. E incluso antes de que la máquina deje de funcionar, es probable que se produzcan errores que afecten la calidad del producto y posiblemente la seguridad en el lugar de trabajo.
Al seguir un programa formal de mantenimiento preventivo, usted puede prolongar la vida útil de la maquinaria y del equipo. Tendrá menos tiempo de inactividad imprevisto, un rendimiento más uniforme del equipo y podrá lograr programas de producción más predecibles.
Además, tendrá menos costos de reparación y menos costos generales de operación y mantenimiento. Según
, realizar mantenimiento preventivo regular puede ahorrarle a una empresa entre un 12 y un 18 % en costos totales de mantenimiento. también descubrió que cada dólar gastado en mantenimiento preventivo puede ahorrar hasta cinco dólares de backend.Mantenimiento predictivo: Uso de datos para asegurar el tiempo de actividad
Otro enfoque inteligente para mantener la maquinaria en buen estado es el mantenimiento predictivo. Como el mantenimiento preventivo, es una estrategia proactiva que se centra en resolver los problemas del equipo antes de que aumenten o causen una avería real.
El mantenimiento predictivo va más allá del mantenimiento preventivo a través del uso de análisis de datos avanzados y, en muchos casos, de inteligencia artificial (IA). Un sistema de mantenimiento predictivo generalmente implica una serie de sensores o software de monitoreo integrado, junto con análisis, para determinar el estado del equipo en tiempo real y alertar a los administradores cuando las condiciones estén cerca de volverse peligrosas o inestables.
Un sistema de fabricación inteligente puede monitorear, por ejemplo, la vida útil de un tornillo de bolas, una banda transportadora o un engranaje, utilizando sensores y software. Recoge datos sobre el estado del equipo y los compara con rangos objetivo preestablecidos para un rendimiento óptimo. El sistema podrá detectar cuándo el componente no está funcionando dentro del objetivo, y analizará los datos para obtener información procesable sobre la probabilidad de falla futura. Luego notificará a los operadores humanos sobre el problema y ofrecerá recomendaciones sobre lo que debe hacerse para mitigar el problema.
Esto ayuda a los fabricantes a abordar los problemas y a resolverlos antes de que se produzca la falla. Reemplazar un engranaje que se está desgastando requiere mucho menos tiempo y esfuerzo que solucionar los problemas de una máquina que ya está descompuesta.
La tecnología sofisticada que se necesita para el mantenimiento predictivo y el análisis podría ser parte de la razón por la que solo el
lo han adoptado actualmente como su enfoque principal en el mantenimiento. La mayoría de los fabricantes, el 80 % de ellos, de acuerdo con , siguen favoreciendo una estrategia de mantenimiento preventivo.Sin embargo, los beneficios del mantenimiento predictivo son atractivos. Estudios realizados por
indicaron que el mantenimiento predictivo puede reducir el tiempo de inactividad de una máquina de un 30 % a un 50 %, y aumentar la vida útil de una máquina de un 20 % a un 40 %.Mitsubishi Electric ayuda a reducir el tiempo de inactividad imprevisto
En Mitsubishi Electric Automation, Inc., creemos que las estrategias de mantenimiento tanto preventivo como predictivo pueden ser fundamentales para la eliminación del tiempo de inactividad imprevisto. Ya sea que prefiera una estrategia sobre otra o las combine para tener un plan de mantenimiento integral, nosotros ofrecemos productos y soluciones que ayudan a garantizar su éxito.
Mantenimiento preventivo personalizado a través de Robot Diamond Assurance
Cuando usted compra robots industriales en Mitsubishi Electric, tiene la opción de unirse a nuestro programa Robot Diamond Assurance. Este programa de mantenimiento ofrece planes de mantenimiento preventivo personalizados basados en su entorno y aplicaciones únicas de fabricación. Un equipo de ingenieros de Mitsubishi Electric trabajará con usted para descubrir cómo se van a utilizar los robots, y luego le proporcionará el mejor programa de mantenimiento preventivo para sus necesidades. Luego el equipo le visitará cada año para asegurarse de que el equipo siga funcionando al máximo rendimiento. También pueden modificar su programa de mantenimiento preventivo personalizado si cambian el entorno o las aplicaciones robóticas. Las características adicionales del plan incluyen una garantía de mano de obra en el sitio de cinco años que viene con el programa, soporte prioritario por teléfono y en el sitio, y una copia gratuita del software de programación RT Toolbox. Para obtener más información sobre Robot Diamond Assurance, .
Mantenimiento predictivo avanzado con servovariadores MELSERVO J5
Nuestros servomotores MELSERVO-J5 hacen posible la automatización de una fábrica y le permiten aprovechar al máximo sus máquinas y equipos. Vienen con una función patentada incorporada de predicción de fallas, que utiliza mantenimiento predictivo y tecnología de IA para avisar con anticipación de posibles averías o fallas de varios componentes. La función no requiere ninguna instalación o programación adicional, y el análisis de datos autónomo es realizado por , una marca de tecnología de IA de propiedad exclusiva de Mitsubishi Electric.
Ingredientes de las soluciones de automatización
Conozca más sobre cómo los productos de Mitsubishi Electric Automation pueden ayudarle a reducir o incluso eliminar el tiempo de inactividad imprevisto de sus máquinas.
- Plan de mantenimiento preventivo de Robot Diamond Assurance™
- Robots industriales/colaborativos MELFA
- Servoamplificadores de la serie MELSERVO-J5
¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?
Colaboradores
David Simak
Gerente de Productos de Servicio
Mitsubishi Electric Automation, Inc.