Cómo contar etiquetas
GENESIS64™ Basic SCADA
Los datos que se van a utilizar para mostrar las condiciones de alarma y la pantalla/tabla deben definirse como etiqueta de activo en AssetWorX™.
Ejemplo
Mostrar la temperatura promedio de dos habitaciones
El número de etiquetas de activo se define durante la configuración de la base de datos de etiquetas en AssetWorX™. El método de conteo de etiquetas difiere según el método de construcción de etiquetas de activo.
Método de construcción1
Para asignar una etiqueta de activo para mostrar la “temperatura promedio de la habitación 1 y 2” (al calcular la temperatura promedio de la habitación 1 y 2 en el controlador programable fuera de SCADA), se necesitan las siguientes tres etiquetas: “temperatura habitación 1”, “temperatura habitación 2”, y una expresión para la “temperatura promedio de las habitaciones 1 y 2”.

Método de construcción2
Para asignar una fórmula definida para calcular la “temperatura promedio de las habitaciones 1 y 2” en la pantalla, se necesitan dos etiquetas de activo: “temperatura de la habitación 1” y “temperatura de la habitación 2”.

Tiempo de conteo de etiquetas
Todas las etiquetas se cuentan cuando se inicia un servidor de acuerdo con la configuración de la base de datos de etiquetas AssetWorX™.
Cómo contar etiquetas al acceder desde varios clientes
Las etiquetas se cuentan en el momento de inicio del servidor; el número de clientes a los que se accede no afectará el número de etiquetas contadas.
Cómo contar etiquetas cuando se utiliza Hyper Historian™
Se cuentan tanto las etiquetas de activo como las etiquetas de Hyper Historian™.
GENESIS64™ Advanced
Las etiquetas se cuentan por unidad de conjunto de datos para lectura y escritura.
Ejemplo 1
Mostrar la temperatura promedio entre dos habitaciones en la pantalla
Solo se muestra un conjunto de datos con esta configuración; sin embargo, se cuenta como dos etiquetas, ya que se leen dos conjuntos de datos.
Ejemplo 2
Ajustar el dispositivo de temperatura de un controlador programable en “visualización de pantalla” y “condiciones de alarma”
Con esta configuración, solo se accede a un conjunto de datos de “temperatura” para leer y escribir, y se cuenta como una etiqueta.
Tiempos de la etiqueta de conteo: captura y liberación
Las etiquetas se cuentan en tiempo de ejecución al inicio de la lectura/escritura en fuentes de datos externas. GENESIS64™ Advanced deja de contar (liberando etiquetas) al finalizar la lectura/escritura de datos externos (p. ej., cierre de una pantalla).
Ejemplo
Sistema para mostrar el dispositivo de temperatura de un controlador programable y monitorear la alarma del dispositivo operativo
La etiqueta se cuenta como una etiqueta al inicio del monitoreo de alarmas. Otra etiqueta se cuenta cuando se abre una pantalla.
● : Contada – : No se contó
Aumento y disminución del conteo de etiquetas
|
Servicio |
Alarma
monitoreo
inicio |
Pantalla |
Cerrar
visualización*1 |
Alarma
monitoreo
finalización |
Entrada
etiqueta |
– |
– |
● |
– |
– |
Etiqueta de operación |
– |
● |
● |
● |
– |
Etiquetas totales |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
*1. Después de cerrar la pantalla, la conexión se mantiene por un tiempo, y el estado de conteo se mantiene para volver a mostrarlo rápidamente.
Cómo contar etiquetas cuando se visualizan desde varios clientes
Cuando se visualiza la misma pantalla, se cuenta el número total de etiquetas en una pantalla. Al acceder a otras pantallas, se cuenta el número total de etiquetas en las pantallas a las que se accedió.
Ejemplo 1
Cuando varios usuarios muestran la misma pantalla (mismo conjunto de datos)
Solo se lee la temperatura de la habitación 1; se cuenta como una etiqueta.
Ejemplo 2
Cuando varios usuarios muestran diferentes pantallas (diferentes conjuntos de datos)
Se leen las temperaturas de las habitaciones 1 y 2; se cuentan como dos etiquetas.