-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
PLC engineering software (MELSEC)
Herramientas de asistencia de equipos periféricos
Lineup of various free tools that further simplify development of the MELSEC Series.
Contenido
MELSOFT GX LogViewer
Este visor muestra los archivos de registro reunidos con el módulo de registro de datos de alta velocidad de la serie Q o la función de registro de la serie L.
Herramienta de configuración del módulo de registro de datos de alta velocidad
Herramienta de configuración del módulo de registro de datos de alta velocidad para la serie Q
CPU Module Logging Configuration Tool
Dedicated configuration tool for the following CPU modules' data logging function.
・LCPU
・QnUDVCPU
・RCPU
・FX5CPU
Biblioteca MELSOFT
Ofrece las partes (biblioteca FB, escalera de muestra) que permiten el fácil uso de los diversos dispositivos conectados a las unidades de PLC relacionadas.
Herramienta de asistencia de conversión A/QnA→Q
Software para soportar la conversión de los programas de la serie A/QnA para la serie Q