La Torre Glorieta Insurgentes es un proyecto que detonará el desarrollo en una zona estratégica de la Ciudad de México, que conecta con avenidas y colonias que, aunque son muy importantes, han tenido escasa inversión en los últimos años. Es por ello que esta obra arquitectónica le dará nueva vida al área con un diseño emblemático y con tecnología innovadora. En Mitsubishi Electric contribuimos con este importante proyecto al instalar elevadores de última generación con tecnología DOAS (Destination Orientes Allocation System) que permite distribuir a las personas de forma eficiente.
Producción continua de alta calidad, siempre supervisada.
Mayekawa es una empresa japonesa fabricante de compresores y refrigeradores industriales que llegó a México en 1964. Su ingeniería brinda hoy grandes beneficios a la industria alimenticia mexicana al dotarla de maquinaria para procesar y congelar alimentos. En Mitsubishi Electric, integramos avanzada tecnología a la máquina de congelado ThermoJack, de Mayekawa, que permite automatizar la producción, mantener un control de calidad y supervisar la operación de manera permanente in situ o a distancia.
Entrevista
Masataka Ogura, Director General de Mayekawa, explica cuáles han sido las aportaciones tecnológicas de Mitsubishi Electric a sus proyectos de refrigeración industrial, de manera particular a la máquina de congelado ThermoJack
Casos de éxito con equipo Mitsubishi Electric
Torre Glorieta Insurgentes
TRASLADAR MÁS PERSONAS EN MENOS
TIEMPO Y EN UN MENOR ESPACIO.
Entrevista con el Arquitecto Yoram Cimet, quien junto con su padre el arquitecto Sholem Cimet, diseñaron y construyeron la torre Glorieta Insurgentes nos explicó cuáles son los beneficios que la tecnología de los elevadores de Mitsubishi Electric le brindó a un proyecto de esta magnitud.
Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en Mérida
AIRES ACONDICIONADOS QUE AHORRAN 50%
DE ENERGÍA Y CONTRIBUYEN A UN MEJOR
PLANETA.*
La Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en Mérida, tiene un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente y la formación de líderes.
Es por esto que contribuimos al instalar sistemas de aire acondicionado de última generación y sistema de ventilación eficientes, con tecnología que permite la entrada de oxígeno a los laboratorios, la personalización de temperaturas en cada área por separado, y un control remoto y automatización.
Entrevista con Sr. Antonio Zaldívar Álvarez, el jefe del Mantenimiento de la Universidad Anáhuac Mayab. Explica los detalles de los enormes beneficios que ha brindado el sistema de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric a esta importante casa de estudios.
*Cifra obtenida de los comparativos mensuales de consumo de energía eléctrica, antes y después de la instalación de equipos de Mitsubishi Electric. Puede variar de acuerdo a las condiciones de uso.
Teatro Ángela Peralta en Mazatlán
UN TEATRO CLÁSICO, CÓMODO.
ENFRIAMIENTO MÁS RAPIDO, MENOS ENERGÍA.
Aire acondicionado que enfría más rápido y reduce el consumo energético aproximadamente un 22% en 6 meses.*
*Cifra provista por el usuario, comparada con el mismo periodo del año anterior.
Puede variar de acuerdo a las condiciones de uso.
Entrevista con Sr. Raúl Rico, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al cual pertenece el Teatro Ángela Peralta y Sr. José Antonio Serratos Gonzales, coordinador de Producción del teatro.
Tren Suburbano, Sistema 1 en la ciudad de México
TECNOLOGÍA QUE MUEVE A MILLONES DE MEXICANOS
Entregamos equipo eléctrico para trenes, sistema de control y mantenimiento.
Elevadores en Complejo VAO, Monterrey.
ELEVAMOS LA CALIDAD A NIVELES ASOMBROSOS.
Torre Koi. 276 m de altura, 30 elevadores.
El edificio más alto de México*
*Hasta la finalización, planeada para diciembre de 2016.
Imagen con fines ilustrativos, basada en proyecto arquitectónico.
Entrevista con El Ing. Jorge Martínez Páez de la empresa IDEI, director del Proyecto de la Torre KOI.
Mitsubishi Electric. Un mundo asombroso, contigo.
Alrededor del mundo, contribuimos a mejorar la sociedad, gracias a nuestra innovadora tecnología y sobresaliente calidad. Buscamos ser un socio confiable para las empresas y celebrar el éxito juntos. Ofrecemos soluciones integrales a la medida y estamos listos para hacer tu mundo cada día más asombroso.
Productos
Elevadores y Escaleras Eléctricas
Automatización Industrial
Sistemas de Transporte
Fuente de Poder Ininterrumpible
Sistemas de Aire Acondicionado (VRF)
Video Murales