AIRES ACONDICIONADOS QUE AHORRAN 50% DE ENERGÍA Y CONTRIBUYEN A UN MEJOR PLANETA. *
La Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en Mérida, Yucatán, tiene un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente y la formación de líderes.
Es por esto que contribuimos al instalar sistemas de aire acondicionado de última generación y sistemas de ventilación eficientes, con tecnología que permite la entrada de oxígeno a los laboratorios, la personalización de temperaturas en cada área por separado, así como un control remoto y automatizado.
Todo ello permite reducir el consumo de energía, consiguiendo una disminución del impacto ambiental y contribuyendo a un planeta más limpio.

Entrevista
El Jefe de Mantenimiento de la Universidad Anáhuac Mayab, Antonio Zaldívar Álvarez, explica los detalles de los enormes beneficios que ha brindado el sistema de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric a esta importante casa de estudios.
La universidad
La Universidad Anáhuac Mayab es una institución educativa que pertenece al Consorcio Anáhuac y que cumple en este 2016, 32 años de haber llegado a la península de Yucatán para formar líderes de acción positiva.
Nuestra casa de estudios se caracteriza por su excelencia académica, su compromiso social y, además, por su espíritu innovador. En sintonía con estos aspectos, uno de los objetivos de la Universidad Anáhuac Mayab, es la preservación del medio ambiente, por ello, se encuentra en constante búsqueda de nuevas tecnologías que contribuyan a la disminución de contaminación por CO2 y daño a la capa de ozono, así como a la reducción en el consumo de energía.
Una de las áreas más importantes en las que buscamos las tecnologías más avanzadas es en el aire acondicionado, pues en una zona como la península de Yucatán, con altos niveles de humedad y temperaturas de hasta 40 grados centígrados, el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad.
Mitsubishi Electric, la mejor opción

La Universidad Anáhuac Mayab tiene un plan anual de actualización para los equipos de aire acondicionado y evalúa año con año la antigüedad del equipo, sus horas de uso, daños y, sobre todo, si continúa cumpliendo con las reglamentaciones mexicanas en el uso de refrigerantes.
Después de un análisis comparativo entre las diferentes marcas de aire acondicionado, en el que se tomó en cuenta la calidad, el desarrollo de tecnología, la respuesta de servicio, garantía, ahorro de energía, así como la administración y el manejo de equipo, se decidió optar por Mistubishi Electric, pues cubrió en un mayor porcentaje cada uno de los aspectos señalados.
Ahorro del 50%* en consumo energético

Hay tres aspectos muy importantes que mejoraron drásticamente en la Universidad: 1) El ahorro de energía (que representa beneficios en materia de medio ambiente y también económicamente); 2) Un mejor aprovechamiento y uso de los equipos, pues ahora en lugar de enfriar áreas muy grandes, se puede controlar la temperatura en áreas específicas y de manera individual, y 3) El confort de quienes estudian y trabajan en las instalaciones.
En cuanto al ahorro de energía eléctrica, logramos una reducción del 50%* en el consumo, según los reportes de los primeros meses. Además, en el edificio de Rectoría y Administración, se redujo el espacio físico que ocupaban los equipos anteriores en los techos de las instalaciones.
Comodidad para estudiantes, profesores y trabajadores
Ahora, gracias al aire acondicionado de Mitsubishi Electric, los equipos pueden ser controlados de manera individualizada y conseguir una temperatura distinta en cada área, logrando mayor confort para todos. Además, se puede automatizar su encendido y apagado en áreas comunes.
Después de la instalación de los equipos de Mitsubishi Electric, la respuesta de quienes aquí estudian y trabajan fue positiva en todos los aspectos.
Soporte técnico eficiente
Mitsubishi Electric ha mantenido una estrecha comunicación con la Universidad, llevando a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y brindando apoyo en la solución de problemas técnicos.
Aunado a ello, personal de la institución ha recibido capacitación de parte de Mitsubishi Electric en el Condado de Orange, California, Estados Unidos.
VRF, sistema de alta eficiencia

José Carlos Mena, responsable del distribuidor de Mitsubishi Electric en México, Bluebytes, relató su labor para fortalecer la relación de Mitsubishi Electric con la Universidad Anáhuac Mayab.
Al respecto, dijo que durante el análisis comparativo de la Universidad entre diferentes proveedores de aire acondicionado, Bluebytes hizo diversas presentaciones a la casa de estudios, desde la explicación de cómo funciona un sistema VRF, hasta su implementación, beneficios, uso y mantenimiento.
Explicó que uno de los principales beneficios para la Anáhuac Mayab es la reducción en el consumo de energía de un 50% en promedio. Esto, debido a que el sistema de Mitsubishi Electric funciona a través de cassettes instalados en cada cubículo o área del edificio, permitiendo climatizar áreas específicas.
Los equipos anteriores enfriaban grandes áreas de los edificios aun cuando estuviera presente una sola persona, lo que provocaba un desperdicio y un gasto mayor. Además, el sistema de cassettes elimina el uso de ductos, los cuales restan eficiencia a un sistema de aire acondicionado, pues la fricción del aire con una superficie genera calor.
En Yucatán, el aire acondicionado representa un porcentaje importante en un recibo de luz, y con los equipos de Mitsubishi Electric, este porcentaje puede reducirse considerablemente, siempre y cuando se haga un uso adecuado de éstos.
Los retos
Debido a los diferentes tipos de clientes y sus necesidades, Mitsubishi Electric se enfrenta a diversos retos con frecuencia.
En este caso, fue la incredulidad del cliente, sin embargo, al explicar con claridad todos los beneficios del sistema VRF, así como la exposición de los resultados a los que se podía llegar en cuanto a ahorro de energía, los directivos de la Universidad Anáhuac Mayab decidieron, de una manera informada, elegir a Mitsubishi Electric, y hoy, los resultados y el servicio los ha dejado satisfechos.
VRF, del inglés variable refrigerant flow (volumen de refrigerante variable) es un sistema de aire acondicionado que utiliza un refrigerante para disminuir y elevar la temperatura de un ambiente.
El equipo de aire acondicionado de Mitsubishi Electric, con sistema VRF, automatización y control individual, ha contribuido al ahorro de energía para la Universidad y a la preservación del medio ambiente.
Además, ha ayudado a crear espacios más confortables a través de una temperatura equilibrada tanto dentro como fuera de los laboratorios. Por otra parte, la emisión de CO2 y el consumo de energía se ha reducido drásticamente.
Los aires acondicionados de Mitsubishi Electric son una solución integral para cualquier tipo de inmueble, diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes.
Cifra obtenida de los comparativos mensuales de consumo de energía eléctrica, antes y después de la instalación de equipos de Mitsubishi Electric. Puede variar de acuerdo a las condiciones de uso.