UN TEATRO CLÁSICO, CÓMODO.
ENFRIAMIENTO MÁS RAPIDO, MENOS ENERGÍA.
Aire acondicionado que enfría más rápido y reduce
el consumo energético aproximadamente un 22% en 6 meses.*
Cifra provista por el usuario, comparada con el mismo periodo del año anterior. Puede variar de acuerdo a las condiciones de uso.
Asombroso es comprometerse con grandes resultados. Instalamos un moderno y eficiente sistema en el teatro Angela Peralta de Mazátlan, que aprovecha la estructura original del edificio y optimiza el flujo de aire. Antes tomaba 4 horas enfriar el teatro, hoy cerca de 20 minutos. El publico ahora puede disfrutar espectaculos en un ambiente mas fresco.
Entrevista
Sr. Raúl Rico, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al cual pertenece el teatro, comenta sobre el beneficio que tiene los sistemas de aire acondicionados de Mitsubishi Electric.
El Teatro Angela Peralta abrió sus puertas por primera vez en 1881, ofreciéndole a la ciudad de Mazatlán un teatro de 21,000 pies cuadrados y 1,366 asientos para presentaciones y eventos culturales. El teatro ofreció sus espacios para operas, obras teatrales, eventos cívicos y presentaciones circenses. Su popularidad creció con el pasar de los años y el teatro comenzó a albergar grandes eventos como el Festival Cultural Sinaloa. En 1990, el teatro fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación y las multitudes iban a admirar su hermosa fachada y el lobby clásico. Lleva el nombre de la mejor cantante de ópera que ha tenido México, la soprano Ángela Peralta, el Ruiseñor Mexicano.

Mitsubishi Electric: Nuevos aires en el Teatro Ángela Peralta

Interior del teatro
Cuando el antiguo sistema de aire acondicionado del teatro Ángela Peralta cumplía más de veinte años, se abrió una licitación para reemplazar el equipo. El aire viejo ya era insuficiente: tardaba cuatro horas –hasta seis en la temporada más calurosa– para refrescar las instalaciones, los costos del mantenimiento eran inauditos, tenía que repararse casi todos los días cuando se encendía. Se pensó en cambiar el sistema de Chillers, que era enfriado por agua. El sistema de enfriamiento que constaba de cinco motores se encontraba en el área de la escuela y mandaba un ducto de agua desde la escuela hasta el edificio del teatro; por eso era muy ineficiente.
Introduciendo tecnología japonesa en un edificio histórico

Unidad exterior de Mitsubishi Electric
El Sr. Rico cuenta que la elección debía tomar en cuenta las necesidades del teatro, en términos del bienestar para el público y el artista, pero también en tanto que se trataba de un edificio histórico y había que cuidar de no destruir las instalaciones en el reemplazo de los equipos. Se buscaba un sistema silencioso que no interfiriera con la audición, que fuera eficiente tanto en el uso de energía como en la distribución del aire, "porque como tiene balcones, plateas, no queríamos que hubiera (como antiguamente) unas áreas en las que el público estaba cómodo y otras donde tenía calor".
Mitsubishi Electric cumplía con todas las condiciones y solo hizo falta que el Ing. Marco S. Torrontegui Ibarra, dueño de Caurus Ecoingenieria S.A. de C.V., los invitara a visitar otras instalaciones del aire acondicionado en Culiacán para que se decidieran por la oferta. "Lo primero fueron los comentarios de los directores de los lugares: no encontré una sola queja; al contrario, todos hablaban de ahorro de energía, de eficiencia, de servicio rápido en reparaciones. Creo que eso fue decisivo. La relación de costo beneficio fue interesante en Mitsubishi Electric pero también decidió el prestigio de la marca." En un escenario donde la mayoría de las marcas del mercado son chinas, tuvo mucho peso que Mitsubishi Electric fuera japonesa para valorar la calidad del producto.
Eficiencia del equipo y ahorro de energía

El cambio es claro. Para José Antonio Serratos Gonzales, coordinador de Producción del Teatro Ángela Peralta, las ventajas se traducen en la eficiencia del equipo y el ahorro de energía: "ahora en veinte minutos ya tenemos el teatro totalmente frío, inclusive llega un momento que tengo que bajarle". En comparación con el sistema anterior, que tenía la maquinaria en el edificio de la escuela que hacia un ruido enorme, "ahora estamos aquí y no se escucha ningún ruido ni afuera ni dentro del teatro". El ruido afectaba la escuela de artes anexa, y ahora esto ya desapareció. Las bondades del nuevo equipo son tan evidentes, que no solo el público sino también proveedores de la competencia han expresado comentarios halagadores a las instalaciones de Mitsubishi Electric.
Aun con los niveles de humedad de Mazatlán y del teatro mismo, el ambiente del teatro se mantiene seco gracias a que el funcionamiento de los compresores, manejadoras y sopladoras es muy rápido. El reducido consumo de energía permite tener encendidos los aires durante toda la noche, a diferencia de los anteriores, que tenían que apagarse y dejaban que la humedad se acumulara. Esto es ideal para las temporadas en las que hay eventos continuos y hay que conservar el recinto listo para las actividades.
En comparación con el equipo anterior por el mismo periodo del año anterior, el aire acondicionado de Mitsubishi Electric reduce el consumo energético aproximadamente un 22 por ciento en 6 meses. Esto se debe en parte a que la demanda de energía de la nueva instalación se hace poco a poco –no de un golpe, como con los Chillers–, lo cual permite colocarse en una tarifa menor, porque en México la tarifa sube cuando el consumo se da de una vez. El licenciado Rico apunta que este ahorro se refleja, además, en que los precios de las rentas del teatro o las funciones que se presentan no sean muy altos.
Otro efecto interesante en el funcionamiento del teatro gracias a la nueva instalación es la recuperación de espacios del antiguo aire acondicionado, que se están pensando convertir en salones de clases en el futuro.
Calidad en la atención y comodidad

Salidas del aire acondicionado
Además, Mitsubishi Electric ofrece un soporte técnico de manera eficiente y atenta. Después de la compra, los distribuidores hacen algunas visitas para resolver dudas. Y, en cualquier incidente por el camino, es cuestión de llamarle a Marco para recibir asistencia sobre los pequeños detalles puntualmente.
Otro servicio atractivo al adquirir el equipo es poder controlar de manera remota el sistema: hay una aplicación que permite regular el aire desde el teléfono. Entonces –explica Raúl Rico– cuando alguien en el teatro me dice: “oye, hace mucho frío”, le bajo yo directamente, sin tener que hablar con los técnicos, o desde la casa o desde cualquier otro lugar.
Un teatro bicentenario que sigue dando funciones

Exterior del teatro

Entrada del teatro
Para el Coordinador de Producción del Ángela Peralta, la visión del teatro en el futuro está enfocada en cuestiones técnicas, porque en el ámbito humanitario y laboral el personal está ya bien capacitado y, por otro lado, el recinto está en actividad constante: "Tenemos siete festivales al año. Tenemos trescientos eventos por año. Es un recinto que es muy visitado por todos los turistas, y laboralmente ha sido catalogado uno de los mejores teatros de Latinoamérica." El tema es que es un teatro bicentenario que sigue en función, en contraste con otros de la misma época que ya han desaparecido porque dejan de ser operativos. En este sentido, "agradecemos al licenciado Raúl Rico, a quien le gusta mucho el arte y ha tratado de mantener a flote este recinto".
Así pues, el esfuerzo de la Producción –once personas encargadas de la parte técnica, entre iluminación, video, audio, tramoyas, jefe de foro y almacenistas– está en mantener las instalaciones en buenas condiciones por muchos años más. El edificio mantiene su estructura original. Hace seis años se renovó el equipo de audio, la vestimenta teatral y la iluminación. Hace un año se volvió a equipar con sistemas de video y unas consolas de iluminación. Y, también hace un año, se hizo el reemplazo del aire acondicionado.
Recomienda Mitsubishi Electric para todos

El equipo de la producción del Teatro Angela Peralta está tan satisfecho con el funcionamiento de su nuevo aire acondicionado –eficiente y económico a largo plazo–, que su deseo es que abran más mercado, que se den a conocer y sean accesibles a la población en general.
Para información sobre sistemas de aire acondicionado (VRF), haga click aquí.