fa_logo

Capacitación virtual

Programación en GT Designer3

mini_hero_banner

Capacitación sobre programación en GT Designer3

Capacitación virtual sobre programación en GT Designer3

Este curso tiene por objetivo acercar al asistente a la familia de interfaces del operador GOT2000 y GOT3000, y el software GT Works3 necesario para crear, configurar y modificar pantallas. Este curso virtual se impartirá utilizando las funciones de simulación de GT Works3, y abarcará los diversos modelos de GOT2000 y GOT3000 para crear un proyecto, configurar objetos de pantalla básicos y transferir el proyecto a la terminal de la interfaz del operador.

Requisitos del curso: Para este curso es requisito tener experiencia básica en el uso de GX Works3. Es muy recomendable que el asistente esté familiarizado con la programación y la resolución de problemas de controladores.

Opcional

Materiales del curso:

  • No se necesita hardware.
  • El software GX Works3 y GT Works3 (si no dispone del software, podemos ofrecerle una versión de prueba gratuita de 30 días para su curso).

Duración del curso: Este curso se impartirá en 3 sesiones consecutivas de medio día.

¿Le interesa inscribirse en esta capacitación virtual?

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software