Uso de metacaracteres en búsquedas
Existen dos metacaracteres disponibles El carácter del signo de interrogación (?) se puede usar para sustituir un solo carácter dentro de una palabra clave. El carácter del asterisco (*) se puede usar para sustituir cualquier número de caracteres al comienzo y al final de la palabra clave.
Ejemplos:
Podría devolver documentos que contengan las palabras text, test y devolver documentos que contengan te4t cuando este término se encuentre dentro de los documentos indexados.
Podría combinar searching y searched.
Operadores de coincidencia exacta
Los siguientes operadores de coincidencia exacta funcionan con cadenas de contenido.
+ (signo más)
El documento debe contener el término exacto precedido por el prefijo +, dejando de lado los términos de la misma familia que normalmente se buscan debido a la ampliación de la consulta por coincidencia con la raíz o forma base del término. La coincidencia no tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo:
Detecta documentos que contienen develop, y no los que solo contienen términos de la misma familia como development, developer o developed.
El prefijo + también fuerza la coincidencia exacta de términos que contienen caracteres acentuados. Esta característica es útil en idiomas en los que se usan acentos, como el español o el francés.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contienen déjà, no los que contienen únicamente variantes del carácter acentuado como deja.
Nota: No se pueden usar los metacaracteres combinados con un prefijo de coincidencia exacta.
# (signo numeral)
El prefijo # se comporta de la misma manera que el prefijo +.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contienen la palabra search y no los que contienen términos de la misma familia, como searched, searches o searching.
" " (comillas dobles)
El documento debe contener la frase exacta o la secuencia de términos comprendidos entre las comillas dobles. Los términos deben ser contiguos y deben estar en el mismo orden. La coincidencia no tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contienen esta frase exacta.
Operadores booleanos
Los siguientes operadores booleanos funcionan con cadenas de contenido.
AND
El documento debe contener todos los términos (palabras, números, etc.) unidos por AND. El orden de los términos no se tiene en cuenta.
Nota: De forma predeterminada, el operador AND se presupone que figura entre términos múltiples.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contienen los tres términos y que sean equivalentes a: datos de parámetro output.
OR
El documento debe contener al menos uno de los términos (palabras, números, etc.) unidos por OR.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contengan output o parameter, o ambos.
Consejo: También se puede usar una coma que separe los términos entre paréntesis para obtener los mismos resultados.
NOT
El documento no debe contener el término (palabras, números, etc.) precedido por NOT.
Ejemplo:
Encuentra documentos que no contienen parameter pero que contienen output.
Consejo: También se puede usar el prefijo - para lograr los mismos resultados.
NEAR
El documento debe contener los dos términos (palabras, números, etc.) unidos por el operador NEAR, de forma predeterminada, a no más de diez términos de distancia uno del otro dentro del documento (con una distancia de 1 a 10 términos). Este operador sirve para eliminar documentos que contenga ocurrencias dispersas de dos términos consultados cuando se buscan documentos que contengan los dos términos cerca uno del otro.
También se puede especificar un número máximo de términos entre dos términos usando el formato del operador NEAR:n.
Ejemplo:
Encuentra documentos que contengan output y data a no más de diez términos de distancia.
Nota: Los operadores NOT y NEAR son incompatibles con el tesauro. No se buscan sinónimos para términos precedidos por NOT o NEAR.
Prioridad de los operadores booleanos
Cuando se usa más de un operador booleano en una consulta sin paréntesis, la consulta se interpreta con la siguiente prioridad de operador booleano:
NEAR NOT AND OR
Ejemplo:
Usted desea encontrar un ejemplo de programación para "Polar Coordinate Command on a Machining Center" (Comando de coordenadas polares en un Centro de mecanizado). Para acotar los resultados, sabe que el documento contiene las palabras polar, coordinate o command dentro de pocas palabras dentro del programa. Usted ingresa la siguiente consulta:
polar AND command OR coordinate NEAR program NOT lathe
Debido a la regla de prioridad del operador booleano, la consulta se interpreta como:
(polar AND command) OR ((coordinate NEAR program) (NOT lathe))
Cuando en verdad quiso decir:
((polar AND (command OR coordinate)) NEAR program) (NOT lathe)
Consejo: El uso de paréntesis es el método más intuitivo para formar una consulta con operadores booleanos múltiples que devolverán los resultados esperados.
Uso de la característica de búsqueda avanzada
Al hacer clic en el vínculo de Búsqueda avanzada que se encuentra debajo del botón de Búsqueda, se despliegan las opciones de búsqueda avanzada.
Palabras clave
Todas estas palabras
Ingresar palabras clave en este cuadro de texto equivale a usar el operador booleano AND.
Esta frase exacta
Ingresar palabras clave en este cuadro de texto equivale a usar el operador de coincidencia exacta de las comillas dobles (" ").
Cualquier de estas palabras
Ingresar palabras clave en este cuadro de texto equivale a usar el operador booleano OR.
Ninguna de estas palabras
Ingresar palabras clave en este cuadro de texto equivale a usar el operador booleano NOT.
Notas: Las palabras clave se pueden ingresar en una o en cualquier combinación de estos cuadros de texto. Use una coma para separar las diferentes palabras clave que utiliza.
Personalice su consulta
En este cuadro de texto puede crear su propia consulta usando su propia combinación de operadores booleanos.
Propiedades del documento
Esta sección le permite usar las propiedades del documento como filtros para su búsqueda. Las propiedades disponibles para este documento son Formato, Tamaño e Idioma.
Acerca del uso de las raíces de los términos
La abreviación es un proceso que reduce las palabras a su raíz o forma de base. La Base de conocimientos de MEAU usa la raíz de cada término consultado para ampliar la búsqueda rastreando el término original y los términos relacionados que comparten la misma raíz. Este importante proceso de ampliación automática de las consultas a menudo ayuda a encontrar lo que usted está buscando al darle más resultados relevantes que de otro modo no hubieran aparecido.
Ejemplo:
Las palabras search, searching y searched comparten la misma raíz o base: search-. Cuando usted consulta acerca de searching, la Base de conocimientos de MEAU devuelve documentos que contienen las palabras searching, search, searches y searched. Los documentos devueltos contienen la forma original de los términos consultados y se posicionan antes en los resultados de la búsqueda.
Consejo: Si bien las consultas ampliadas son generalmente útiles, se puede desactivar la ampliación de la raíz de los términos cuando se desea buscar un término frase específicos usando únicamente los operadores de coincidencia exacta.