fa_logo

Estudio de caso

Usinage Précision Bilodeau (UPB)

case_study_mini_hero
Descargar PDFPDF
Cómo superar la escasez de mano de obra a través de la operación automatizada de máquinas robóticas con Mitsubishi Electric y CTA CNC.

Primera edición 15 de enero de 2026

Resumen: Este estudio de caso describe un caso en el que un taller de máquinas, Usinage Précision Bilodeau, se enfrentó a una escasez de mano de obra que limitó la producción. Al asociarse con CTA CNC y Mitsubishi Electric Automation, la empresa implementó la solución de operación automatizada de máquinas robóticas LoadMate Plus, lo que se tradujo en un aumento inmediato de la productividad y una mayor eficiencia operativa.

Puntos clave:

  • 1. El desafío: La escasez de mano de obra limita la capacidad de producción en el taller de máquinas
  • 2. La solución: Robot y base integrados, LoadMate Plus, para satisfacer las necesidades exactas de la operación de mecanizado
  • 3. El resultado: Aumento inmediato de la productividad gracias a la operación automatizada de máquinas robóticas

El desafío: la escasez de mano de obra limita la capacidad de producción en el taller de máquinas

Usinage Précision Bilodeau (UPB), un taller de máquinas con sede en Quebec, se especializa en el mecanizado general para series de producción de gran y pequeño volumen. Con ocho máquinas CNC en funcionamiento, UPB enfrentó un desafío significativo: la escasez de mano de obra calificada y la dificultad para contratar personal para realizar tareas repetitivas.

Este es un desafío que observamos entre diversos clientes en todas las industrias de América del Norte. El presidente de UPB, Yan Bilodeau, comparte la experiencia personal de su empresa con un mercado laboral poco fructífero. “En la actualidad, diría que estamos al 50 % de nuestra capacidad”.

La empresa necesitaba una solución que les permitiera aumentar la producción sin depender de mano de obra difícil de encontrar.

Robot LoadMate Plus

La solución: robot y base integrados, LoadMate Plus, para satisfacer las necesidades exactas de la operación de mecanizado

UPB colaboró con CTA CNC, un integrador del sistema y Diamond Partner de Mitsubishi Electric Automation, con sede en Quebec. CTA CNC, que en un principio era una empresa de mantenimiento y reparación de CNC, ahora ofrece servicios de venta de piezas, máquinas e integración robótica en toda la provincia.

Ante la escasez de mano de obra, UPB, CTA CNC y Mitsubishi Electric Automation determinaron que la automatización era clave para impulsar la productividad. Emmanuel Deschênes, presidente de CTA CNC, habló sobre el cambio: la implementación de la automatización “permitió alcanzar una gran productividad, en comparación con un empleado en este tipo de operaciones”.

 

Piezas del robot LoadMate Plus

CTA CNC y Mitsubishi Electric Automation introdujeron el primer robot de UPB en una base prediseñada, LoadMate Plus™, una solución adaptada a los requisitos de operación de máquinas CNC de UPB. El sistema se agregó a uno de sus CNC existentes y utiliza el robot RV-8CRL de Mitsubishi Electric, que cuenta con las siguientes características:

  • Carga útil de 8 kg
  • Radio de alcance de 931 mm
  • Valor nominal ambiental IP65
Cita de Anthony

“Gracias a la experiencia de Mitsubishi Electric Automation en robótica y CNC, nos ayudaron mucho a lo largo de este proyecto de mantenimiento de máquinas”.

- Anthony Rancourt
Representante de ventas internas, CTA CNC

Mitsubishi Electric Automation proporcionó hardware y asistencia especializada, aprovechando sus más de 50 años de experiencia en la industria. Como afirmó Anthony Rancourt, representante de ventas internas de CTA CNC, “Gracias a la experiencia [de Mitsubishi Electric Automation] en robótica y CNC, nos ayudaron mucho a lo largo de este proyecto de operación automatizada de máquinas”.

El resultado: aumento inmediato de la productividad gracias a la operación automatizada de máquinas robóticas

La solución de LoadMate Plus proporcionó resultados inmediatos para UPB. Con un aumento significativo en la productividad y la eficiencia, UPB puede satisfacer mejor las demandas de sus clientes. El integrador del sistema de CTA CNC descubrió que la integración de los componentes de Mitsubishi Electric Automation jugó un papel clave en este logro. “Es el rendimiento y la calidad de Mitsubishi Electric Automation lo que permite a nuestro cliente satisfacer esas demandas”, indicó Anthony.

El éxito de esta primera implementación robótica llevó rápidamente a Usinage Précision Bilodeau (UPB) a considerar aplicaciones adicionales de automatización.

El equipo

¿Por qué trabajar con Mitsubishi Electric Automation para la operación automatizada de máquinas robóticas?

  • Productos de calidad: soluciones robóticas y CNC confiables y de alto rendimiento.
  • Velocidad de funcionamiento: integración y asistencia rápidas y efectivas.
  • Asociaciones sólidas: enfoque colaborativo con integradores y usuarios finales.
  • Soluciones completas listas para usar: desde la planificación hasta la implementación, Mitsubishi Electric Automation ha demostrado tener éxito en esta industria.

¿Todo listo para transformar la productividad de su taller? Mitsubishi Electric Automation ofrece la velocidad, la asistencia y la calidad que necesita para tener éxito.
Contáctenos hoy para comenzar.

Usinage Précision Bilodeau Case Study Video

Conviértase en nuestra próxima historia de éxito

Logotipo de cajas de Automating the World 3

¡Conviértase en nuestra próxima historia de éxito!

Nos encantan nuestros clientes y los desafíos que nos presentan. También nos gusta dejar que nuestros clientes brillen al discutir cómo trabajamos juntos para resolver sus más grandes desafíos. Si tiene un desafío que debe resolverse y le gustaría ser nuestra próxima GRAN historia de éxito, ¡comuníquese con nosotros y conectémonos!

Producto y soluciones

LoadMatePlus290FNew

LoadMate Plus™

Células robóticas independientes y configurables o combinaciones prediseñadas de robot y base para adaptarse a aplicaciones más grandes.

rv-8crl-vertical-robot-arm

Robot articulado vertical RV-8CRL

La próxima oferta de Mitsubishi Electric para la línea de robots serie FR. El robot RV-8CRL es una solución de alta calidad y bajo costo que ofrece un alto nivel de versatilidad gracias a su diseño delgado y compacto. Esto hace que el RV-8CRL sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.

upb-logo

Usinage Précision Bilodeau

  • Fundación: 2019
  • Negocio: Una empresa de mecanizado digital, ubicada en Victoriaville, QC, CANADÁ, que ofrece servicios de producción CNC para todos los formatos.
cta-cnc-logo

CTA CNC

  • Fundación: 2013
  • Negocio: La experiencia de CTA CNC se basa en el mantenimiento detallado, la reparación y la renovación de herramientas mecánicas CNC (control numérico computarizado).

Volver a los Casos estudiados

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software