Blogs
4 Beneficios indiscutibles de los controles inteligentes:
por qué todo lavado de automóviles moderno necesita variadores de frecuencia (VFD) inteligentes
Resumen: En este blog se explica por qué los variadores de frecuencia (VFD) inteligentes son esenciales en los sistemas modernos de lavado de automóviles, destacando sus beneficios en eficiencia energética, reducción del desgaste mecánico, rendimiento optimizado y control confiable con conexión de red. También se explica cómo los VFD inteligentes ayudan a los operadores y fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) a mejorar el tiempo de actividad, reducir los costos de mantenimiento y aumentar la flexibilidad del sistema.
Los operadores de lavado de automóviles y los OEM están bajo una presión constante para reducir costos, maximizar el tiempo de actividad y ofrecer una experiencia superior al cliente. Estos desafíos comunes generan un mercado altamente competitivo.
¿Un arma secreta detrás del lavado de automóviles exitoso, eficiente y confiable? ¡Los VFD!*
A continuación, ilustraremos por qué todo lavado de automóviles moderno debería convertir a los VFD inteligentes en el núcleo de sus sistemas de bombas y sopladores. Exploraremos los cuatro beneficios principales de los VFD para los sistemas de lavado de automóviles:
- 1.Mayor eficiencia energética
- 2.Reducción del desgaste
- 2.Rendimiento optimizado
- 2.Confiabilidad mejorada
- * (Variadores de frecuencia, a veces denominados VFD: mecanismo de velocidad variable).
Beneficio de los VFD n.º1: Eficiencia energética
Los costos de energía pueden no ser el mayor gasto en las operaciones de lavado de automóviles en comparación con la mano de obra, los productos químicos o los costos de construcción, pero son un área que puede mejorarse rápidamente.
Los arrancadores de motor tradicionales (como los de conexión directa o los arrancadores suaves) hacen funcionar bombas, sopladores y aspiradoras a máxima velocidad, sin importar la demanda real. Este enfoque de “todo o nada” puede desperdiciar electricidad, especialmente durante los períodos de baja demanda o cuando un flujo parcial es suficiente.
Al controlar con precisión la velocidad y el torque de los motores eléctricos, los VFD permiten que las bombas y los sopladores funcionen solo tan rápido como sea necesario. Esto es especialmente beneficioso en aplicaciones con demanda variable. Los arrancadores suaves no ofrecen ahorros energéticos una vez que el motor alcanza la velocidad máxima, ya que solo reducen la corriente de entrada inicial.
Los números hablan por sí mismos:
Si pensamos incluso en una pequeña reducción de 5Hz, podemos aplicar las leyes de afinidad y observar ahorros energéticos potenciales de hasta un 23%. Por supuesto, esto depende de su bomba específica y de la tolerancia de la curva de la bomba, así como del rendimiento real en el lavado
- Relación de velocidad = 55Hz/60Hz = 0,9167
- Ley de Afinidad de la Potencia = (0,9167)³ = .0,770 (77%)
- Reducción de energía = 1-0,770 = 0,230 = 23% de ahorro
Los VFD pueden ayudar a los lavados de automóviles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y cumplir con los nuevos estándares de eficiencia energética. En los sistemas de lavado de automóviles, ofrecen ahorros energéticos inmediatos y continuos, lo que hace que su lavadero sea más rentable y sostenible.
Haga clic para ver un ejemplo de ahorro energético
Beneficio de los VFD n.º2: reducción del desgaste mecánico
El desgaste mecánico es uno de los principales factores que contribuyen al tiempo de inactividad y a los gastos de mantenimiento para los propietarios de lavado de automóviles. Los arrancadores de motor tradicionales someten las bombas y los sopladores a un torque de arranque alto. Esto provoca una aceleración brusca, que puede ocasionar daños y reparaciones.
Los VFD reducen el desgaste mecánico en los sistemas de lavado de automóviles a través de:
✔ Prevención de golpes de ariete: las sobrepresiones repentinas (golpe de ariete) pueden dañar componentes críticos como tuberías, válvulas e impulsores. Los VFD abordan este problema al ofrecer un torque de arranque bajo y una aceleración suave, minimizando los picos de presión y protegiendo su sistema de tensiones innecesarias.
✔ Vida útil extendida del equipo: el alto torque de torsión y la vibración en el arranque incrementan las fuerzas radiales sobre los cojinetes y sellos de la bomba, lo que provoca fallas prematuras. Al aumentar gradualmente la velocidad del motor, los VFD reducen significativamente estas fuerzas, lo que se traduce en cojinetes, sellos y equipos en general de mayor duración.
✔ Monitoreo y límite de torque: los VFD ofrecen características avanzadas de monitoreo de torque que ayudan a diagnosticar problemas mecánicos en bombas y sopladores antes de que se vuelvan críticos. Además, el límite de torque puede utilizarse para evitar daños en los autos de los clientes ocasionados por los cepillos.
Para los fabricantes de OEM de lavado de automóviles y operadores de lavado de autos, invertir en tecnología de VFD se traduce en una mayor vida útil del equipo, menos reparaciones de emergencia y menores costos de mantenimiento.
Beneficio de los VFD n.º3: Rendimiento optimizado
Los lavados de automóviles modernos exigen más que simple control de “encendido/apagado”. Requieren una automatización precisa, flexible y conectada para gestionar cargas variables, monitoreo remoto y solución de problemas rápida. Todas estas características ayudan a maximizar el tiempo de actividad del lavado de automóviles. Aquí es donde los VFD inteligentes realmente destacan.
Características de inteligencia integrada de los VFD
✔ Control PID interno: los VFD con PID integrado pueden regular automáticamente la velocidad de la bomba o del soplador para mantener una presión o un caudal establecidos, incluso cuando la demanda cambia. Esto es ideal para aplicaciones como sistemas de vacío, bombas de aspersión intermitente y sopladores posteriores al lavado.
✔ PLC interno: muchos VFD ahora incluyen controladores lógicos programables (Programmable Logic Controllers, PLC), lo que les permite manejar tareas simples de automatización (como elevadores de puertas o subsistemas de vacío) sin necesidad de un controlador independiente. Esto reduce el espacio en el panel, la complejidad del cableado y el costo.
✔ Función de rastreo: los VFD inteligentes ofrecen la capacidad de monitorear y almacenar información crítica de solución de problemas antes de que ocurran las fallas. Si se producen fallas, el usuario puede capturar los datos, que incluyen frecuencia, corriente, temperatura, etc., para comprender mejor qué causó la alarma. Esta función se activa automáticamente cuando la función de rastreo está encendida.
Beneficio de los VFD n.º4: Es compatible con diversas redes
Los VFD inteligentes tienen compatibilidad con redes industriales modernas (Ethernet/IP, EtherCAT, Profinet, Modbus TCP, CC-Link y más).
La compatibilidad de red de los VFD permite:
✔ Conectividad Plug-and-play: encadena múltiples VFD utilizando un solo cable Ethernet para lograr una instalación y expansión rápidas.
✔ Monitoreo y control centralizados: los VFD pueden informar el estado, las alarmas, las advertencias (85% de las condiciones de alarma) y el consumo de energía a un PLC, HMI o sistema SCADA central.
✔ Monitoreo remoto: la mayoría de los VFD ahora vienen estándar con puertos de Ethernet integrados. Ethernet ayuda a simplificar la conexión a la nube. Esto permite a los clientes monitorear el estado de forma remota desde cualquier lugar del mundo.
✔ Solución de problemas más rápida: cuando ocurre una falla, los datos detallados de la alarma están disponibles de inmediato en la HMI o de forma remota, lo que permite a los operadores diagnosticar y resolver los problemas rápidamente.
✔ Mayor flexibilidad: ajuste fácilmente los puntos de ajuste, los horarios o la lógica de control a través de la red, de modo que no sea necesaria la intervención manual en cada variador.
En general, los VFD con conexión de red son ideales para arquitecturas escalables gracias a su asequibilidad, facilidad de configuración y compatibilidad con entrada/salida (E/S) distribuida.
La opción de control inteligente para lavados de automóviles modernos
Cada lavado de automóviles moderno necesita VFD. Ya sea por ahorro energético o por confiabilidad y flexibilidad, el control del motor inteligente ayuda a satisfacer las demandas operativas actuales. Al actualizarse a sistemas impulsados por VFD, los propietarios de lavados de automóviles, operadores y OEM pueden concentrarse en lo que realmente importa: mantener a sus clientes satisfechos con un lavado de automóviles que no les falle.
¡Su proveedor de confianza de VFD por más de 40 años!
¿Desea obtener más información sobre las soluciones de VFD para su lavado de automóviles? Comuníquese con Mitsubishi Electric Automation para obtener asesoramiento experto, estudios de caso y recomendaciones de productos.
La solución de control completa de Mitsubishi Electric
Los VFD son una pequeña parte de una solución total. Ofrecemos un paquete completo de controles que incluye HMI, PLC, E/S remota, SCADA y más. En un artículo reciente, exploramos las características inteligentes de estos componentes y su influencia en los sistemas de control de lavado de automóviles. ¡Véalo a continuación!
¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?
Colaboradores
Tim Hider
Gerente de marketing industrial
Mitsubishi Electric Automation, Inc.