fa-logo-black-americas

Blogs

Uso de VFD para convertir la electricidad monofásica a trifásica en ubicaciones remotas

case_study_mini_hero

¿En busca de una solución para manejar equipos trifásicos en ubicaciones remotas o fuera de la red solamente con energía monofásica? Descubra cómo los variadores de frecuencia (VFD) representan una solución moderna, eficiente y rentable, que se completa con control avanzado del motor, ahorro de energía y diagnóstico remoto. Ya sea que se encuentre en una granja, a pie de obra o en un pequeño taller, este blog describe cómo los VFD pueden impulsar sus operaciones de manera confiable.

Reemplazo del software HMI/SCADA: Guía y lista de verificación para la actualización

En ubicaciones remotas y fuera de la red, asegurar un suministro de electricidad trifásica confiable y eficiente puede ser un desafío, especialmente cuando solo hay electricidad monofásica disponible. Estas áreas pueden abarcar granjas rurales, hogares residenciales, sitios de construcción, desarrollos suburbanos y talleres industriales de pequeña escala. Tradicionalmente, se han utilizado convertidores de fase rotativa para convertir la electricidad monofásica en trifásica. Si bien son eficaces para alimentar varias máquinas, tienen desventajas, como ruido audible, alto mantenimiento e ineficiencia energética.

Una solución más moderna y eficiente es un variador de frecuencia (VFD). Los VFD son dispositivos electrónicos que no solo convierten la entrada monofásica en una salida trifásica, sino que también ofrecen un control preciso del motor que incluye velocidad, torque y posición. Este artículo explora las ventajas de usar VFD en ubicaciones remotas, e incluye consejos de instalación, ahorros de costos, beneficios de sostenibilidad y especificaciones técnicas.

Cómo convierten los VFD la electricidad monofásica en trifásica

Entonces, ¿cómo exactamente un VFD convierte la energía monofásica en trifásica? Vamos a desglosarlo en unos simples pasos:

  1. Primero, convierte la CA a CC.
    El VFD comienza por recibir energía de CA monofásica y la procesa mediante un rectificador, generalmente un puente de diodos o un frente activo. Este proceso convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC).
  2. Luego, procede a optimizar los procesos.
    Una vez que la electricidad está en forma de CC, pasa a través de un filtro compuesto por condensadores (y, a veces, inductores). Este paso ayuda a reducir la fluctuación de voltaje y prepara la electricidad para la siguiente etapa.
  3. A continuación, crea corriente trifásica sintética.
    Utilizando transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), el VFD fragmenta el voltaje de CC y lo vuelve a reunir en una salida de CA trifásica sintetizada. Esto se realiza con una técnica llamada Modulación de Ancho de Pulso (PWM), que controla el voltaje y la frecuencia con mucha precisión.
  4. Opcional: Limpie la salida.
    Si está alimentando equipos sensibles, podría considerar la incorporación de un filtro de salida para proteger el motor, evitando corrientes en los rodamientos del motor y disminuyendo el ruido audible. Los filtros también pueden emplearse para aumentar la distancia desde el motor hasta el VFD.

¿Los resultados? Una fuente de alimentación trifásica limpia y controlable desde una fuente monofásica, ideal para operar motores y equipos en ubicaciones donde no hay servicio trifásico disponible.

Suministro de energía trifásica desde una fuente monofásica

Desafíos y soluciones de la instalación de un VFD en entornos remotos

Uno de los desafíos más comunes al instalar VFD en ubicaciones remotas es la distorsión armónica. Dado que los VFD monofásicos pueden introducir armónicos en el sistema eléctrico, es esencial planear la mitigación. Aquí es donde entran en juego los reactores de línea o los filtros armónicos, en particular si pretende cumplir con estándares como el IEEE 519. Otra preocupación es la corriente de arranque durante el encendido, que puede causar bajas de voltaje y afectar otros equipos en la misma línea. Afortunadamente, muchos VFD vienen con funciones de arranque suave o circuitos de precarga. Ayudan a suavizar el consumo de energía y reducen el impacto en el sistema.

También vale la pena considerar la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI). Un VFD mal instalado puede causar esto. Si no se manejan correctamente, pueden afectar los equipos electrónicos sensibles cercanos. El uso de cables blindados y la implementación adecuada de prácticas de puesta a tierra son fundamentales para mantener el control sobre las interferencias.

En el aspecto térmico, a pesar de que los VFD son bastante eficientes, operando generalmente entre el 95 y el 98 por ciento, sigue siendo necesario gestionar cierta cantidad de calor residual. Esa energía sobrante debe disiparse, por lo que es fundamental calcular la carga de calor y dimensionar los gabinetes en consecuencia. La mayoría de los VFD están clasificados para temperaturas ambiente de hasta 40 ºC, pero si trabaja en entornos más calurosos, es posible que deba reducir la potencia de la unidad o agregar refrigeración forzada para mantener las cosas funcionando sin problemas.

Aplicaciones en las que los VFD pueden admitir equipos trifásicos

Los VFD no solo son soluciones teóricas; marcan una verdadera diferencia en el campo. Tomemos como ejemplo la agricultura. Los agricultores en áreas remotas utilizan VFD para alimentar bombas de irrigación, secadores de grano y sistemas de ventilación, todo desde líneas monofásicas. En la construcción, los VFD hacen funcionar mezcladores, compresores y sierras en obras donde no hay energía trifásica disponible. Incluso los pequeños talleres de fabricación ubicados fuera de la red confían en los VFD para operar máquinas CNC y bandas transportadoras. Algunos usuarios reportan una reducción del 30 % en el gasto energético y una caída significativa en los tiempos de inactividad del equipo después de cambiar de un convertidor de fase rotativa a un sistema VFD.

Por qué elegir un VFD en vez de un arrancador suave

Utilización de un VFD a su máximo potencial

Monitoreo del rendimiento y diagnóstico remoto

Al mismo tiempo que proporcionan soporte para equipos trifásicos, los VFD pueden ofrecer beneficios adicionales, a veces ocultos. Por ejemplo, muchos modelos ahora tienen capacidades de diagnóstico y monitoreo remoto integradas. A través de la integración de la IoT o los sistemas SCADA, los ingenieros pueden rastrear métricas de rendimiento, como voltaje, corriente, temperatura e historial de fallas en tiempo real. Esto permite realizar un mantenimiento predictivo que identifica inconvenientes antes de que se conviertan en problemas, optimizando así el rendimiento del sistema. Algunos VFD incluso son compatibles con alertas por correo electrónico o SMS, por lo que usted siempre estará al tanto, aunque esté fuera del sitio.

Estándares de seguridad y cumplimiento normativo

Al instalar VFD, es primordial cumplir con los estándares de la industria y las regulaciones de seguridad. Por ejemplo, IEEE 519 proporciona pautas para la distorsión armónica, lo cual es especialmente relevante cuando se utilizan VFD monofásicos. Busque VFD que cuenten con certificaciones UL o CE, para asegurarse de que cumplan con los requisitos de seguridad eléctrica. Y no se olvide de los códigos locales, el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional (NEC) es esencial para contar con instalaciones seguras y legales. Seguir estos estándares no solo protege su equipo, sino que también asegura la seguridad del personal y la confiabilidad de su sistema eléctrico.

Conclusión

Ya sea que esté electrificando una granja remota, una obra de construcción o un pequeño taller industrial, los VFD son una forma innovadora, eficiente y confiable de convertir la electricidad monofásica en una salida trifásica. Existen innumerables beneficios: ahorro de energía y costos, mantenimiento reducido, control avanzado del motor y diagnóstico remoto.

Si busca una solución confiable y asistencia líder en la industria, comuníquese con Mitsubishi Electric Automation. Somos conocidos por nuestros robustos VFD de alto rendimiento y contamos con expertos que pueden ayudarle a diseñar e implementar un sistema que satisfaga sus necesidades exactas, sin importar cuán remota sea su operación.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Colaboradores

Ben Strong

Benjamin Strong

Gerente de Marketing Industrial (sistemas de conducción)
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software