fa-logo-black-americas

Blogs

El uso de energía inteligente comienza con un monitoreo inteligente

case_study_mini_hero

A medida que suben los costos de la energía y la sostenibilidad se convierte en una prioridad, entender la forma en la que utiliza la energía se vuelve más crítica que nunca. Conozca cómo EcoAdviser y los sensores inteligentes de Mitsubishi Electric pueden ayudarlo a monitorear, optimizar y reducir el consumo de energía, ya sea en una red tradicional o explorando soluciones de red inteligente.

El uso de energía inteligente comienza con un monitoreo inteligente

Con el aumento de los costos de energía y la presión creciente por el uso eficiente de la energía, existe una mayor necesidad de oportunidades que compensen estos desafíos. Muchas ciudades están haciendo una transición hacia soluciones como redes eléctricas inteligentes para compensar estos desafíos. Las redes eléctricas inteligentes funcionan como una red eléctrica que puede regular la oferta y la demanda de energía en función de sensores, tecnología digital y software. Esto ayuda a evitar los altos costos y a la vez mantiene la estabilidad de la red eléctrica en su totalidad. Si bien nosotros, en Mitsubishi Electric, no somos un proveedor de red eléctrica inteligente tradicional, ofrecemos diferentes soluciones que pueden ayudarlo a monitorear y minimizar su consumo de energía en casos en los que su organización no tenga acceso directo a una red eléctrica inteligente.

Por qué es importante la concientización sobre la red eléctrica en la actualidad

Existen muchas razones por las que crear conciencia sobre la red eléctrica es crucial, que abarcan desde el uso de menos energía para reducir el impacto en el medio ambiente hasta ser más conscientes debido a los efectos financieros y ofrecer información sobre cómo usar la energía. Las redes eléctricas inteligentes permiten una mayor concientización, control y monitoreo de la red eléctrica, lo que puede beneficiar a muchas industrias que operan dentro de una red de energía en general. A las instalaciones industriales, en particular, se les está cobrando por la cantidad de energía que usan y por cómo y cuándo la usan. Dependiendo del alcance del trabajo, una instalación puede usar mucha energía, por lo que muchas buscan soluciones alternativas, como redes eléctricas inteligentes o monitoreo inteligente, para mantenerse al día con el consumo de energía y las diferentes formas de combatir los problemas que surgen.

Redes eléctricas inteligentes frente a redes tradicionales

Las transiciones a energía limpia están en pleno apogeo y las redes eléctricas inteligentes son parte de ese movimiento. La demanda de electricidad aumenta todos los días, y esto ejerce más presión sobre las redes eléctricas tradicionales. Aun así, la tecnología de red eléctrica inteligente puede ayudar a mantener y estabilizar la red eléctrica, evitando los efectos negativos del uso excesivo o el aumento de la demanda. Cuando se trata de una red eléctrica tradicional, el componente principal es un flujo unidireccional, que limita el control en tiempo real, y también hace más difícil detectar o responder a los cortes de energía. Las redes eléctricas inteligentes, por otro lado, cuentan con una comunicación bidireccional que permite que la energía fluya hacia y desde las personas hacia la fuente de energía. Esto permite una intervención más rápida en caso de que ocurra un corte de energía. Las redes eléctricas inteligentes también son más adaptables a las fuentes de energía renovable y se pueden controlar y monitorear fácilmente.

El primer paso hacia un uso más inteligente de la energía

Si gestiona o trabaja en una instalación industrial, como un centro de datos, entonces es posible que se pregunte cuál es realmente el primer paso que debe dar hacia un uso de energía más inteligente. Si bien las instalaciones industriales pueden representar una carga significativa pero generalmente predecible en la red eléctrica es importante que se implementen estrategias para administrar el uso de la energía de manera eficiente y que se eviten las tensiones innecesarias. El primer paso de este proceso sería comprender cuánta energía está usando, cómo la está usando y dónde la está usando. Una forma de hacer esto de manera fácil y eficiente es con sensores de monitoreo de energía. Estos sensores se pueden colocar en un panel eléctrico individual o en varios paneles para recopilar información o ayudarlo a crear una estrategia de uso inteligente de la energía.

Beneficios de los sensores de monitoreo de la energía:

  • Determinar si hay procesos o maquinaria que consumen mucha energía dentro de su instalación
  • Detectar anomalías, como picos en el uso de la energía
  • Registrar los patrones de tiempo de uso para ver cuándo se utiliza más energía

Conocer los detalles de hacia dónde va su energía y cuánta energía está usando realmente puede ayudarlo a identificar las mejores formas de bajar el consumo de energía o de diseñar un plan de uso inteligente de la energía para su instalación. Ya sea que opere en una red eléctrica inteligente o en una red tradicional, nuestra solución EcoAdviser es una excelente manera de monitorear las métricas que importan cuando se utiliza energía para ayudarlo a reducir el consumo de energía e impulsar un futuro más sostenible.

De qué manera EcoAdviser puede ayudar a su instalación industrial

EcoAdviser se complementa con los sensores de consumo energético instalados en su planta. Es un software que ayuda a detectar y monitorear el consumo de energía. Es un buen siguiente paso para identificar formas de conservar energía, ya que recopila análisis y datos sobre el uso de energía para analizar más de cerca lo que puede estar sucediendo con los procesos internos, en especial si no está dentro de una red eléctrica inteligente. Por lo general, el cobro de los clientes se basa en el uso de kilovatios y en las tarifas por demanda. EcoAdviser ayuda a las instalaciones a mejorar la eficiencia mediante la identificación de áreas de desperdicio de energía, como el uso inadecuado de un motor o un desequilibrio en el voltaje, para que puedan reducir los costos de manera efectiva. EcoAdviser es una buena solución para comprender esos otros factores y hacer recortes en el uso de energía donde tenga más sentido.

¿Qué puede detectar EcoAdviser?

Uso en horas pico: esto ayuda a comprender cuándo usa la mayor cantidad de energía, para que sepa cuáles son los mejores horarios para reducir el consumo en ciertas áreas y ahorrar energía durante esas horas de mayor uso.

Cargas trifásicas desequilibradas: EcoAdviser monitorea si hay cargas desequilibradas, dónde están, cuándo ocurren y por qué ocurren.

Eficiencia del motor: lo ayuda a comprender si su sistema funciona de manera eficiente y dónde podría haber oportunidades de cambios o mejoras, y actualizaciones.

Medidas de conservación de la energía: EcoAdviser lo ayuda a medir los efectos de los métodos de conservación de energía y si están marcando una verdadera diferencia en su uso de energía al elegir una hora y comparar los resultados.

Comience a ahorrar por medio de monitoreo y predicción

Después de instalar los sensores y comenzar a usar EcoAdviser, puede comenzar a ahorrar donde realmente importa. Al conocer su uso, las áreas de mejora y por qué su uso es como es, entonces podrá hacer un seguimiento y predecir estos resultados. Permite el monitoreo en tiempo real, para que pueda realizar ajustes de inmediato y ahorrar en el uso de energía. No solo eso, sino que también genera ahorros a largo plazo una vez que entiende los detalles de su instalación. Todo esto servirá para ayudar a idear un plan de uso de energía inteligente para su instalación industrial. En general, las redes eléctricas inteligentes son una excelente solución o alternativa al uso de una red eléctrica tradicional, pero la utilización de nuestra solución EcoAdviser es un paso crucial para comprender y monitorear el uso de energía, independientemente del tipo de red eléctrica en la que esté operando. Si busca una manera de diseñar un plan de energía inteligente, su primer paso debe ser utilizar redes eléctricas inteligentes e instalar nuestra solución EcoAdviser.

Prepárese para un futuro más ecológico con las redes eléctricas inteligentes

Las redes eléctricas inteligentes están evolucionando a medida que promueven el uso de más energía limpia y reducen el uso de energía. Dado que las instalaciones industriales utilizan la mayor parte de esta energía, tienen la mayor oportunidad de reducir el uso de energía y crear un plan que pueda contribuir a las redes eléctricas inteligentes en el futuro. El primer paso es comprender su impacto. En Mitsubishi Electric, tenemos varias soluciones para ayudar a las instalaciones a monitorear y analizar su uso de la energía. Una vez que comprenda el impacto energético de su instalación, estará a un paso de lograr el ahorro de costos y energía, el control y la sostenibilidad.

Si está listo para dar ese primer paso hacia un uso inteligente de la energía con sensores inteligentes y nuestro EcoAdviser, contáctenos. Cuanto antes haga el cambio, más ahorros obtendrá y mejor será el impacto que tendrá en la creación de un futuro más sostenible.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software