fa-logo-black-americas

Blogs

Recomendaciones para optimizar la eficiencia energética en centros de datos

case_study_mini_hero

Ante el aumento de la demanda digital, los centros de datos enfrentan una presión creciente para operar de manera más eficiente. Descubra estrategias inteligentes y sostenibles para reducir el uso de energía, disminuir costos y preparar sus instalaciones para el futuro, sin sacrificar rendimiento.

Recomendaciones para optimizar la eficiencia energética en centros de datos

Existe un enorme aumento de la demanda digital, la cual ejerce mucha presión sobre los centros de datos y hace que usen más energía que nunca. Las preocupaciones ambientales y el aumento de los costos de energía son dos factores que impulsan a muchas personas e industrias a reducir el uso de energía. Existen muchas maneras de hacer esto que son beneficiosas y que, en general, pueden ayudar a reducir el uso de energía en los centros de datos. Analizaremos soluciones prácticas, sostenibles y éticas para reducir el uso de energía en los centros de datos sin sacrificar el rendimiento.

Por dónde comenzar: Comprenda su consumo de energía

Averiguar por dónde comenzar la reducción del uso de energía en los centros de datos comienza por comprender cuánta energía consume y cómo la consume. En general, esto le da una idea de dónde se utiliza más la energía y dónde podría reducir primero los costos y el uso de energía. Una forma de evaluar esto es observando su PUE, o la efectividad del uso de energía, y a continuación le mostramos cómo puede calcularlo:

Cantidad total de energía utilizada/uso de energía del equipo de TI = efectividad del uso de energía

Dónde se utiliza energía en los centros de datos

Hay muchas áreas diferentes en las que se usa energía en los centros de datos, y conocer estas áreas puede ayudarlo a comprender su consumo de energía y qué áreas están extrayendo la mayor cantidad de energía.

  • Sistemas de refrigeración, como unidades HVAC o refrigeración por líquido
  • Iluminación o equipo auxiliar
  • Equipo de TI para almacenamiento, redes o servidores
  • Sistemas de distribución de energía, como transformadores
  • HVAC para comodidad de los empleados
  • Informática: IA generativa o servidores de almacenamiento en la nube
  • Sistemas de seguridad

Cómo medir su consumo de energía

Querrá comenzar por averiguar su consumo de energía, y la mejor manera de hacerlo es midiéndolo. La medición le permite conocer su punto de partida y poder hacer un seguimiento de las mejoras a lo largo del proceso. La instalación de medidores de energía en sus tableros y subtableros de energía le permitirá rastrear la energía desde la fuente. Las soluciones de Mitsubishi Electric, como EcoAdviser, son una excelente manera de llevar eso a un nivel superior. EcoAdviser está equipado con la tecnología de IA “Maisart” de Mitsubishi Electric. El sistema ofrece respaldo total para las actividades de ahorro de energía, desde la comprensión del estado actual, la identificación/diagnóstico del factor de las pérdidas de energía, hasta la verificación de las medidas de ahorro de energía. El uso de estos recursos para recopilar datos puede ayudarlo a ver patrones de uso máximo y detectar insuficiencias o mal funcionamiento.

Optimice sus sistemas de refrigeración para la sostenibilidad

Dado que los centros de datos producen calor, se necesitan sistemas de refrigeración. Los centros de datos albergan muchos equipos que pueden producir grandes cantidades de calor, lo que puede causar sobrecalentamiento e incluso daños al equipo. Sin embargo, los sistemas de refrigeración normalmente son responsables de una gran parte del consumo total de energía de un centro de datos; de hecho, representan casi el 40 % del consumo de energía. Sin embargo, existen opciones para limitar el uso de energía tanto como sea posible, de modo de utilizar solo la energía que se necesita para un funcionamiento eficaz y seguro. Aquí le presentamos algunas formas en las que puede optimizar sus sistemas de refrigeración para que sea más sostenible:

  • Ajuste los valores de temperatura establecidos
  • Implemente sistemas de refrigeración inteligentes o ventiladores de velocidad variable
  • Monitoree el flujo de aire regularmente
  • Compruebe que no haya obstrucciones en el flujo de aire
  • Implemente un sistema de contención de aire caliente/frío
  • Actualice las tecnologías para aumentar la eficiencia

Para obtener más información sobre las soluciones de control y el soporte para la refrigeración por líquido, visite nuestra página web de Soluciones de refrigeración por líquido.

Aborde cualquier mal funcionamiento o problema de energía

Como se mencionó anteriormente, las soluciones como EcoAdviser contribuirán al proceso de asegurar que no haya fallas o ineficiencias en todo su sistema de energía. Por ejemplo, se pueden monitorear las cargas trifásicas desequilibradas, que pueden aumentar el consumo de energía. Nuestro EcoAdviser puede proporcionar alertas en tiempo real si existe algún desequilibrio para garantizar que el problema se aborde lo antes posible. También debe optimizar sus sistemas UPS para lograr eficiencia mediante la obtención de un sistema escalable o similar que pueda crecer con su negocio. Los sistemas UPS proporcionan energía de respaldo en caso de que su instalación pierda energía, lo que evita la pérdida de datos y el tiempo de inactividad debido a la pérdida de energía. Al elegir un sistema UPS, asegúrese de que pueda suministrar suficiente energía para alimentar su instalación durante un corte con la misma energía que si tuviera electricidad, y verifique que siempre tenga un sistema de respaldo en caso de pérdida de energía.

Implemente la automatización y considere la programación

Otra recomendación para reducir el uso de energía es comprender y analizar sus horas de consumo máximo de energía. Por lo general, hay varias horas al día en las que se registra un mayor consumo de energía, y conocerlas puede ayudarlo a comprender por qué se producen y si hay áreas donde se puede reducir el consumo. Por ejemplo, puede programar tareas que no son de emergencia ni críticas durante las horas no pico para evitar que se haga demasiado durante ese tiempo y consumir aún más energía. Las herramientas de automatización son una gran incorporación, ya que puede usarlas para apagar los sistemas cuando no están en uso y ahorrar así esa energía. Los VFD son una excelente manera de automatizar el flujo de aire cuando se trata de sistemas HVAC para ayudar a conservar la energía cuando sea posible. Su función es controlar la velocidad del motor utilizado para generar CA, lo que ayuda con la eficiencia energética y la reducción de los costos operativos. Herramientas de automatización como estas pueden ayudar a trabajar sin la necesidad de interferencia manual para mantener el consumo de energía al mínimo.

Cómo impulsar la sostenibilidad a largo plazo

La sostenibilidad a largo plazo debería ser el objetivo aquí, ya que los centros de datos son una de las instalaciones que más energía consumen en todo el mundo. Causar un impacto en la sostenibilidad de un centro de datos puede ayudar a reducir los costos operativos, disminuir su impacto ambiental y marcar una gran diferencia en la sostenibilidad del planeta en su conjunto. Una planificación de la sostenibilidad a largo plazo puede ayudarlo a reducir el uso de energía hoy y durante los próximos años, ya que la sostenibilidad sigue siendo una prioridad para muchos.

Implementar fuentes de energía renovable: muchas fuentes de energía renovable, como la energía eólica, solar e hidroeléctrica, se generan naturalmente y pueden reemplazar los combustibles fósiles. Implementarlas puede ayudarlo a utilizar menos energía de la red eléctrica y ahorrar en consumo energético.

Establecer un plan de sostenibilidad: desarrolle un plan que muestre cómo logrará sus objetivos de sostenibilidad y reducción del uso de energía. Revise este plan en forma periódica a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y avances.

Implementar monitoreo: el monitoreo puede ayudarlo a visualizar su consumo de energía fácilmente y permitirle definir áreas de mejora. Esto puede ser dentro del sistema, utilizando módulos de monitoreo de energía, o mediante una solución global como DCIM o BMS.

Explorar el almacenamiento de baterías: el almacenamiento en baterías puede ser una excelente manera de tener más control sobre los patrones de uso de energía. Disponer de una solución de almacenamiento de baterías permite almacenar energía para uso futuro en baterías y, por lo general, trabajan en conjunto con las fuentes de energía renovables. Es una excelente manera de tener una fuente de energía de respaldo, así como una alternativa en caso de un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Consideraciones sobre la red eléctrica híbrida: si el presupuesto y el medio ambiente lo permiten, podría considerar usar una solución más sostenible e independiente que alivie parte de la carga sobre la red eléctrica. Las soluciones dependen de dónde se encuentre su instalación, pero las siguientes son algunas opciones: opciones solares, eólicas, hídricas o incluso nucleares.

¿Está listo para reducir el uso de energía?

La reducción del uso de energía ha sido un tema candente en todo el mundo, y la sostenibilidad ha sido un objetivo constante para muchos. Existen varias maneras en las que puede reducir la energía en los centros de datos, y considerar estas sugerencias ya lo está poniendo un paso adelante. Ya sea que busque reducir drásticamente el uso de energía o simplemente desee ser un poco más sostenible, estas sugerencias son un punto de partida. Mitsubishi Electric tiene múltiples soluciones y sistemas que pueden ayudarlo a hacer un seguimiento y medir su consumo de energía, reducir la energía y estar listo para las necesidades futuras.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software