fa-logo-black-americas

Blogs

Cómo abordar la gravedad de los datos mediante la integración de la nube perimetral

case_study_mini_hero

Resumen: En este blog, se explica la gravedad de los datos y cómo el crecimiento de los volúmenes de datos impulsados por la IA y el IoT afectan las operaciones de los centros de datos. Allí se explora la integración de la nube perimetral, la optimización de la infraestructura y las soluciones de Mitsubishi Electric que ayudan a reducir la latencia, controlar el consumo energético y construir centros de datos resilientes y preparados para el futuro.

Cómo abordar la gravedad de los datos

Con el impulso de la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y las operaciones globales, los volúmenes de datos aumentan más rápido de lo que las organizaciones pueden manejar. Este rápido crecimiento dio lugar a un fenómeno llamado gravedad de los datos. La gravedad de los datos se refiere al escenario en el que los conjuntos de datos masivos atraen aplicaciones, servicios y datos adicionales, lo que hace que su movimiento y administración sean cada vez más complejos. Para mantener su competitividad, las organizaciones deben repensar cómo procesan, almacenan y optimizan los datos en entornos de nube perimetral. Mitsubishi Electric ofrece soluciones de integración de nube perimetral para ayudar a las organizaciones a superar estos desafíos y optimizar el consumo energético de los centros de datos.

¿Qué es la gravedad de los datos?

En el concepto de gravedad de los datos, presentado por primera vez por Dave McCroy en 2010, se compara la forma en que los datos atraen elementos relacionados, como aplicaciones, servicios y datos adicionales, con la forma en que la gravedad física atrae objetos hacia la Tierra. A medida que las organizaciones acumulan datos, estos atraen incluso más datos, lo que dificulta su movimiento o copia. Con el auge de la inteligencia artificial y el rápido crecimiento del IoT, cantidades sin precedentes de datos fluyen hacia los lagos de datos, lo que intensifica su gravedad. En consecuencia, las organizaciones con grandes almacenes de datos sienten que su infraestructura, sus procesos empresariales y análisis se agrupan en torno a la propia fuente de datos.

Por qué la gravedad de los datos es importante para las operaciones de los centros de datos

La gravedad de los datos plantea desafíos significativos para los centros de datos encargados de transferir datos de una ubicación a otra. A medida que los datos continúan concentrándose en un solo lugar, se vuelve cada vez más difícil trasladar grandes conjuntos de datos a través de regiones o nubes. Trasladar datos de forma repetida es costoso e ineficiente. Ocasiona mayores costos de ancho de banda, mayor consumo de energía de los centros de datos, aplicaciones que se vuelven lentas y clientes que se frustran porque mover sus datos es demasiado complejo y costoso. Las regulaciones sobre datos y las leyes de soberanía que restringen dónde pueden residir los datos generan más complicaciones. Mientras tanto, la competencia por la energía disponible, los recursos de energía renovable y las capacidades de la red híbrida ejercen aún más presión sobre los operadores de centros de datos. Aunque la gravedad de los datos puede atraer datos y clientes adicionales, la dificultad para trasladar esos datos genera graves inconvenientes operativos.

El mercado se desplaza hacia una infraestructura más resiliente

A medida que la gravedad de los datos se intensifica, las organizaciones adoptan estrategias para minimizar el traslado de datos y mejorar la eficiencia. Los operadores de centros de datos utilizan cada vez más soluciones de informática perimetral para procesar datos cerca de su fuente, lo que reduce la latencia, los costos de red y el consumo de energía de los centros de datos. Las arquitecturas multinube ayudan a prevenir los silos de datos mediante la distribución de datos en diversas plataformas. Un enfoque de almacenamiento diversificado que combina ubicaciones perimetrales para el procesamiento, instalaciones de alojamiento para una computación escalable y entornos locales para datos sensibles respalda la escalabilidad para el crecimiento futuro. Juntas, estas estrategias crean una infraestructura resiliente que ayuda a los centros de datos a mitigar los desafíos de la gravedad de los datos.

Optimización de software y hardware para evitar la gravedad de los datos

Más allá del almacenamiento y la integración de la nube perimetral, la optimización estratégica de software y hardware es esencial para gestionar la gravedad de los datos de manera efectiva. Las herramientas de software clave para una gestión de datos más inteligente incluyen deduplicación, compresión y niveles de almacenamiento. Estas herramientas reducen el uso del almacenamiento de datos y facilitan la administración y el traslado de datos. Por el lado del hardware, las SSD (unidades de estado sólido), la memoria de baja latencia y las NIC avanzadas (tarjetas de interfaz de red) ayudan a eliminar los cuellos de botella y equilibrar las cargas de datos. Los sistemas de centros de datos deben configurarse cuidadosamente para optimizar el rendimiento, agilizar el flujo de datos y reducir los desafíos de la gravedad de los datos. Estas optimizaciones mejoran la eficiencia operativa y el consumo de energía, y aumentan la satisfacción del cliente.

Enfoque de Mitsubishi Electric sobre la gravedad de los datos

Mitsubishi Electric ofrece soluciones innovadoras para ayudar a los centros de datos a superar los desafíos de la gravedad de los datos. Nuestras tecnologías optimizan la capacidad de respuesta y ayudan a los operadores a administrar los datos de manera más estratégica en entornos perimetrales, en la nube y locales, lo que reduce el movimiento y la latencia de los datos. Una solución para mitigar los efectos adversos de la gravedad de los datos es GENESIS.

GENESIS

GENESIS, una plataforma única para monitorear y optimizar los sitios perimetrales y las instalaciones conectadas a la nube en los centros de datos a escala completa, proporciona visibilidad del rendimiento en tiempo real, refrigeración y energía para los equipos, y, al mismo tiempo, facilita la toma de decisiones inteligentes sobre dónde deben almacenarse los datos. También se integra con nuevos sistemas, lo que permite una fácil supervisión de las infraestructuras híbridas. Gracias a GENESIS, los operadores de los centros de datos pueden procesar estratégicamente los datos en el perímetro, reducir las transferencias de datos innecesarias y mantener un ecosistema de datos más equilibrado.

Cómo abordar la gravedad de los datos

Creación de un centro de datos preparado para el futuro

A medida que la IA y el IoT continúan generando enormes volúmenes de datos, es fundamental mitigar la gravedad de los datos. Al combinar la integración de la nube perimetral con hardware y software optimizados, los operadores de los centros de datos pueden reducir la latencia, mejorar la eficiencia energética y garantizar una infraestructura escalable y resiliente. Con GENESIS de Mitsubishi Electric, puede construir un centro de datos para el futuro que se mantenga ágil y eficiente a medida que crecen los volúmenes de datos.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software