Blogs
Integración de fuentes de energía renovables con sistemas de automatización industrial
Resumen: Este blog explica cómo la integración de las fuentes de energía renovable con los sistemas de automatización industrial reduce el consumo de energía, minimiza los desechos, mejora la vida útil del equipo y reduce los costos operativos mediante robótica inteligente y mantenimiento predictivo.
¿Su empresa pasa por alto el valor de integrar estrategias de energía en las actualizaciones de sus equipos de automatización? La automatización inteligente actual puede indicarle que necesita actualizaciones o mantenimiento incluso antes de que usted se dé cuenta.
Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, se estima que los problemas de mantenimiento provocan 16 veces más defectos en los productos. Estos defectos son un desperdicio. A menudo, se necesita mucha electricidad para poner en marcha una máquina y fabricar un producto. Cuando se fabrican productos defectuosos, termina con facturas de electricidad elevadas y, como resultado, solo productos que hay que desechar.
Según la Administración de Información Energética de los EE. UU. (Energy Information Administration, EIA), se utilizó un estimado de 1,49 billones de kWh para fines residenciales en 2024. Otros 1,43 billones de kWh se destinaron a uso comercial y 1,03 billones de kWh fueron para uso industrial.
La automatización moderna combinada con fuentes de energía renovable resuelve ambos problemas. Reduce el consumo de energía y, al mismo tiempo, cuenta con equipos intuitivos que previenen defectos antes de que afecten sus resultados.
La sinergia entre los robots de fin de línea y la eficiencia energética
La innovadora tecnología avanzada de servomotores es la fuerza impulsora detrás de los robots actuales. Los servos se utilizan en las articulaciones de los robots para proporcionar movimientos precisos. El motor está equipado con sensores que proporcionan retroalimentación, lo que permite realizar ajustes inmediatos y precisos en la posición, la velocidad y el torque.
Este nivel de precisión es vital para la manera en que la automatización en fábrica mejora la eficiencia energética. Elegir la robótica adecuada para su planta permite lograr eficiencia energética a través de lo siguiente:
- La gestión de energía impulsada por IA ajusta el consumo de energía para que coincida con la tarea en cuestión.
- Los actuadores híbridos reducen la pérdida de energía durante la operación.
- Diseños livianos para minimizar la pérdida de energía debido a la disminución de la inercia durante los movimientos (el RH-CRH de Mitsubishi Electric pesa tan solo 14 kilogramos).
- La optimización del movimiento y la trayectoria elimina los movimientos innecesarios y mejora la velocidad.
- El frenado regenerativo convierte la energía generada durante la desaceleración en electricidad que regresa a la red, lo que reduce su consumo de energía.
En conjunto, estas características reducen sus costos operativos. Los robots de fin de línea usan menos electricidad porque constantemente encuentran formas de reducir el consumo de energía.
Reducir su huella de carbono también puede impresionar a los consumidores y atraer una atención positiva hacia sus productos o su empresa. También le ayuda a cumplir con las regulaciones cambiantes de la ciudad, el estado y el gobierno federal.
Reducción de desechos durante las operaciones
Muchas instalaciones de fabricación utilizan varias máquinas para completar una tarea. Puede comenzar con máquinas que cortan y dan forma a los componentes, brazos de soldadura que los combinan y robots de fin de línea que envasan y paletizan los productos terminados. Los controles de calidad regulares mantienen todo en marcha.
La robótica industrial reduce el riesgo de cometer errores. Los robots trabajan sin parar, día y noche, sin descansos. Incluso después de trabajar continuamente durante días, los robots mantienen una calidad de producción precisa.
Cuando los robots de fin de línea realizan el ensamblaje, es menos probable que se produzcan daños por piezas caídas o componentes incorrectamente conectados. Si el robot se programa y se mantiene de forma correcta, puede esperar resultados consistentes en cada producto durante muchos años.
Los controles de calidad continuos garantizan una calidad de producción óptima. No hay desperdicios, el producto no se desecha y usted ahorra dinero al no tener que comprar materias primas adicionales. ¿Los resultados? Artículos perfectamente envasados para compradores o clientes.
Los robots de fin de línea envasan y paletizan mercancías con el mismo nivel de precisión. No pierde inventario por daños; el número de modelo correcto va al contenedor de envío, y los transportistas proporcionan palés equilibrados y pesados con precisión para el envío a minoristas o a los almacenes de sus clientes.
Por estas razones, la automatización reduce el desperdicio, lo que le permite ahorrar dinero. Combine la automatización moderna y la energía renovable, y reduzca las facturas de energía.
La robótica moderna aumenta la vida útil del equipo y la productividad
Actualizar su equipo de fabricación con tecnología robótica avanzada prolonga la vida útil. Para su línea tecnológica existente, muchos componentes, como los del robot, pueden reciclarse y reutilizarse cuando su robótica industrial necesita reparaciones, actualizaciones o reemplazos.
¿Cómo opera actualmente su empresa? ¿Su equipo de mantenimiento solo trabaja en una máquina cuando un empleado envía un ticket de reparación? Si esta es su estrategia actual, puede terminar fabricando productos defectuosos y desperdiciando tiempo de producción. El mantenimiento preventivo ayuda, pero no es infalible. Es la mejor opción, pero es posible que los trabajadores de la fábrica no detecten las señales tempranas de una falla en el equipo.
Los equipos automatizados se escanean continuamente durante el funcionamiento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si algo parece fuera de lugar, el mantenimiento se activa automáticamente. Para problemas más grandes que requieren reparaciones profesionales, se le avisa antes de que causen una avería costosa. Su equipo dura más tiempo cuando se mantiene de forma adecuada y la productividad permanece estable cada día.
Con una producción confiable que garantiza que no haya productos defectuosos ni tiempos de inactividad prolongados, habrá logrado parte de una estrategia de ahorro de costos. Las fuentes de energía renovable se basan en esta estrategia al proporcionar energía para compensar sus facturas de energía. Un sistema alimentado por energía solar, almacenamiento de electricidad o un generador puede operar máquinas durante un tiempo breve si se produce un corte de energía.
Conexión de estos robots a fuentes de energía renovable
La electricidad de los proveedores de energía locales puede ser costosa, lo que lleva a algunas empresas a aprovechar la energía del sol o del viento. Las empresas que utilizan la automatización también pueden aprovechar este recurso. Por ejemplo, la mayoría de los robots industriales pueden obtener la energía requerida para operar de fuentes de energía renovable o sistemas de respaldo de batería cuando la energía renovable no está disponible.
Una forma en que las empresas pueden utilizar energía renovable es mediante la instalación de paneles solares en el techo. El techo de una fábrica es el entorno perfecto para paneles solares que alimentan los robots industriales. Podría colocar turbinas eólicas en la colina detrás de su planta.
Los robots habilitados para IoT utilizan la IA para analizar y optimizar el consumo de energía por parte del equipo y la energía generada a partir de una fuente de energía renovable, lo que ayuda a garantizar que cada kWh se utilice de forma sabia.
El monitoreo del consumo de energía es solo una pequeña parte del panorama general. También utilizan mantenimiento predictivo para monitorear de forma continua su equipo industrial automatizado y realizar ajustes, lo que garantiza que el consumo de energía se mantenga bajo y coincida con la generación de energía solar o eólica día a día.
Es hora de hablar con Mitsubishi Electric
Según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, la tarifa promedio de electricidad de los EE. UU. fue de 0,106 USD por kilovatio-hora en 2005 y aumentó a 0,141 USD en 2015. Para septiembre de 2025, aumentó a 0,188 USD. El dominio de las plantas de energía impulsadas por combustibles fósiles pone de relieve la necesidad de fuentes de energía más limpias, y la automatización moderna se inclina cada vez más hacia la energía solar, eólica y otras alternativas.
Adelántese a estos aumentos significativos enfocándose en un futuro de eficiencia energética. Los robots de Mitsubishi Electric mejoran la eficiencia, se adaptan a fuentes de energía alternativas y funcionan con mayor velocidad y precisión que nunca. Consúltenos sobre nuestra línea de soluciones de robots industriales (MELFA) y colaborativos (ASSISTA), que incluyen lo siguiente:
Industrial
- Articulado vertical: ideal para configuraciones de alta carga y tareas repetitivas y laboriosas.
- Articulado horizontal: ideal para necesidades de producción de precisión de alto volumen, como en los sectores farmacéuticos o de alimentos y bebidas.
- MELFA FR PLUS: ideal cuando la precisión de la trayectoria y el tiempo de posicionamiento son esenciales.
- MELFA Smart Plus: ideal cuando los ajustes en tiempo real y la desinfección son cruciales.
Colaboración
- MELFA ASSISTA: ideal para la orientación práctica de trabajadores calificados.
Gracias al ahorro que se logra al reducir los desperdicios, aumentar la producción y disminuir las facturas de servicios públicos al integrar fuentes de energía renovables con robots de fin de línea, nuestros sistemas de automatización industrial ofrecen una ventaja competitiva que se adapta a las necesidades cambiantes de su fábrica.