Blogs
La evolución de las interfaces hombre-máquina: Desde controles básicos hasta experiencias intuitivas
Resumen: Explore la evolución de las interfaces hombre-máquina (HMI), que abarca desde controles básicos hasta experiencias avanzadas e intuitivas. Descubra cómo la serie GOT3000 de Mitsubishi Electric aborda los desafíos industriales modernos con soluciones escalables centradas en el usuario y las últimas tendencias en tecnología HMI.
Las interfaces hombre-máquina (HMI) han sido una parte integral de la evolución industrial, y han permitido interacciones sin interrupciones entre personas y equipos. Con tecnologías de vanguardia en todo lo que hacemos, como teléfonos inteligentes y tabletas, los operadores esperan las mismas experiencias intuitivas e interactivas de sus HMI.
Como líder en soluciones de automatización industrial, Mitsubishi Electric ha sido un innovador clave en el desarrollo de soluciones HMI centradas en el cliente. En este artículo exploraremos cómo las HMI de Mitsubishi Electric siguen evolucionando para enfrentar los desafíos de la industria moderna.
¿Qué es una interfaz hombre-máquina?
Una HMI es un dispositivo o un software que permite la interacción entre humanos y máquinas. Las HMI modernas integran funciones de visualización, control y conectividad, por lo que son esenciales en la fabricación inteligente.
Desafíos y soluciones comunes con HMI
Si bien la evolución de las HMI ha traído mejoras significativas, muchas organizaciones aún enfrentan desafíos durante la transición de sistemas heredados a interfaces modernas.
- Integración con sistemas heredados: Las HMI modernas, como la serie GOT3000 de Mitsubishi Electric, ofrecen compatibilidad con versiones anteriores e integración con sistemas OPC UA y de TI.
- Resistencia del operador: Los diseños intuitivos reducen el tiempo de capacitación y mejoran la adopción gracias a estándares modernos de interfaz de usuario y al sistema multitáctil.
- Escalabilidad: Las HMI avanzadas admiten la expansión modular y la nube o el monitoreo remoto.
- Seguridad de datos: La autenticación y el cifrado integrados protegen los datos confidenciales.
HMI independientes y controles básicos
Las primeras HMI presentaban botones pulsadores, paneles, luces indicadoras y sistemas de control fijos. Estos diseños iniciales estaban limitados por la falta de intuición, diseños rígidos, escasa escalabilidad y opciones de integración limitadas. A medida que aumentaba la complejidad de las máquinas, la necesidad de HMI más avanzadas, integradas y fáciles de usar se hizo clara, lo que provocó la transición a los diseños más avanzados de hoy en día.
Interfaces táctiles y visuales modernas
Los teléfonos inteligentes y las tabletas modernos han influido en el diseño de las HMI, además de elevar el nivel de cómo los clientes esperan que funcione su HMI. Las funciones intuitivas de los menús, como tocar, acercar, deslizar y desplazarse, se han convertido en una parte normal de nuestra vida diaria. Por lo tanto, estas capacidades se han integrado gradualmente en las HMI para proporcionar a los operadores la familiaridad que desean. Con avances en la potencia de procesamiento y la tecnología de visualización, las HMI de última generación, como GOT3000, ofrecen visualización de alta definición, una respuesta de pantalla más rápida e interacción multitáctil que permite a los operadores navegar por sistemas complejos de manera más eficiente.
En Mitsubishi Electric reconocemos la importancia de las interfaces de usuario (IU) intuitivas en el lugar de trabajo. Nuestras HMI están diseñadas para ser más flexibles, escalables y fáciles de navegar. Nuestra serie GOT3000 (terminal gráfica de operaciones) de HMI cuenta con una interfaz fácil de usar, con una pantalla táctil que admite funciones de zoom y desplazamiento.
Escalabilidad e integración de HMI
Los complejos entornos industriales actuales requieren más que visualización. Se espera cada vez más que las HMI conecten los datos a nivel de máquina con los sistemas empresariales. La Serie GOT3000 de Mitsubishi Electric es una solución de primer nivel.
Las siguientes son algunas de las razones por las que GOT3000 se destaca como una solución HMI escalable:
- Actúa como puerta de enlace entre PLC y sistemas empresariales/de TI (a través de OPC UA).
- Permite importar y exportar fácilmente pantallas HMI a GENESIS, facilitando el acceso a las interfaces de usuario desde sistemas a nivel de máquina hasta sistemas a nivel empresarial.
- Con el software GT SoftGOT3000 HMI, usted puede ejecutar la HMI en una PC con Windows.
- Admite acceso remoto y diagnóstico sin requerir interacción en el lugar.
HMI centradas en la experiencia del usuario
La experiencia del usuario es fundamental para el diseño de los sistemas HMI. Desde la integración hasta la operación, nuestras soluciones HMI toman en cuenta la facilidad de uso en cada etapa y nivel de habilidad. En lugar de obligar a los operadores a adaptarse a la HMI, nuestras HMI se adaptan a ellos. Los menús intuitivos y la consistencia visual de la interfaz en toda la serie GOT3000 facilitan la capacitación, minimizan los errores y aseguran una implementación sin problemas en su planta.
¿Qué hace que una HMI sea una experiencia intuitiva?
Al contemplar la implementación de una HMI, es esencial reconocer las características que promoverán la flexibilidad, la escalabilidad y la facilidad de operación.
La serie GOT3000 de Mitsubishi Electric ofrece una experiencia intuitiva con características que incluyen:
- Paneles táctiles de alta definición con zoom, desplazamiento y menús fáciles de navegar
- Controladores de comunicación que admiten conectividad para una gama de dispositivos industriales en líneas y plantas
- Integración de PC con Windows mediante GT SoftGOT, lo que reduce la necesidad de cambiar entre plataformas al realizar múltiples tareas
- Integración SCADA con GENESIS, que incluye licencias ilimitadas, visualización avanzada y conectividad con otros dispositivos de Mitsubishi Electric
- Monitoreo remoto y acceso móvil para una operación centralizada
Elija entre una amplia gama de opciones de la serie GOT de Mitsubishi Electric, cada una diseñada para satisfacer los desafíos únicos de su industria y mejorada con características para optimizar sus operaciones.
Tendencias de la industria y dirección futura de las HMI
Las HMI siguen evolucionando rápidamente, impulsadas por los avances tecnológicos y las expectativas cambiantes de los usuarios.
Las tendencias principales que definen el futuro de las HMI incluyen:
- Inteligencia artificial y análisis predictivo: Las HMI de última generación están comenzando a incorporar la IA para brindar a los operadores alertas de mantenimiento predictivo, interfaces adaptativas y perspectivas basadas en datos.
- Control de voz y gestos: A medida que maduran las tecnologías de reconocimiento de voz y gestos, es posible que las HMI futuras permitan a los operadores interactuar sin necesidad de usar las manos.
- Realidad aumentada y virtual (RA/RV): Las superposiciones de RA y los módulos de capacitación de RV están emergiendo como herramientas para visualizar procesos complejos, guiar el mantenimiento y acelerar la incorporación de nuevos operadores.
- Conectividad en la nube e integración de IIoT: La Internet Industrial de las Cosas (IIoT) hace posible que las HMI se conecten sin problemas con plataformas en la nube, habilitando así el monitoreo centralizado, el diagnóstico remoto y el intercambio de datos en tiempo real en múltiples sitios.
- Personalización e interfaces adaptativas: Las HMI futuras pueden ofrecer paneles personalizables y diseños adaptables que se ajusten a las preferencias y funciones individuales del usuario, por lo que se optimizarán aún más los flujos de trabajo.
¿Por qué elegir las HMI de Mitsubishi Electric?
La serie GOT3000 de Mitsubishi Electric ofrece:
- Diseño flexible
- Visualización avanzada
- Monitoreo remoto
- Integración con redes industriales
Si le interesan las soluciones HMI para modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia de los operadores y aumentar el rendimiento de la planta, comuníquese con nosotros para obtener más información.
Preguntas más frecuentes
- ¿Qué es una interfaz hombre-máquina (HMI)? Una HMI es un sistema que permite a los operadores interactuar con máquinas, por lo general a través de pantallas gráficas y controles de entrada.
- ¿Cuáles son los beneficios de las HMI modernas? Mayor facilidad de uso, escalabilidad, acceso remoto e integración con sistemas de automatización avanzados.
- ¿Por qué se destaca la serie GOT3000 de Mitsubishi Electric? Ofrece diseño intuitivo, integración flexible y características de visualización avanzadas.