Blogs
Computación perimetral frente a computación en la nube: Lo mejor para sus necesidades de automatización
Resumen: Este blog compara la computación perimetral y la computación en la nube para las necesidades de automatización, al describir sus definiciones, beneficios, diferencias clave y casos de uso. También destaca las soluciones de computación perimetral de Mitsubishi Electric para fabricantes que buscan velocidad, seguridad e información en tiempo real.
La evolución natural de la automatización avanza hacia decisiones basadas en datos, sin intervención humana. Esta transferencia de datos debe ser confiable, rápida y, lo que es más importante, segura. Pero cuando se trata de computación, existe el siguiente debate: computación perimetral frente a computación en la nube. ¿Cómo puede saber cuál es la mejor para su empresa? Para determinar qué opción es la mas adecuada para sus necesidades de automatización, considere algunos factores clave. Desglosémoslo y veamos qué solución se adapta mejor a sus necesidades.
¿Qué es la computación perimetral?
La computación perimetral es el proceso de almacenar datos más cerca de los propios dispositivos físicos. Esto significa que el almacenamiento de datos se produce a nivel local, dentro del entorno de la organización. Los datos se procesan a nivel local, generalmente dentro de los PLC, los dispositivos periféricos o un área de TI en las instalaciones de la empresa o la planta de fabricación.
La computación perimetral tiene los siguientes dos componentes principales:
- 1.Sensores (entradas analógicas, cámara, etc.)
- 2.Dispositivo periférico que realiza el almacenamiento real de los datos
Un beneficio significativo de la computación perimetral es la velocidad y la autonomía, ya que elimina la necesidad de acceder a Internet para su uso. Permite a los fabricantes acceder a los datos en cualquier momento, lo que facilita el procesamiento en tiempo real y otras acciones que requieren atención inmediata. Otro beneficio esencial es la seguridad. Dado que los datos permanecen dentro de una instalación determinada, están más seguros.
¿Qué es la computación en la nube?
La computación en la nube se refiere a los datos recopilados fuera del sitio y almacenados en la “nube” mediante el uso de servidores remotos que los almacenan y procesan. Se diferencia de la computación perimetral de varias maneras, como sus requisitos de ciberseguridad. Dado que los datos se almacenan en la nube, existe una necesidad fundamental de contar con una ciberseguridad sólida para proteger los datos confidenciales.
Básicamente, la computación en la nube es una opción informática a la que se accede a través de Internet, en lugar de un dispositivo informático físico. Proporciona un área central para el acceso, el escalado y la supervisión, que no se encuentra en una ubicación física (como la computación perimetral). Un ejemplo conocido de computación en la nube incluye software como servicio (SaaS).
¿Cuáles son los beneficios de la computación perimetral?
A medida que las empresas buscan métodos cada vez más rápidos, confiables y seguros de administrar sus datos, la computación perimetral se destaca como una solución transformadora. Al procesar información en la fuente, cerca de donde se genera, esta computación ofrece numerosas ventajas sobre los métodos tradicionales que dependen únicamente de los servicios centralizados en la nube. En la siguiente sección, destacaremos los beneficios clave de una solución de computación perimetral, y exploraremos cómo puede empoderar las organizaciones para operar con mayor velocidad, autonomía y resiliencia.
Procesamiento en tiempo real
La computación perimetral permite el procesamiento de datos en tiempo real con una latencia mínima, ya que el procesamiento se produce directamente en el sitio. Esto elimina los retrasos y garantiza que pueda acceder a información importante incluso si pierde su conexión a Internet. Dicho acceso inmediato es muy beneficioso para aplicaciones como el control de calidad, la robótica y las notificaciones de alarma.
Fiabilidad
Se sabe que la computación perimetral es altamente confiable, ya que no depende de conexiones o funciones externas para ser operativa. Esto significa que tus datos no se verán afectados en caso de problemas con la conexión a Internet o cortes de energía. Además, cuando los datos se almacenan en múltiples dispositivos periféricos, una interrupción u otra falla en un único sistema de almacenamiento de datos centralizado no afectará todos los datos. La computación perimetral también es confiable porque la información está cerca de la fuente, lo que evita retrasos en el procesamiento y la transmisión. Las transferencias de datos y las respuestas se pueden lograr con rapidez.
Seguridad mejorada
La naturaleza de la computación perimetral no requiere una protección de seguridad extrema para los datos, ya que se almacenan en el sitio. Las posibles violaciones de seguridad son mucho menos probables y todos los datos se procesan previamente antes de su transmisión.
¿La computación en la nube es la opción adecuada para usted?
Aunque la computación perimetral ofrece muchos beneficios, la computación en la nube puede seguir siendo una opción adecuada para muchas empresas.
Por ejemplo, la computación en la nube puede ser la opción adecuada en los siguientes casos
✔ Busca centralizar datos desde una ubicación remota o desde múltiples instalaciones
✔ Su empresa requiere análisis de tendencias o almacenamiento de datos a largo plazo
✔ Puede invertir en medidas de ciberseguridad importantes para mantener segura la información confidencial en la nube
Computación perimetral frente a computación en la nube
Computación perimetral
Velocidad: procesamiento instantáneo/cerca en tiempo real
Lugar: en el sitio
Seguridad: mayor, ya que permanece en el sitio
Fiabilidad: confiable ya que no depende del acceso a Internet
Integración de IA: incorporada en el dispositivo
Ideal para: automatización en tiempo real, control de calidad o mantenimiento predictivo
Computación en la nube
Velocidad: no es instantánea/puede experimentar latencia
Lugar: fuera del sitio
Seguridad: necesita protocolos de ciberseguridad sólidos
Fiabilidad: necesita acceso a Internet
Integración de IA: normalmente externa
Ideal para: análisis a largo plazo, datos centralizados o visibilidad remota
Computación perimetral con Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric ofrece soluciones integrales de computación perimetral, diseñadas en nuestros componentes de automatización. Muchos de los cuales utilizan IA para detectar anomalías o cuando se necesita el servicio. Proporcionamos soluciones que ayudan con la computación en cada paso, desde el sistema de TI hasta la computación perimetral y el taller. El concepto e-F@ctory de Mitsubishi Electric es nuestro enfoque hacia las fábricas inteligentes. A continuación se presentan algunas de las ofertas de soluciones de e-F@ctory que pueden ayudar a obtener datos del taller:
EcoAdvisor: este software recopila datos de energía, los analiza y genera informes basados en la información para diagnosticar mejor los problemas y realizar un seguimiento del uso, el consumo y los métodos de sostenibilidad de la energía.
GENESIS: este es un software de Internet de las cosas (IoT) que se adapta a múltiples tipos de dispositivos, incluidos navegadores, tabletas, escritorios y dispositivos portátiles, para proporcionar información en tiempo real y garantizar el buen funcionamiento de las operaciones.
NC Machine Tool Analyzer: esta herramienta se utiliza para analizar los datos que se han recopilado de herramientas mecánicas y equipos periféricos. Analiza, diagnostica y proporciona un análisis de las tendencias sobre el equipo.
MELSOFT Gemini: permite a las empresas ver la simulación de cómo funcionarán la producción y las líneas antes del lanzamiento. Puede mostrar simulaciones de líneas con tiempos de operación y simulaciones de equipos con comprobación de interferencias, entre otras características, para la confirmación de la máquina.
¿Es la computación perimetral o en la nube adecuada para usted?
Elegir entre la computación perimetral y la computación en la nube depende en última instancia de sus requisitos de software específicos. A final de cuentas, esto puede depender de sus necesidades de velocidad, seguridad o información en tiempo real, ya que estas son las principales diferencias entre los dos. Si usted es un fabricante que prioriza la IA o el tiempo de actividad, es muy probable que la computación perimetral sea la opción más clara. Dicho esto, es posible que muchos fabricantes encuentren más beneficios en las soluciones de computación en la nube; sin embargo, deben priorizar la ciberseguridad si deciden adoptar este enfoque. Si decide elegir la computación perimetral, Mitsubishi Electric es líder en este campo. Puede explorar lo que Mitsubishi Electric tiene para ofrecer para ayudar a modernizar su fábrica mientras mantiene el control y tiene en cuenta todos los factores importantes.