Blogs
Ciberseguridad en la automatización industrial: Protección de sus sistemas contra amenazas emergentes
Resumen: Este blog explora la creciente importancia de la ciberseguridad en la automatización industrial, centrándose en las vulnerabilidades introducidas por el IIoT y el creciente riesgo de los ataques cibernéticos dirigidos a la tecnología operativa. Destaca las amenazas comunes, la necesidad de soluciones de seguridad especializadas y el enfoque de Mitsubishi Electric para proteger los sistemas de automatización a través de características de seguridad integradas, el cumplimiento de IEC 62443 y las asociaciones estratégicas con proveedores líderes en ciberseguridad.
Los sistemas industriales modernos se interconectan a través del Internet industrial de las cosas (IIoT). El IIoT implica el intercambio de datos entre una amplia variedad de dispositivos, incluidas las máquinas, en entornos industriales. Sin embargo, este aumento en la transferencia de datos también genera vulnerabilidades. A medida que las industrias avanzan en sus esfuerzos de transformación digital, aumenta el riesgo de experimentar ataques cibernéticos dirigidos a la tecnología operativa y los sistemas de automatización en fábrica. Estos ataques cibernéticos ya son una gran preocupación para muchas empresas de la industria. Según Dragos, en 2025, “La cantidad de grupos de ransomware dirigidos a organizaciones industriales aumentó a 80, un incremento del 60 % con respecto a los 50 grupos observados en 2023”. Con estas crecientes amenazas cibernéticas, es más importante que nunca proteger sus sistemas contra riesgos emergentes.
Cómo comprender las amenazas modernas a la ciberseguridad
Para proteger sus sistemas, el primer paso es comprender las amenazas modernas a la ciberseguridad que enfrenta la automatización industrial. Las amenazas frecuentes en esta industria incluyen ataques de ransomware dirigidos a los sistemas de producción, intrusiones de red, acceso remoto no autorizado y malware introducido a través de conexiones de proveedores o firewalls. Problemas como estos pueden afectar significativamente los componentes de automatización, incluidos los robots de línea automatizados, que dependen de una comunicación consistente entre los dispositivos. Estas amenazas de ciberseguridad pueden originarse a partir de diversas fuentes y obtener acceso a los sistemas a través de múltiples sectores; sin embargo, sus consecuencias suelen ser las mismas. Las empresas pueden experimentar tiempo de inactividad, robo de datos, pérdida de producción y daño a la reputación debido a una amenaza de ciberseguridad. Muchos ataques cibernéticos ocurren porque las empresas carecen de los conocimientos o recursos necesarios para fortalecer sus defensas contra estos riesgos.
La automatización industrial necesita una ciberseguridad confiable
La automatización se está convirtiendo rápidamente en la norma en empresas de múltiples industrias. Esto incluye la adopción generalizada de robots de línea automatizados y otros componentes de automatización, que optimizan la eficiencia de producción, pero aumentan drásticamente la exposición a la ciberseguridad. Este cambio conlleva una mayor necesidad de contar con ciberseguridad fiable. Las soluciones de seguridad de TI tradicionales a menudo son inadecuadas para la automatización porque los sistemas de tecnología operativa (TO) tienen vulnerabilidades únicas que las medidas de seguridad convencionales no pueden abordar. Al reconocer esto, Mitsubishi Electric proporciona una variedad de soluciones proactivas de ciberseguridad industrial. Por ejemplo, ofrecemos herramientas de monitoreo de acceso remoto, como Dispel, una plataforma de acceso remoto seguro (SRA) de confianza cero. Esta plataforma permite a los administradores de instalaciones gestionar el acceso a las instalaciones, supervisar el uso de la red de acceso remoto, establecer permisos para los dispositivos y controlar la duración de las sesiones, todo ello mientras se aplican medidas avanzadas de protección de la ciberseguridad. La implementación de opciones de acceso remoto es un excelente punto de partida para establecer un marco de ciberseguridad confiable dentro de su organización.
Seguridad integrada de Mitsubishi Electric
Es crucial implementar medidas de seguridad sólidas para los PLC y los sistemas relacionados con el fin de salvaguardar los procesos de automatización y todos sus componentes. Los PLC son vulnerables a las amenazas, como ataques cibernéticos, ransomware y filtraciones de datos, ya que se vinculan estrechamente a los sistemas de control industrial y suelen ser blanco de los atacantes. Para abordar estos riesgos, ofrecemos una gama de soluciones de seguridad específicamente diseñadas para nuestros PLC. Por ejemplo, nuestro MELSEC MX Controller cumple con IEC 62443-4-2 (una norma de seguridad internacional para proteger los dispositivos de control de ataques cibernéticos). Esto garantiza una protección integral desde el diseño hasta la implementación, para que cada sistema que utilice esta integración esté completamente seguro.
A continuación, describimos nuestras ofertas de seguridad para los PLC y explicamos cómo cada solución está destinada a proteger sus sistemas:
Controles de autenticación
Nuestros PLC cuentan con autenticación segura mediante nombre de usuario y contraseña, diseñada para impedir el acceso no autorizado de personas sin la debida autorización. Si bien puede parecer una característica básica, mejora significativamente la seguridad. Sin estos controles de autenticación, los ataques cibernéticos, especialmente aquellos que involucran nombres de usuario y contraseñas comprometidos, se vuelven mucho más fáciles, lo que expone la información confidencial a un mayor riesgo.
Defensas a nivel de red
La seguridad de la red es esencial para proteger todos los datos y comunicaciones que pasan a través de su sistema. Esto incluye salvaguardar robots de línea automatizados que intercambian datos con controladores y equipos de monitoreo. Nuestras funciones de listas blancas y negras de IP gestionan qué dispositivos pueden comunicarse con sus PLC, bloqueando el acceso a su red a los dispositivos no autorizados. Estas defensas también incluyen comunicaciones cifradas para proteger aún más sus sistemas.
Asociaciones de ciberseguridad de Mitsubishi Electric
Reconocemos el valor de colaborar con socios líderes en ciberseguridad para garantizar que nuestras soluciones sean eficaces y seguras para todos los usuarios. Al trabajar con una variedad de empresas, logramos la máxima seguridad para todos los dispositivos, desde los puntos finales hasta la red. A continuación se presentan algunas de nuestras asociaciones clave, elegidas para ofrecer una ciberseguridad sólida en todos nuestros dispositivos y sistemas:
- Dispel
Dispel ofrece acceso remoto de confianza cero y protección contra objetivos móviles, lo cual recomendamos como medida principal para mejorar la seguridad. Este enfoque evita que los atacantes se dirijan a sistemas estáticos y transforma las capacidades de conectividad segura. - Nozomi Networks
Nozomi se especializa en el descubrimiento de redes y el monitoreo del tráfico en tiempo real, lo que permite la detección temprana de anomalías antes de que se conviertan en infracciones. Esta supervisión proactiva le ayuda a adelantarse a las actividades sospechosas y a las posibles amenazas de seguridad. - TXOne Networks
TXOne protege el tráfico que entra y sale de las instalaciones con firewalls de grado industrial y protección en los puntos finales. Esta solución protege su instalación y supervisa el acceso, lo que garantiza que solo el personal autorizado pueda conectarse.
Protección del futuro de la automatización con Mitsubishi Electric
En Mitsubishi Electric, ofrecemos una amplia gama de soluciones de ciberseguridad. La automatización industrial cambia constantemente, al igual que las amenazas cibernéticas que vienen con ella, lo que hace que sea esencial fortalecer nuestras medidas de seguridad. Mediante el uso de PLC, el cumplimiento de IEC 62443 y las asociaciones de confianza, transformamos la forma en que las fábricas protegen sus sistemas. Con redes confiables, conexiones seguras y protección integral desde los dispositivos hasta la red, nuestro objetivo es ofrecer características que sean eficientes y seguras para sus instalaciones. Reconocemos la importancia de la seguridad en cada área y trabajamos continuamente para ofrecer soluciones que cumplan con los requisitos modernos. Si busca proteger sus sistemas de automatización de adentro hacia afuera, comuníquese con Mitsubishi Electric para descubrir cómo nuestros socios de ciberseguridad y PLC seguros pueden ayudar a reducir los riesgos y maximizar el tiempo de actividad.