fa-logo-black-americas

Blogs

Cómo abordar los desafíos de las instalaciones de centros de datos (DCIM) con capacidad 5G mediante la gestión de infraestructura de centros de datos

case_study_mini_hero

Descubra cómo la tecnología 5G revoluciona la gestión de la infraestructura de DCIM al impulsar la demanda de monitoreo en tiempo real, computación en el borde y soluciones sostenibles. Este artículo explora cómo las herramientas de DCIM están evolucionando para enfrentar los desafíos de 5G, asegurando así escalabilidad, eficiencia y preparación para el futuro en un mundo hiperconectado.

Cómo abordar los desafíos de las instalaciones de centros de datos con capacidad 5G mediante la gestión de la infraestructura de centros de datos

La tecnología 5G corresponde a la quinta generación de tecnología celular, que ha transformado tanto la vida cotidiana de las personas como el uso que las empresas hacen de esta tecnología. El uso de la tecnología 5G ofrece numerosos beneficios, como mayor conectividad y velocidad, que superan a las generaciones anteriores. Con el avance y la mayor disponibilidad del consumo de datos a nivel global, se incrementa notablemente la exigencia por servicios e información que operen en tiempo real. La tecnología 5G en particular ha podido transformar considerablemente la gestión de infraestructura de centros de datos desde su introducción.

¿Cuáles son los beneficios de la tecnología 5G?

La tecnología 5G representa un avance significativo respecto a la tecnología 4G en términos de transferencia y manejo de datos. Es reconocida por su latencia más baja, mayor velocidad y amplia conectividad de dispositivos sin comprometer la calidad. Se ha convertido en la base de nuevas tecnologías que vemos hoy en día, desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual y toda la gama de innovaciones intermedias.

¿Por qué los centros de datos son cruciales para el éxito de la tecnología 5G?

Los centros de datos proveen la infraestructura necesaria para ejecutar la tecnología 5G. Dado que la tecnología 5G tiene enormes demandas de procesamiento y almacenamiento de datos, se necesita una infraestructura que pueda manejarlas, la cual es proporcionada por los centros de datos. Tienen la capacidad de gestionar tanto computación en el borde como volúmenes de datos masivos, de habilitar aplicaciones en tiempo real y de mejorar la eficiencia de la red, además de proporcionar servicios en la nube, por lo que son fundamentales para el desarrollo y el uso de la tecnología 5G. Cuando se introdujo esta tecnología, los centros de datos iniciaron una carrera para mantenerse al día y construir la infraestructura para manejarla, la cual ahora tienen. Ahora son una parte importante de por qué podemos beneficiarnos de la tecnología 5G hoy en día, y de toda la tecnología adicional que viene con ella, como AR/VR, IoT y dispositivos autónomos.

Cómo 5G está transformando los centros de datos

Los constructores y operadores de centros de datos implementan soluciones específicas de hardware y software para equipar de la mejor manera sus instalaciones para sistemas 5G. Algunas de estas modificaciones pueden ser menores, como la ampliación del hardware de transmisión, o cambios más radicales, como la implementación de sistemas de enfriamiento líquido, o incluso la adopción de un enfoque descentralizado con más computación en el borde.

DCIM para instalaciones 5G

Más allá de las consideraciones de hardware, un DCIM debidamente especificado es fundamental para un sistema eficiente en visibilidad y ahorro de costos. Las soluciones descentralizadas son ideales para un sistema DCIM, ya que un operador puede ver el estado de todas las instalaciones en la misma pantalla. Además, tener una solución DCIM que haya integrado la gran cantidad de IOT disponible en el sistema permite la estimación más precisa del consumo de energía, la eficiencia en el uso de energía (PUE), y otras métricas críticas para todas las partes involucradas.

Mayor demanda de capacidad computacional

Estas redes producen una gigantesca cantidad de datos, que los centros de datos procesan y distribuyen. El poder de cómputo del centro de datos debe poder manejar la entrada de datos. Esto también significa que es posible que se necesiten más centros de datos, o un aumento en la eficiencia de estos centros para gestionar más y más información. En las instalaciones 5G, esto se evidencia con la adopción de sistemas de refrigeración líquida sobre los sistemas HVAC convencionales, por ejemplo. En el futuro, se requerirá que estas instalaciones puedan ejecutar procesamientos computacionales de mayor intensidad, siendo crucial disponer de un diagnóstico rápido y confiable del estado del hardware para evitar averías.

Escalabilidad y flexibilidad

Los centros de datos deben poder escalar y mantenerse flexibles respecto del aumento de los datos y la carga de trabajo, en especial durante los tiempos de alto uso. Los centros de datos deben mantenerse alertas y disponibles para estos datos a fin de asegurar que la red 5G funcione sin problemas y permita que los datos se compartan y transfieran instantáneamente con la promesa de alta conectividad y baja latencia de la tecnología 5G. Las tecnologías DCIM son una excelente forma de mantener la adaptabilidad a medida que su centro de datos se expande o cambia en función de las necesidades de la red 5G, porque agregar etiquetas para el nuevo hardware conectado es un proceso sencillo.

Monitoreo y automatización en tiempo real

Esta tecnología de red permite a los centros de datos aprovechar la ventaja de contar con información en tiempo real al instante, así como automatización. 5G facilita una comunicación instantánea entre sensores y sistemas, además de potenciar la automatización en sectores como energía, producción, seguridad y otros ámbitos relevantes.

Eficiencia y sostenibilidad

Los centros de datos se han considerado durante mucho tiempo como un problema de sostenibilidad ambiental debido al aumento de la energía y los recursos que se necesitan para mantenerse al día con la tecnología avanzada. A medida que la red 5G continúa su vertiginoso ascenso y demuestra enormes capacidades de transferencia de datos, crece también la preocupación por su huella de carbono. Sin embargo, los centros de datos pueden emplear una gestión avanzada de la energía o fuentes de energía limpia para reducir la huella de carbono. La capacidad de integrar datos provenientes de una arquitectura de sistema de centro de datos heterogénea es la vía más precisa para mejorar la visibilidad del estado y la eficiencia del sistema. Aumente la precisión de sus informes utilizando el hardware existente mediante la implementación de la solución DCIM correcta.

Desafíos en las actualizaciones de infraestructura

Los centros de datos deben estar preparados para las actualizaciones y posibles desafíos que conlleva el uso de la tecnología 5G. Existen diversos desafíos que podrían requerir atención mientras abordamos la gestión de la infraestructura de un centro de datos.

  • Demandas de energía y refrigeración debido al aumento del uso y la producción
  • Integración de los desafíos con sistemas existentes
  • Eficiencia energética, sostenibilidad y huella de carbono de estos centros de datos
  • Inquietudes de seguridad debido al mayor acceso remoto y la mayor conexión

El futuro de DCIM en la era de la tecnología 5G

Con el constante crecimiento del sector, gestionar infraestructura de centros de datos en la era de la tecnología 5G presenta múltiples oportunidades para el futuro. Esto podría llevar al uso de la automatización en la gestión de centros de datos para seguir el ritmo de la creciente demanda, o el uso del mantenimiento predictivo y la inteligencia artificial en el crecimiento de los centros de datos. A la larga, la gestión de infraestructuras de centros de datos será moldeada por tecnologías emergentes como el IoT, la inteligencia artificial, los centros de datos y el uso de redes 5G. Dicho esto, es sumamente importante desarrollar estrategias de gestión de datos que respondan a la creciente demanda de capacidad informática y avances tecnológicos en los centros de datos. Esto les permite estar preparados para cualquier eventualidad que el futuro les depare.

Gestión de infraestructura de centros de datos y 5G

Los centros de datos son una parte esencial de la implementación de la tecnología 5G, y es necesario que estos centros de datos ejecuten este tipo de tecnología y red. Debido al uso creciente de 5G y al crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial, podemos suponer que los centros de datos seguirán siendo fundamentales para el uso de la red 5G y cualquier otra red que llegue en el futuro. Con la aparición diaria de nuevas tecnologías, se presenta la oportunidad de crecimiento y mejora en la eficiencia del DCIM y los datos relacionados con este. La infraestructura de los centros de datos 5G exige una serie de decisiones específicas que deben implementarse para alcanzar la mejor visibilidad y confiabilidad posibles. Se necesita un centro de datos moderno para un método de comunicación moderno. Una opción segura para hoy y el futuro, la implementación de una solución de DCIM asegurará tranquilidad a los usuarios y operadores de la instalación.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software