fa-logo-black-americas

Blogs

¿Su lavado de autos se está rezagando?
Descubra por qué los mejores OEM se están asociando con expertos en controles.

case_study_mini_hero

Los principales fabricantes de equipos originales de lavado de autos se están asociando con expertos en automatización de controles para aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Soluciones avanzadas de VFD, PLC y HMI contribuyen a que los lavados de autos satisfagan las expectativas de los clientes y las exigencias regulatorias. ¡No deje que su negocio se quede atrás! Lea nuestro blog para saber qué buscar en un buen socio de automatización de controles.

OEM de lavado de autos y expertos en controles

La industria estadounidense de lavado de autos continúa experimentando crecimiento, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores. En 2024, la industria de servicios de lavado de autos se valuó en $14,74 mil millones y se espera que crezca de manera constante en aproximadamente un 2,1 % cada año hasta 2030, según Grand View Research.
A medida que se intensifica la competencia, destacarse requiere adoptar tecnologías de automatización avanzadas, como IA, IoT y mantenimiento predictivo, para obtener una ventaja competitiva. Esto aumenta la eficiencia, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la experiencia del cliente.
Además, las regulaciones ambientales más estrictas y la creciente demanda de sostenibilidad impulsan a los operadores a adoptar VFD de ahorro energético y controles más inteligentes.
La colaboración con expertos en automatización ayuda a que sus soluciones de lavado de autos cumplan con las normas, sean eficientes y se mantengan competitivas en el mercado tecnológico actual. Independientemente de su tipo de lavado de autos —túnel, automático en bahía, autoservicio o ampliación de un sistema de lavado de autos existente—, asociarse con especialistas en control mejora la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento general. Los OEM líderes en lavado de autos ya han adoptado estas soluciones; si usted no lo ha hecho, su negocio corre el riesgo de quedarse atrás.

¿Por qué colaborar con un experto en automatización de controles?

Mediante la colaboración con un experto en automatización de controles, las empresas obtienen acceso a lo siguiente:

  • Soluciones escalables
  • Componentes confiables y de calidad
  • Inventario almacenado
  • Soporte especializado

Esto ayuda a optimizar las operaciones y minimiza las interrupciones.

La automatización moderna también permite al personal, independientemente de la experiencia técnica, gestionar equipos y solucionar problemas con facilidad. Supongamos que su negocio de lavado de autos está experimentando fallas frecuentes en los equipos, alzas en los costos de los servicios públicos o inconsistencia en la calidad del lavado. En ese caso, puede ser el momento de considerar una actualización que ofrezca rendimiento y rentabilidad a largo plazo.

Beneficios clave de un socio de controles y automatización

Al seleccionar un experto en controles para sus soluciones de lavado de autos, tome en cuenta las ventajas únicas de sus componentes de automatización y el soporte que ofrecen. Algunos de los beneficios esenciales son los siguientes:

VFD inteligentes

Los variadores de frecuencia (VFD), también conocidos como variadores de velocidad (VSD), desempeñan una función esencial en las operaciones modernas de lavado de automóviles.
Estas son las razones fundamentales por las que los VFD inteligentes son altamente beneficiosos para las empresas de lavado de autos:

Protección de su equipo

  • Menor desgaste del equipo: al controlar la velocidad y el torque, los VFD reducen el desgaste mecánico de los motores y los componentes del sistema, lo que prolonga su vida útil.
  • Rendimiento optimizado: los bucles PID internos permiten un control preciso de las aspiradoras y las bombas, lo que garantiza una calidad de lavado uniforme y un funcionamiento confiable.
  • Control del motor avanzado: funciones como el “arranque en movimiento” sincronizan los VFD con los motores que ya están en movimiento, reduciendo la tensión y el consumo de energía durante la puesta en marcha.
  • Soporte especializado: la colaboración con un experto en automatización de controles con experiencia en VFD garantiza una selección, integración y soporte adecuados, y lo ayuda a maximizar el tiempo de actividad y el rendimiento del sistema.
  • Automatización más inteligente: la funcionalidad PLC integrada dentro de los VFD permite una automatización sin problemas y una mejor coordinación del sistema para obtener operaciones eficientes y optimizadas.

Reducción de los costos

  • Eficiencia energética: los VFD ajustan en forma dinámica las velocidades del motor para satisfacer la demanda operativa, reduciendo significativamente el consumo de energía y los costos de suministros.
  • Ventaja competitiva: la adopción de VFD le ofrece a su negocio de lavado de autos una ventaja operativa a través de una mayor eficiencia, confiabilidad y satisfacción del cliente.
  • Diversidad de opciones: ofrecemos una amplia selección de soluciones de variadores diseñadas para satisfacer diversas necesidades. Como unidades compactas y económicas para aplicaciones más pequeñas, modelos resistentes de alta potencia para entornos exigentes o unidades insignia versátiles con soporte multiprotocolo y funciones avanzadas para operaciones críticas.

Protección de sus clientes

  • Seguridad mejorada: funciones como el control de torque garantizan un contacto suave con el cepillo, lo que minimiza el riesgo de daños al vehículo durante el proceso de lavado.
  • Rendimiento de la red: los VFD inteligentes ofrecen muchas opciones de serie o Ethernet para controles rápidos y confiables, y monitoreo mejorado. Esto contribuye con la solución de problemas, el mantenimiento predictivo y el ajuste fino del lavado.
Familia de VFD

PLC escalables

Los controladores lógicos programables (PLC) industriales son esenciales para mantener operaciones de lavado de autos confiables y eficientes. Su diseño robusto y sus capacidades avanzadas de automatización ayudan a las empresas de lavado de autos a optimizar los procesos, reducir el tiempo de inactividad y asegurar un rendimiento uniforme, incluso en entornos hostiles.
Estas son las características que se deben buscar en el PLC al colaborar con un experto en controles:

Diseños escalables

  • Modulares y escalables: los PLC modernos cuentan con arquitecturas modulares de E/S y escalables, por lo que son adecuados para sistemas de lavado de autos simples y complejos.
  • Software común: es importante que el software utilizado en diferentes modelos de PLC se mantenga uniforme, según la aplicación. Esto significa que, ya sea que esté controlando un subsistema simple como uno de iluminación o un elevador de puerta con un PLC compacto (como la serie iQ-F) o gestionando sistemas más avanzados como controladores de túnel (TC) o centros de control del motor (MCC) con un PLC modular (como la serie iQ-R), puede confiar en la misma plataforma de software.

Conectividad

  • Comunicación continua: los PLC se integran sin problemas con VFD y sensores, por lo que son compatibles con todas las principales redes abiertas para ofrecer una compatibilidad y confiabilidad excepcionales.
  • Monitoreo y gestión remotos: soluciones, como nuestra solución Dispel Zero Trust de acceso remoto, permiten la supervisión y la gestión remotas y seguras de varias ubicaciones de lavado de autos desde cualquier lugar.
  • Redes de alta velocidad: las redes de alta velocidad en tiempo real, como CC-Link IE TSN, ofrecen la velocidad, la escalabilidad y la redundancia necesarias para admitir cientos de dispositivos con total confiabilidad.

Controles mejorados

  • Diseño robusto para entornos hostiles: los PLC se construyen para soportar las condiciones exigentes que se encuentran comúnmente en los lavados de autos.
  • Control en tiempo real: estos controladores permiten la automatización precisa de los ciclos de lavado y coordinan bombas, bandas transportadoras y otros equipos para obtener resultados uniformes.
PLC

HMI fáciles de usar

Las interfaces hombre-máquina (HMI) ayudan a enfrentar los desafíos que plantea la escasez de trabajadores calificados.
Al colaborar con un experto en automatización de controles, las empresas pueden maximizar los beneficios de las HMI avanzadas, lo que garantiza operaciones confiables y soporte especializado para cada situación.

Facilidad de uso

  • Interfaz fácil de usar: las interfaces intuitivas y la tecnología fácil de usar garantizan un rendimiento parejo del equipo, independientemente de la experiencia técnica del personal.
  • Decodificación automática de códigos de falla: las HMI se conectan directamente y decodifican de manera automática los códigos de falla de los VFD, por lo que simplifican el diagnóstico de fallas y la solución de problemas.

Productividad

  • Solución de problemas guiada: la guía paso a paso para la solución de problemas ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y mantiene las operaciones ininterrumpidas.
  • Aumento de la productividad: mayor productividad y menos interrupciones operativas para los equipos de lavado de autos.
  • Soluciones escalables: si se requiere la gestión de una flota grande, las pantallas HMI se pueden duplicar a escala utilizando nuestra solución SCADA GENESIS versión 11.
Familia HMI

Soporte de ingeniería

Ya sea que modernice, repare o amplíe su sistema, es esencial que cuente con un equipo de soporte de ingeniería exclusivo. En la industria del lavado de autos, el tiempo de inactividad no es una opción.
Cuando seleccione a un proveedor de automatización de controles, considere los siguientes servicios y cualidades esenciales:

Soporte y servicios

  • Soporte exclusivo 24/7: Un colaborador debe ofrecer soporte las 24 horas a través de una línea directa confiable 1-800 para minimizar el tiempo de inactividad y mantener su negocio funcionando sin problemas.
  • Cobertura de garantía sólida: busque un proveedor que respalde sus componentes con garantías sólidas, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo y tranquilidad. Por ejemplo, contamos con una garantía de 5 años para nuestros VFD.
  • Soporte integral para la puesta en marcha: El soporte para la puesta en marcha asegura un proceso de implementación sin problemas y ayuda a su equipo a comenzar a trabajar de manera eficiente.
  • Ingenieros de servicio de campo experimentados: los expertos en el sitio son invaluables para la solución de problemas y las reparaciones, dado que reducen las interrupciones y maximizan el tiempo de actividad del sistema.
  • Soluciones llave en mano: si le falta mano de obra de ingeniería, colabore con un experto en controles que pueda ofrecerle soluciones llave en mano completas.

Mitsubishi Electric Automation: un socio de automatización de controles de confianza

Mitsubishi Electric Automation aporta décadas de experiencia a la industria de lavado de autos, apoyando aplicaciones como elevadores de puertas, bombeo de agua, transporte de vehículos, sopladores, aspiradoras y control de iluminación. Nuestras soluciones de automatización para lavados de autos están diseñadas para optimizar las operaciones, reducir el tiempo de inactividad y disminuir los costos.

Los lavados de autos ofrecen entornos hostiles para los componentes eléctricos. Los productos de Mitsubishi Electric se prueban rigurosamente para soportar estas condiciones. Desde VFD, PLC y HMI hasta software avanzado y soluciones de red como Dispel y CC-Link IE TSN, los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de paneles de todo Estados Unidos confían en nuestros componentes.

Con más de 40 años proporcionando soluciones de automatización en Norteamérica, Mitsubishi Electric Automation es uno de los colaboradores más calificados y flexibles de la industria. Ofrecemos soluciones de automatización a medida que satisfacen sus necesidades específicas y ayudan a que su negocio de lavado de autos prospere.

¿Está listo para contar con equipos de lavado de autos preparados para el futuro? Contáctenos hoy mismo para tener una consulta gratuita.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software