fa-logo-black-americas

Blogs

Cálculo del ROI: ¿Vale la pena invertir en la operación de máquinas robóticas?

case_study_mini_hero

Tome decisiones basada en datos. Invierta con más confianza. Comprenda su potencial de mecanizado. En este artículo, se desglosa una ecuación del retorno de la inversión (Return of Investment, ROI) para la operación de máquinas robóticas en términos claros y prácticos, lo que ayuda a los propietarios de talleres de máquinas a comprender cómo la automatización puede reducir los costos de mano de obra, aumentar la productividad y preparar las operaciones para el futuro.

Cálculo

Durante mucho tiempo, la industria de las máquinas herramienta ha sido la columna vertebral de la fabricación moderna. La industria se remonta a principios del siglo XIX, cuando los tornos y las fresadoras operados manualmente revolucionaron la producción. Con el tiempo, innovaciones como el control numérico computarizado (Computer Numerical Control, CNC) transformaron estas herramientas en potentes máquinas programables, lo que permitió una mayor precisión y repetibilidad. Actualmente, la industria está experimentando otro cambio importante impulsado por la automatización y la robótica. La operación de máquinas robóticas ya no es un concepto intangible y futurista. Ahora se ha convertido en una solución práctica para los fabricantes que buscan optimizar la eficiencia, reducir los costos de mano de obra y mantener su competitividad. Sin embargo, con esta evolución surge una pregunta crucial: ¿Vale realmente la pena la inversión en sistemas de operación de máquinas robóticas?

En este blog, exploraremos cómo calcular el ROI y determinar si la automatización es adecuada para su operación.

¿Qué es la operación de máquinas robóticas?

Primero, debemos comprender en qué consiste la operación de máquinas robóticas y dónde puede aportar el mayor valor. La operación de máquinas robóticas se refiere al proceso automatizado de carga y descarga de piezas en máquinas herramientas como fresadoras, tornos, trituradoras, máquinas de moldeo por inyección y prensas de estampado CNC mediante el uso de robots industriales o colaborativos. Por lo general, estos sistemas están equipados con herramientas en el extremo del brazo (end-of-arm tooling, EOAT), como pinzas o sistemas de vacío, y a menudo se integran con sistemas de visión y sensores para garantizar una manipulación y orientación precisas de las piezas. La operación robótica se puede aplicar en varias industrias. Por ejemplo, el mecanizado de alta precisión y gran volumen es fundamental en la fabricación de dispositivos automotrices, aeroespaciales y médicos. Con menos intervención humana, hay menos errores humanos. La operación de máquinas robóticas también libera el potencial para la fabricación sin supervisión.

Ventajas de la operación de máquinas robóticas

Las ventajas son sustanciales: los robots pueden operar de manera continua durante varios turnos sin fatigarse, lo que aumenta significativamente el tiempo de actividad y el rendimiento del spindle. También reducen la dependencia de la mano de obra manual, que es especialmente valiosa en medio de la escasez de mano de obra calificada. Al minimizar la intervención humana, la operación robótica mejora la seguridad en el lugar de trabajo, reduce las tasas de desechos debido a una manipulación consistente y permite a los fabricantes reasignar a los trabajadores humanos a tareas de mayor valor, como el control de calidad o la optimización de procesos. El resultado es un entorno de producción más eficiente y ágil, con ciclos de operación más rápidos y una eficacia mejorada de todo el equipo (Overall Equipment Effectiveness, OEE).

Alcance del ROI con la operación de máquinas robóticas

Para los propietarios de talleres de máquinas, cada inversión implica un alto riesgo calculado. La carga financiera de administrar un taller puede ser abrumadora. El aumento de los costos de mano de obra, la rotación de personal impredecible y la presión constante para cumplir con plazos más ajustados son desafíos que enfrentan casi todos los talleres de máquinas. Además, se suman las actualizaciones de equipos, el mantenimiento, la capacitación y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Los costos iniciales de la operación de máquinas robóticas, como hardware, integración, programación y asistencia, pueden resultar abrumadores al considerar la automatización. Sin embargo, muchos eligen hacer esta inversión para mantener la competitividad. Los talleres no solo logran un sólido retorno de la inversión, sino que también pueden mantener la calidad y preparar sus operaciones para el futuro en una industria que evoluciona más rápido que nunca. Por este motivo, contar con la asistencia de un socio de automatización de confianza es de suma importancia. Un proveedor experto puede ayudar a guiar el proceso de toma de decisiones, adaptar soluciones a necesidades específicas y brindar asistencia continua que garantice que el sistema ofrezca valor a largo plazo, no solo una solución puntual.

La ecuación del ROI

En esencia, el ROI se calcula de la siguiente forma:
ROI (%) = ([ganancia neta de la inversión−costo de la inversión] / costo de la inversión) × 100

Para aplicar esto a la operación de máquinas robóticas, considere lo siguiente:

  1. 1. Inversión inicial
    • Hardware del robot y herramientas en el extremo del brazo
    • Integración y programación
    • Equipo de seguridad (p. ej., cercas, sensores)
    • Capacitación e instalación
  2. 2. Costos continuos
    • Mantenimiento y asistencia
    • Reprogramación o actualizaciones ocasionales
  3. 3. Ganancias tangibles
    • Ahorros en costos de mano de obra (p. ej., reemplazo o reasignación de operadores)
    • Mayor tiempo de actividad de la máquina (los robots no necesitan descansos)
    • Mayor rendimiento y consistencia
    • Reducción de desechos y del trabajo que debe rehacerse
  4. 4. Beneficios intangibles
    • Mejora de la seguridad de los trabajadores
    • Mejora de la calidad del producto
    • Mayor flexibilidad en la programación

Aplicación de esta ecuación con un ejemplo:

Supongamos lo siguiente:

  • El sistema de robots de IA cuesta 150.000 USD.
  • Dicho sistema reemplaza a un operador que gana 50 000 USD al año.
  • El sistema aumenta la utilización de la máquina en un 20 %, lo que agrega un valor de 30 000 USD por año.
  • El mantenimiento anual es de 5.000 USD.

Ganancia neta anual = 50.000 USD (mano de obra) + 30.000 USD (utilización) - 5.000 USD (mantenimiento) =  USD75.000
ROI en el año 1 = ([75.000−150.000]/150.000)×100 = −50 %
Sin embargo, para el año 2, el sistema se habrá amortizado, y el ROI será positivo y continuará capitalizándose.

¿La inversión vale la pena para usted?

Decidir si la operación de máquinas robóticas vale la pena es una decisión profundamente personal que depende de los desafíos y objetivos únicos de su taller. Tal vez esté teniendo dificultades para encontrar operadores confiables, o su equipo esté al límite intentando mantenerse al día con la creciente demanda. Quizás se pregunte si la automatización podría servirle para crecer sin sacrificar la calidad ni sobrecargar su fuerza laboral. Estas son preocupaciones reales y merecen una minuciosa consideración. La clave es mirar más allá del costo inicial y hacerse estas preguntas:

¿Qué significaría para mi negocio si pudiera producir más piezas por turno, reducir el tiempo de inactividad y liberar a mis trabajadores calificados para tareas de mayor valor?

Si la respuesta apunta a la estabilidad, el crecimiento y la tranquilidad a largo plazo, entonces la operación de máquinas robóticas podría valer la pena. Puede ser exactamente lo que su taller necesita para prosperar.

En Mitsubishi Electric Automation, la transparencia es importante para nosotros. Le recomendamos que pruebe nuestra herramienta de cálculo del ROI para que pueda tomar una decisión segura. Después de ingresar sus cálculos únicos, la herramienta generará resultados para que pueda evaluarlos con su equipo antes de dar el siguiente paso. Cuando todo esté listo, estaremos a su disposición para analizar las opciones.

Calculadora del ROI

Conclusión

Al hacer una inversión significativa como la operación de máquinas robóticas, tener al socio adecuado durante este proceso puede marcar la diferencia. Mitsubishi Electric Automation aporta más de 50 años de experiencia en máquinas herramienta y ha fabricado robots durante más de 40 años. Ofrecemos tecnología de vanguardia y un profundo nivel de comprensión de los desafíos diarios de los propietarios de talleres. Nuestras soluciones están diseñadas para brindar confiabilidad, precisión y valor a largo plazo, pero nuestro compromiso de asistencia realmente nos distingue. Con asistencia técnica las 24/7 y un equipo comprometido con su éxito, nunca tendrá que enfrentar la automatización sin ayuda. Elegir Mitsubishi Electric Automation significa contar con un socio que lo acompañará desde la planificación hasta la producción, y en cada etapa intermedia.

50 años

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Colaboradores

Patrick Varley

Patrick Varley

Gerente de Marketing de Productos (Robot)
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software