fa-logo-black-americas

Blogs

VFD antibalanceo para grúas: Mantenga un alto rendimiento cuando escaseen los operadores calificados

case_study_mini_hero

Resumen: Este blog explica cómo los VFD FR-E800 de Mitsubishi Electric utilizan un sistema antibalanceo sin sensor, control de velocidad continuo y capacidades de PLC integradas para ayudar a las grúas a operar de manera más segura y eficiente, especialmente cuando es difícil encontrar operadores calificados. Destaca cómo la tecnología reduce el balanceo de la carga, mejora los tiempos de ciclo, minimiza el desgaste y simplifica la puesta en servicio para los fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturer, OEM), distribuidores y usuarios finales de grúas.

Los VFD con el sistema antibalanceo sin sensor integrado ayudan a las grúas a operar de manera más segura y eficiente

Desafíos de la mano de obra calificada

En toda la industria de grúas y polipastos, sigue surgiendo el mismo tema en conversaciones con los OEM, distribuidores y usuarios finales: los operadores experimentados son más difíciles de encontrar y el trabajo sigue siendo cada vez más exigente. A medida que la brecha de talento se amplía, el balanceo de la carga se convierte en un cuello de botella, lo que ralentiza los tiempos de ciclo, aumenta el desgaste del equipo y crea riesgos para el personal en la planta.

Ahí es exactamente donde los VFD FR-E800 de Mitsubishi Electric cambian la ecuación. Estos variadores se diseñaron para lograr que el movimiento de la grúa sea más seguro, más predecible y más fácil de operar. Incluso cuando su operador más experimentado no es quien maneja la consola.

Solución inteligente para grúas y polipastos de Mitsubishi Electric

FR‐E800 antibalanceo sin sensor, control de velocidad continuo, PLC integrado

  • Ideal para aplicaciones de grúas aéreas y por debajo de estas (para aplicaciones con cargas más pesadas, consulte FR-A800).
  • El antibalanceo sin sensor y el posicionamiento sin sensor mantienen la cuerda cerca de la vertical para paradas y aterrizajes predecibles.
  • El control de velocidad infinitamente variable brinda a los operadores un control fino dentro de límites seguros.
  • El PLC integrado maneja interbloqueos, secuenciación de frenos y lógica auxiliar.
  • Conectividad Ethernet para diagnósticos y una fácil integración.
FR-E800

Cómo funciona el sistema antibalanceo sin sensores

El variador da forma a la aceleración y desaceleración para alinearse con la frecuencia natural de la carga suspendida. Los operadores experimentados suelen realizar esto por intuición, pero el sistema antibalanceo automatiza el proceso para que el movimiento siga siendo fluido incluso con operadores novatos. Para los operadores experimentados, reduce la necesidad de una precisión basada en el tiempo y les permite mantenerse enfocados en la conciencia situacional, mejorando la seguridad general en el taller.

La analogía más sencilla: es como llevar una taza de agua.

Si se detiene abruptamente, el agua se agita. Si se mueve de forma que coincida con el vaivén del agua, esta se mantendrá estable. Los operadores con experiencia adquieren esta habilidad de forma instintiva. El sistema antibalanceo aplica esa misma lógica automáticamente, por lo que los operadores obtienen un movimiento fluido y predecible con mucha menos destreza.

Ya sea que el movimiento sea manual o automatizado, el objetivo es el mismo: reducir el balanceo, acelerar el posicionamiento y mantener un funcionamiento constante.

Derrames de agua

Conclusiones clave

Si es cada vez más difícil encontrar operadores experimentados, su sistema de control puede cerrar esa brecha. Con el sistema antibalanceo sin sensores, el control de velocidad continuo y la capacidad de PLC integrada, el FR-E800 ayuda a los fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) y a los operadores con lo siguiente:

Instalación, configuración y puesta en servicio más rápidas

Garantía de VFD

Un rendimiento que deja huella

  • Una capacitación más rápida y unos tiempos de ciclo constantes implican una menor dependencia de un solo experto.
  • Menor mantenimiento gracias a rampas más uniformes, lo que reduce el impacto de frenado, el desgaste de las ruedas y los rieles, y el desvío.
  • Ruta de modernización confiable para grúas antiguas y nuevos diseños.

Probado en el campo

Los clientes obtienen buenos resultados al usar nuestras soluciones de VFD para grúas y polipastos de Mitsubishi Electric. Consulte nuestra colección de historias de éxito aquí.
¿Le interesa probar la tecnología antibalanceo? Ponga a prueba sus habilidades con nuestro juego de grúa antibalanceo

¿Desea recibir notificaciones de nuevos blogs, artículos técnicos, casos estudiados y seminarios web?

Colaboradores

Benjamin Strong

Benjamin Strong

Gerente de Marketing Industrial (sistemas de conducción)
Mitsubishi Electric Automation, Inc.

Volver a Blogs

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software