Blogs
5G y el futuro de la manipulación de materiales: Exploración de oportunidades en sistemas de grúas y polipastos
Resumen: Este blog explora cómo la tecnología 5G se perfila para revolucionar la manipulación de materiales, en particular los sistemas de grúas y polipastos. Cubre los beneficios de la tecnología 5G, como baja latencia, la confiabilidad y la escalabilidad, junto con casos de uso específicos, desafíos de la industria y el enfoque actual de Mitsubishi Electric para las soluciones de automatización en la manipulación de materiales.
La tecnología 5G está revolucionando las industrias en todo el mundo, ofreciendo múltiples beneficios, como su extrema confiabilidad, baja latencia y conectividad en tiempo real. En particular, la manipulación de materiales y los sistemas de grúas y polipastos podrían beneficiarse enormemente de la tecnología 5G, y podríamos comenzar a ver su implementación muy pronto. Aunque en Mitsubishi Electric todavía no ofrecemos soluciones específicas para 5G, hemos tenido la oportunidad de participar en muchas conversaciones impactantes en las que pudimos conocer las ideas de muchas empresas sobre dónde se encuentra el futuro de la tecnología 5G.
¿Qué es 5G?
Dediquemos un momento a reflexionar sobre lo que realmente es la tecnología 5G, para entender mejor cómo se integra a la manipulación de materiales. La tecnología 5G es la quinta generación de tecnología de redes celulares, y trae consigo la mayor cantidad de beneficios hasta ahora. Por ejemplo, tiene baja latencia, altas velocidades y mayor capacidad. Posiblemente muchos solo puedan comparar esta tecnología 5G en sus teléfonos celulares o en otras áreas donde se utiliza esta tecnología. Sin embargo, esta poderosa tecnología celular ha sido revolucionaria para industrias en todo el mundo; aquí es donde entra la manipulación de materiales.
Cómo se integra la tecnología 5G a la manipulación de materiales
La manipulación de materiales es una operación dentro de las industrias que es muy importante, y aunque el sistema actual es generalmente suficiente para las necesidades actuales, aún hay desafíos que se pueden resolver con la integración de la tecnología 5G. Si consideramos la manipulación de materiales en su conjunto, veremos que actualmente está configurada para que los sistemas de grúas y polipastos sean administrados mediante redes basadas en WiFi. Esto es funcional; sin embargo, también significa que pueden enfrentar problemas, como interferencia de señales, problemas de ancho de banda y latencia de tiempo de respuesta. La tecnología 5G es una excelente oportunidad para resolver algunos de estos desafíos que se enfrentan actualmente. Veamos más en profundidad cómo puede ayudar:
Baja latencia: La baja latencia permite poco o ningún retraso en la comunicación. De hecho, la tecnología 5G puede alcanzar latencias tan bajas como 1 milisegundo, lo cual es sumamente crítico para la seguridad y precisión en las operaciones de grúas y polipastos.
Capacidad para muchos dispositivos: WiFi solo puede admitir una cantidad limitada de dispositivos en su red antes de que comiencen a observarse deficiencias en la misma. La tecnología 5G, en cambio, puede manejar miles de dispositivos en su red, sin demoras ni problemas de rendimiento. Esto resulta ventajoso porque permite que flotas completas de maquinaria de manipulación de materiales operen en una sola red sin presentar inconveniente alguno.
Confiabilidad extrema: La confiabilidad es un factor importante para casi cualquier industria o situación en la que se encuentre. Con la tecnología 5G hay una confiabilidad constante, con ancho de banda dedicado e interferencia reducida. Esto es especialmente necesario para industrias con diseños complejos o que operan con maquinaria pesada.
Casos de uso específicos de la tecnología 5G en la industria
Nosotros, Mitsubishi Electric, tuvimos la increíble oportunidad de hablar con algunos de los principales competidores en la industria sobre el futuro de la tecnología 5G y el papel que desempeñan en ella. Fue una excelente oportunidad para ver las posibilidades y entender cómo podemos ser parte de ellas en un futuro cercano. Dicho esto, hemos revolucionado los sistemas de grúas y polipastos con nuestra tecnología, para llevar al futuro la industria incluso sin la integración de 5G.
Oportunidades y desafíos de la tecnología 5G en la industria de grúas y polipastos
Hemos abordado muchos de los beneficios y desafíos asociados a la manipulación de materiales en relación con la tecnología 5G y los beneficios de incorporarla. Analicemos estos desafíos y oportunidades presentados de una manera más comprensible, para destacar algunos de los retos actuales y cómo la tecnología 5G podría ayudar a resolver dichos desafíos.
Oportunidades que ofrece la tecnología 5G
- Monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo
- Escalabilidad para la automatización futura y la integración de IA
- Operaciones más seguras y eficientes
- Mejor organización de la flota
- Mayor disponibilidad de la flota en redes
- Reducción de los esfuerzos de mantenimiento mediante el reemplazo de los controles cableados por una red 5G inalámbrica
- Control remoto de las operaciones de grúas mediante la visión proporcionada por cámaras inalámbricas a un operador remoto
Desafíos de la tecnología 5G
- Consideraciones de costos y ROI
- Garantizar la seguridad de los datos y la ciberseguridad
- Estandarización en toda la industria
¿Dónde se encuentra Mitsubishi Electric hoy?
En Mitsubishi Electric Automation, los beneficios de la tecnología 5G son evidentes, en especial en aplicaciones de manipulación de materiales. Seguimos teniendo estas conversaciones con los clientes para considerar soluciones en este sector. En este momento, nos enfocamos principalmente en entender la tecnología 5G en nuestra industria, cómo nuestros clientes pueden aprovecharla más, casos de uso que nos permiten verla en acción y explorar la oportunidad de integrarla en el futuro en Mitsubishi Electric. En definitiva, ofrecemos soluciones para la manipulación de materiales que pueden ser una buena oportunidad para avanzar hacia el futuro y obtener un mejor manejo de sus operaciones. En particular, nuestras soluciones de automatización para la manipulación de materiales ofrecen mayor rendimiento y seguridad, por lo que son una excelente solución en todos los ámbitos para aquellos en el negocio de la manipulación de materiales.
El futuro de la tecnología 5G
Podemos esperar que la tecnología 5G desempeñe un papel crucial en la manipulación de materiales y en las operaciones de grúas y polipastos, ya que se ha convertido en una parte importante de otros aspectos de nuestras vidas. A medida que la tecnología avanza y vemos sus impactos diariamente, podemos ver que el futuro de la tecnología 5G también será prominente en muchas otras áreas. En este momento, en Mitsubishi Electric nos enfocamos en otras soluciones, como en el VFD FR-A800 Plus y el VFD FR-E800, con tecnología antidesplazamiento integrada, así como en nuestro VFD FR-D800 compacto con control de velocidad infinito integrado, para permitir más seguridad y comodidad en las operaciones de grúas y polipastos. Hemos trabajado para desarrollar soluciones que puedan ser útiles incluso para quienes no tienen acceso a, o no están listos para, implementar la tecnología 5G, brindando oportunidades para optimizar procesos y aportar integración útil a aplicaciones relacionadas con la manipulación de materiales.