fa_logo

Serie GOT3000

Soluciones interactivas del modelo GT37

img-mv-1-sm
Soluciones interactivas con otros dispositivos industriales

Soluciones interactivas de MELSEC

Puede comprobar el estado del controlador programable sin tener que usar una computadora y optimizar la eficiencia del trabajo de mantenimiento.

Compruebe rápidamente el estado del controlador programable en el campo durante una falla.

NUEVONavegador web

  • La información del servidor web del controlador programable se puede visualizar y verificar en la GOT.
  • Los detalles de error del controlador, el estado de funcionamiento del programa y el estado del dispositivo se pueden verificar en el navegador web de la GOT sin tener que usar una PC, lo que permite realizar evaluaciones iniciales rápidas durante una falla.
Navegador web

Identifique con rapidez los errores del módulo del controlador programable

Iniciador del sistema

La configuración del sistema del controlador programable conectado a la GOT puede verificarse de forma gráfica. Puede confirmar la información del producto, como los números de serie de cada unidad, sin necesidad de una computadora que tenga instalada una herramienta de ingeniería específica.

Iniciador del sistema
Identifique de forma rápida la causa de las fallas del módulo.

Inicie la función agregada correspondiente desde el iniciador del sistema (configuración del sistema).

Inicie la función agregada correspondiente desde el iniciador del sistema (configuración del sistema).

La información del producto del módulo se muestra y puede exportarse a un archivo CSV.

Más detalles

Pantalla de diagnóstico del PLC

Consolide información importante en una sola pantalla para comprender toda la situación.

Muestra la configuración detallada de la base de destino.

Compruebe los errores del controlador programable en formato de diagrama de escalera

Monitoreo de los programas secuenciales

  • Cuando se produzca un error, identifique la causa o el error del equipo comprobando el programa secuencial en formato de diagrama de escalera en la GOT.
  • También se admite la modificación de los valores actuales del dispositivo y la edición del programa de escalera.
Monitoreo de los programas secuenciales
¡Identifique con rapidez la causa del problema!

Integración con la pantalla de alarmas

Inicie el monitor del programa secuencial (pantalla de escalera) a partir de la información de alarma correspondiente y busque los dispositivos pertinentes.

Pantalla de historial de alarmas (creada por el usuario)

Pantalla de historial de alarmas (creada por el usuario)

Seleccione la alarma correspondiente y toque el interruptor de código

Pantalla de monitoreo de escalera

Pantalla de monitoreo de escalera

Busque y visualice los dispositivos relacionados.

Integración con el interruptor de función de extensión

Al configurar el interruptor para saltar al dispositivo específico, se puede buscar y visualizar el dispositivo.

Pantalla de flujo (creada por el usuario)

Pantalla de flujo (creada por el usuario)

Configure con anticipación el dispositivo que se buscará en el interruptor de función de extensión

Pantalla de monitoreo de escalera

Pantalla de monitoreo de escalera

Busque los dispositivos relacionados e identifique la causa del problema

Soluciones interactivas de GOT Drive Control (servo)

Mejore la eficiencia del trabajo desde el arranque hasta el mantenimiento verificando el estado del sistema del servo sin tener que usar una computadora.

Monitoree y configure múltiples ejes de servoamplificador con una sola GOT

Anteriormente, la configuración del servo se configuraba, ajustaba y diagnosticaba mediante

MR Configurator2Computadora

Anteriormente, la configuración del servo se configuraba, ajustaba y diagnosticaba mediante

Ahora, estas tareas se pueden realizar con

GOT Drive
Ahora, estas tareas se pueden realizar con
  • *Admite algunas de las funciones de MR Configurator2.

Disponible de inmediato con el proyecto complementario (pantalla de muestra)

Disponible de inmediato con el proyecto complementario (pantalla de muestra)

NUEVOSe admite el monitoreo de múltiples ejes

Los parámetros de múltiples ejes se pueden monitorear y configurar en una sola pantalla.

Monitoreo y configuración de múltiples ejes

Monitoreo y configuración de múltiples ejes

Registre el objetivo de monitoreo (MR-J5-G: hasta 768 ejes)

Registre el objetivo de monitoreo
(MR-J5-G: hasta 768 ejes)

Soluciones interactivas de GOT Drive Control (variador de frecuencia)

Aumente la eficiencia del trabajo desde el arranque hasta el mantenimiento verificando el estado del variador de frecuencia sin tener que usar una computadora.

Monitoree y configure múltiples variadores de frecuencia con una sola GOT

Anteriormente, la configuración del variador de frecuencia se ajustaba mediante

el panel de funcionamiento (en el variador de frecuencia)
FR Configurator2Computadora

el panel de funcionamiento (en el variador de frecuencia) FR Configurator2 Computadora

Ahora, estas tareas se pueden realizar con

el panel de funcionamiento (en el variador de frecuencia)
FR Configurator2Computadoray GOT Drive

el panel de funcionamiento (en el variador de frecuencia) FR Configurator2 Computadora y GOT Drive
  • *Admite algunas de las funciones de FR Configurator2.

Disponible de inmediato con el proyecto complementario (pantalla de muestra)

Características innovadoras de visualización en un diseño simple

NUEVOSe admite el monitoreo de múltiples unidades

Los parámetros de múltiples unidades se pueden monitorear y configurar en una sola pantalla.

Monitoreo y configuración de múltiples variadores de frecuencia

Monitoreo y configuración de múltiples variadores de frecuencia

Registre el objetivo de monitoreo (FR-E800-E: hasta 64 unidades)

Registre el objetivo de monitoreo
(FR-E800-E: hasta 64 unidades)

Enlaces relacionados

banner_de_herramienta_de_selección
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software