fa_logo

VFD de la serie FR-D800

Mantenimiento predictivo avanzado

img-mv-1-sm

Las funciones predictivas y preventivas integradas minimizan el tiempo de inactividad de manera proactiva

El monitoreo mejorado optimiza el mantenimiento predictivo y preventivo

Función de diagnóstico de vida útilVersión actualizada

Se mejoran las funciones de monitoreo para el mantenimiento predictivo y el mantenimiento planificado.

Se puede diagnosticar la vida útil de las siguientes piezas.

  • Condensador del circuito principal
  • Ventilador de refrigeración
  • Condensador del circuito de control
  • Circuito limitador de corriente de arranque
  • Relé de contacto de falla
  • Elementos del circuito principal

* La función se ilustra conceptualmente. No es el diseño real.

Los datos de vida útil de las piezas se muestran en una ventana exclusiva de FR Configurator2. Se muestra un ícono de alerta en el campo de alarma de vida útil cuando alguna pieza debe reemplazarse. Esto se puede utilizar como una guía para reemplazar piezas de larga vida útil.

ConsejosProcedimiento para una fácil verificación del diagnóstico (diagnóstico de la vida útil del condensador del circuito principal)

Verifique que el motor esté conectado y detenido, luego configure “1” en Pr.259.

Desconecte la alimentación.
Los VFD aplican voltaje de corriente continua (CC) para medir la capacidad del condensador mientras la alimentación de los VFD está DESCONECTADA.

Después de confirmar que el LED de los VFD está apagado, vuelva a CONECTAR la alimentación.

Si el valor configurado de Pr.259 se convierte en “3”, significa que la medición se ha completado. Cuando se visualiza Pr.258, el grado de deterioro se muestra como un porcentaje, considerando la capacidad del condensador en el envío como 100 %.
Considere el 85 % o menos como el final de la vida útil de la pieza.

Intervenga antes de que el funcionamiento anormal del equipo provoque fallas costosas

Función de medición de las funciones de cargaNUEVO

El sistema almacena funciones normales de velocidad-torque, y compara los datos en tiempo real para detectar fallas mecánicas como la obstrucción del filtro. Esto permite que los VFD emitan advertencias o se apaguen, evitando de manera proactiva daños costosos en el sistema.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software