fa_logo

Centro de noticias - Comunicado de prensa

Mitsubishi Electric presenta el controlador MX para simplificar el control de máquinas de alta velocidad y permitir una fabricación más inteligente

mini_hero_banner

El controlador MX integra el control de secuencia, movimiento y red en una sola plataforma, lo que proporciona una arquitectura simplificada para las aplicaciones que requieren una automatización precisa y de alta velocidad. El producto ayuda a los fabricantes de máquinas a reducir la complejidad, acelerar el desarrollo y prepararse para la próxima generación de fabricación conectada.

Vernon Hills, Illinois - 14 de julio de 2026

La División de Automatización Industrial de Mitsubishi Electric US, Inc. (Mitsubishi Electric US Automatización Industrial) anuncia el lanzamiento de su nuevo controlador MELSEC MX, una plataforma de control de última generación que unifica el control de máquinas, optimiza la ingeniería y respalda la creciente demanda de sistemas de fabricación conectados de alto rendimiento.

“El controlador MX se desarrolló para dar respuesta a la creciente demanda de un control altamente integrado que abarque el movimiento, la lógica y las redes en una sola plataforma”, afirmó Aga Zupancic, gerente de productos de Mitsubishi Electric US Automatización Industrial. “Al combinar una arquitectura multinúcleo con CC-Link IE TSN, el controlador MX permite la comunicación determinista y el control sincronizado en aplicaciones complejas de múltiples ejes, a la vez que ayuda a simplificar el diseño de la máquina y reducir la complejidad del sistema”.

Controlador MX

El controlador MX está diseñado para aplicaciones donde el rendimiento, la precisión y la flexibilidad son fundamentales. La combinación de múltiples funciones de control en un solo dispositivo reduce la complejidad del sistema y mejora la capacidad de respuesta en sistemas multieje de alta velocidad. Con redes integradas y capacidades de comunicación en tiempo real, los usuarios pueden coordinar el movimiento, la E/S y el intercambio de datos dentro de un entorno de control unificado para las aplicaciones, como envasado, manipulación de materiales y fabricación de productos electrónicos.

Impulsado por una arquitectura multinúcleo de alto rendimiento y CC-Link IE TSN nativo, el controlador permite la ejecución simultánea de secuencias, movimientos y procesamientos de red. Este enfoque admite el control sincronizado entre dispositivos y, al mismo tiempo, permite que los datos de información y control en tiempo real coexistan en una sola red, lo que facilita pasar de máquinas independientes a sistemas conectados más complejos.

El controlador MX también simplifica la ingeniería y la puesta en servicio. Con el software GX Works3 de Mitsubishi Electric, los ingenieros pueden desarrollar secuencias y controles de movimiento en un solo entorno, lo que reduce la necesidad de utilizar herramientas separadas y mejora la eficiencia del flujo de trabajo. La compatibilidad con los estándares de programación IEC 61131-3 y los bloques de funciones de movimiento PLCopen fomentan la reutilización y la coherencia del código, mientras que las herramientas de diagnóstico, registro de datos y análisis integradas ayudan a acelerar la solución de problemas y la optimización del sistema.

Para respaldar las iniciativas de fabricación conectadas, el controlador MX incluye capacidades de comunicación OPC UA y admite la integración MES. Esta comunicación permite además un intercambio de datos eficiente entre los sistemas de control y las plataformas de mayor nivel, lo que ayuda a los fabricantes a mejorar la visibilidad del rendimiento de la máquina, respaldar el mantenimiento predictivo y tomar decisiones operativas más informadas. Las características de ciberseguridad integradas, incluidas el cifrado, la autenticación y el control de acceso, están diseñadas para admitir los requisitos IEC 62443-4-2.

Ciberseguridad avanzada

El controlador MX está diseñado para integrarse con el ecosistema de automatización existente de Mitsubishi Electric. La compatibilidad con los PLC MELSEC iQ-R y de la serie iQ-F permite a los usuarios realizar la transición a la nueva plataforma mientras aprovechan el hardware existente, lo que ayuda a reducir los costos de migración, proteger las inversiones anteriores y minimizar el impacto medioambiental derivado de la eliminación de equipos y la reconstrucción.

Con su arquitectura unificada y el diseño de alto rendimiento, el controlador MX proporciona una base escalable para el control moderno y conectado de las máquinas.

Más información


- Acerca de Mitsubishi Electric US, Inc. - División de Automatización Industrial

Con sede en Vernon Hills, Illinois, la División de Automatización Industrial de Mitsubishi Electric US, Inc. ofrece una cartera integral de soluciones de automatización industrial. La oferta incluye controladores de automatización programables (programmable automation controllers, PAC), controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (human machine interfaces, HMI), variadores de frecuencia (variable frequency drives, VFD), servoamplificadores y servomotores, software de control, controladores numéricos computarizados (computerized numerical controllers, CNC), controladores de movimiento, robots y productos de distribución de energía de bajo voltaje. Encontrará más información sobre la División de Automatización Industrial de Mitsubishi Electric US, Inc. en us.mitsubishielectric.com/fa/en/.

- Acerca de Mitsubishi Electric US, Inc.

Con sede en Cypress, CA, Mitsubishi Electric US, Inc., una empresa afiliada en los Estados Unidos de Mitsubishi Electric Corporation, apoya las iniciativas de innovación en el país y actualmente ofrece soluciones de refrigeración y calefacción, ascensores y escaleras mecánicas, sistemas espaciales y de detección, dispositivos semiconductores y automatización industrial. Mitsubishi Electric contribuye a una sociedad dinámica y sostenible mediante la innovación constante y su compromiso con “Changes for the Better” (Cambios para mejorar). Para obtener información adicional, visite us.mitsubishielectric.com/en/.

- Contacto con los medios de comunicación

Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric US, Inc., División de Automatización Industrial
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415

Volver al Centro de noticias

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software